ダッシュボードサーバー

Universal Robots ダッシュボードサーバーは、URロボットをリモートから制御するための強力なツールです。 本記事では、ダッシュボードサーバーの概要と、その機能について解説します。

ダッシュボードサーバーとは

Universal Robots の ダッシュボードサーバーは、TCP/IP ソケット経由で GUI に対してシンプルなコマンドを送信することで、URロボットをリモート制御できるインターフェースです。
このサーバーは、ロボットの IP アドレスの ポート 29999 で動作します。

主な機能

ダッシュボードサーバーの主な機能は以下のとおりです。

  • Load(ロード)
    ロボットプログラムを読み込みます。
  • Play(再生)
    ロボットプログラムの実行を開始します。
  • Pause(一時停止)
    実行中のロボットプログラムを一時停止します。
  • Stop(停止)
    ロボットプログラムの実行を停止します。
  • Set User Access Level(ユーザーアクセスレベルの設定)
    ユーザーのアクセスレベルを変更します。
  • Receive Feedback(状態情報の取得)
    ロボットの状態に関するフィードバックを受信します。

送信する各コマンドは、改行(newline)で終了する必要があります。

ダッシュボードサーバーの使い方

ダッシュボードサーバーを利用するには、ロボットの IP アドレスのポート 29999 宛てにコマンドを送信します。
テスト用途としては、HyperTerminal や SocketTest などのソケット通信ツールを使用できます。

安全に関する注意事項

安全上の理由により許可されていないコマンドが送信された場合、エラーメッセージが返されます
例えば、すでに使用中のポートに接続しようとすると、競合が発生し、通信エラーの原因となる可能性があります。

まとめ

Universal Robots のダッシュボードサーバーは、URロボットをリモートから簡単に制御できる便利な手段です。
主な機能や使用方法を理解することで、ロボットの管理や運用を効率化し、パフォーマンスの最適化につなげることができます。

チュートリアル

Tutorial Dashboard Server