受託加工・加工事業では、変化は生活の現実です。ウィスコンシン州に拠点を置くWST Fabでは、同社がその部品用に特別に設計された新しいUR 10 eコボットベースのマシンテンディングシステムを受け取った日に、大規模な顧客注文が予期せず失敗しました。しかし、UR認定システムインテグレーター( CSI ) PCCロボティクスは、完全な知識移転で顧客に「鍵を渡す」ことに焦点を当てているため、WST Fabチームは見逃すことはありませんでした。数日のうちに、cobotを再プログラムし、汎用性の高い取り付け具を調整し、新しいグリッパーを3 Dプリントすることができ、システム上で12個の異なるパーツを実行できるようになりました。
従来の自動化を模索していましたが、ビジネスニーズの変化に応じて移動または再展開できるcobotsの汎用性を必要としていました。cobotはまた、既存の機器を最大限に活用することができますが、従来のロボットは特定の部品のみを実行できる専用のCNCマシンを必要としていました。WST FabのゼネラルマネージャーであるCharlie Lenn氏は次のように述べています。「コストの観点から、固定された位置にある産業用ロボットに55万ドルを投資することは、必要に応じて他の場所に移動できる重量級のcobotのコストのおそらく3分の1であるのに対し、はるかに安全だと感じています。
WST Fabの運用マネージャーであるTimm Abel氏は次のように付け加えています。「cobotを設置し、この作業を行い、すべてを引き出して、開始前と同じマシンを使用することができます。そして、これは数日ではなく数時間の問題です。これが、ロボットの世界でビジネスを成長させる方法です。多様性です。「
UR 10 eマシンテンディングcobotの経験に基づいて、WST Fabは自動化の目標を推進し続けています。URのより大きく、より速く、より強力なcobotsの利用可能性は、将来的により大きな、または扱いにくい部品を処理するためのより多くのオプションを提供します。Lennさんは次のように説明しています。「私たちは常に、それ以上に何ができるかを自問しています。どうすれば挑戦できるでしょうか?他のアプリケーションで使用できるように、より大きく、より強く、より速いcobotsをPCCに依頼できますか?彼は次のように付け加えています。「自動化できることについて、毎週話し合っていると思います。プレスブレーキにcobotを使用できますか?ターニングセンターで使用できますか?次の場所はどこですか?」
PCCロボティクスとUR 10 eコボットによる効率の最大化
WST Fabチームは、PCC Roboticsと緊密に協力して、完全なマシンテンディングシステムの計画を立てました。これには、UR 10 e cobot、エンドオブアームツーリング、システムベース、原材料と完成部品のステージング、およびCNCマシンとの完全な統合が含まれていました。PCC Roboticsは、オンラインUR Academyモジュールとオンサイトインストラクションの両方を使用して、各顧客が完全にトレーニングされていることを保証します。
WST Fabの製造エンジニアであるTyler Schuh氏は次のように述べています。「URと一緒に作業する場合、最初にペンダントを見ても、それについて何も知らない場合、それは少し怖いものです。しかし、それからあなたはそれで遊び始めます、そしてそれはとても簡単に学ぶことができます。私はすでに他の2人に基本的なセットアップの方法を訓練しました。今彼らに戻ったら、彼らは簡単なプログラムを作ることができ、私と同じようにそれを理解できることを保証します。驚くほどシンプルで使いやすいです。
PCC RoboticsのジェネラルマネージャーであるDan Carney氏は次のように述べています。「Tylerが最初の1週間を回転させて何かを実現するだけでなく、それを数ヶ月にわたって実行するために、さまざまなジオメトリ、さまざまなワークホールディング、さまざまなグリッパーフィンガーを実行し、完全に再設計されたステージングソリューションをその場で見ることができます。毎回そうであるべきです。これは、私たちがビジネスをどのように設計したかの証であり、Universal Robotsのプログラミング環境の証です。」

PCC Roboticsは、UR 10 e cobot、エンドオブアームツール、システムベース、原材料と完成部品のステージング、CNCマシンとの完全な統合など、完全に統合されたシステムをWST Fabに提供しまし
たPCC Roboticsのユニバーサルステージングとフィクスチャリングデザインにより、顧客の需要が変化したときにWST Fabが新しい部品やプロセスに簡単にピボットできるようになりました

WST Fabは、3 Dプリントされたグリッパーを使用して、システムを新しい部品やプロセスにすばやく適応させることができました。
デュアルグリッパーは、完成した部品をアンロードし、1つのアクションで新しい未加工部品をロードすることで、機械の使用率を最適化するのに役立ちます



数千の企業が協働ロボットを活用しています...