<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> メインコンテンツへスキップ
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/164e2c3703/shruti-engineer-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/f31cfa7984/shruti-engineer-desktop.png

協働ロボットでCNCマシンテンディングを自動化し生産性向上

Shruti Engineers

協働ロボットによる自動化で生産能力の向上を実現

Shruti Engineersは、プネーを拠点とする零細・中小企業(MSME)です。従業員10人で、自動車の生産ライン向け組立部品を製造しています。協働ロボットの導入前は生産能力に限界がありましたが、UR10の導入により、1日あたりの生産量を75%増加させることができました。

Shruti Engineersでは、少人数の従業員が1つの工場で生産を担っており、機械部品の生産量は1日300個に限られていました。さらなる生産量の拡大には、自動化が必要だと判断しました。

そこで同社が着目したのが協働ロボットです。導入しやすい価格に加え、操作やプログラミングが簡単で、生産効率を高められること、さらに従業員の近くでも安全に使用できることを評価しました。

Shruti Engineers

業界 金属・機械加工
国 アジア
従業員数 5〜25
使用したURロボット UR10
動画 — Shruti Engineers(インド)

協働ロボットを導入することには、さまざまなメリットがあります。15日ほど前に新しい機械を購入したばかりですが、その機械にも協働ロボットを導入する予定です」

SUHAS PITKE, Shruti Engineering

協働ロボットの導入で生産性が向上し1日400個の生産を実現

Shruti Engineersが初めての協働ロボットとしてUR10を導入して以来、機械の稼働効率が向上し、ダウンタイムも短縮されました。その結果、1日あたりの生産量は300個から400個へと増加しました。

UR10は人と協働できるため、従業員の近くでも安全に作業でき、扱いやすいことも特長です。ユニバーサルロボットの協働ロボットはプログラミングも簡単で、Shruti Engineersのオペレーターはわずか1日でプログラミング方法を習得しました。実際に作業する従業員からも、スマートフォンを使うのと同じくらい簡単に操作できると評価されています。

「協働ロボットを導入することには、さまざまなメリットがあります。15日ほど前に新しい機械を購入したばかりですが、その機械にも協働ロボットを導入する予定です」と、Shruti EngineersのオーナーであるSuhas Pitke氏は語ります。

インドのShruti EngineersでのCNC機械処理アプリケーション中のコラボレーションロボットUR 10と一緒に人間インドのShruti Engineersでコラボレーションロボットで労働力を強化インドのShruti EngineersでUR 10を使用したCNC加工機

自動化によって解決した課題

  • 1日あたりの生産量を75%増加
  • ラインの停止を防ぎ、製品を納期通りに顧客へ提供
  • 高品質な製品を安定して生産
  • 導入した協働ロボット:UR10 × 1台

協働ロボット導入の決め手

  • インドの零細・中小企業(MSME)でも導入しやすい価格
  • 人と安全に協働できる
  • ダウンタイムを削減
  • 経験の浅いオペレーターでも簡単にプログラミング・導入が可能
  • インダストリー4.0の実現に向けた第一歩

協働ロボットで自動化した作業

  • CNC加工
  • マシンテンディング

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う