<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> メインコンテンツへスキップ
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/54251c2993/schaeffler-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ccf1b99117/schaeffler-desktop.png

協働ロボットでバラ積みピッキングを自動化し生産性を7%向上

Schaeffler Group

繰り返し作業を自動化し、24時間安定した稼働を実現

米国・サウスカロライナ州チェローにあるSchaeffler Group USAの2つの工場では、高精度なエンジン部品と産業機器向け製品を製造しています。

同社は、手作業による組立ラインの自動化と生産性向上を目的に、ユニバーサルロボットのActiNavとUR5e協働ロボットを導入しました。

ActiNavは、コンテナ内に無造作に投入された複雑な形状の部品を認識・把持し、組立工程へ向けて正しい向きでコンベア上に配置します。これにより、人手不足が課題となっていた繰り返し作業を自動化し、24時間安定した稼働を実現。導入後は生産性が7%向上し、年間15万ドルのコスト削減を達成しました。

人手不足の課題をActiNavで解決

Cheraw工場では、4人の作業者が24時間体制の生産ラインで、内燃機関の性能向上と排出ガス低減に貢献する可変カムタイミング(VCT)部品を組み立てています。

しかし、この工程は単調な繰り返し作業であるため、人材の確保が難しく、担当者が休憩などでラインを離れると生産が停止してしまうという課題がありました。また、生産ラインが他の設備から離れた場所にあるため、他工程との人員の融通も容易ではありませんでした。

Schaeffler Group USAの特殊機械部門Sondermaschinenbau(SMB)は、社内工場および外部顧客向けの自動化設備を開発・製造しています。今回、SMBには、生産ラインの稼働率や生産効率を向上させ、コスト削減につながる自動化ソリューションの構築が求められました。

一方で、自動化には大きな課題がありました。部品は外部サプライヤーからバラ積みの状態で納入されるため、組立工程へ投入するには、一つひとつを正しい向きに整列させる必要があります。従来の自動化設備では、あらかじめ向きを揃えた専用トレイで部品を搬送する方法が一般的でしたが、そのための設備や運用コストが大きな負担となっていました。

Schaeffler Group

業界 自動車・自動車関連部品
国 北米
従業員数 1000〜
使用したURロボット UR5e
動画 — Schaeffler Group USA(米国)

ActiNavが実現する自律型バラ積みピッキング

ActiNavの最大の特長は、コンテナ内にランダムに投入された部品を自動で認識し、正しい向きでピッキング・配置できることです。

ActiNavを導入した新しいセルでは、作業者は複数のコンテナに部品を投入するだけで、次の作業へ移ることができます。3Dセンサーがコンテナ内をスキャンし、システムがUR5e協働ロボットに最適な把持位置を指示します。協働ロボットは部品の向きを判断し、組立工程へ投入できるよう正しい姿勢で搬送します。

部品が表向きの場合は、そのままコンベアへ配置します。一方、裏向きの場合は反転ステーションへ搬送し、部品を反転させた後に再度ピックアップして、正しい向きでコンベアへ供給します。

この仕組みにより、組立ラインで求められる12秒のサイクルタイムを安定して達成しています。

また、コンテナ内の部品がなくなると、システムがUR5e協働ロボットへ自動でコンテナ交換を指示し、作業者が介入することなく次のコンテナから部品の供給を継続します。

従業員からも非常に好評です。システムが安定して稼働し、生産数が着実に増えていく様子を実感できるため、前向きに受け入れられています。作業負担を軽減できることは、従業員の士気向上にもつながっています。」

Mike Reed, VCT Production Leader, Schaeffler Group, USA
年間15万ドルのコスト削減と1年未満の投資回収を実現

年間15万ドルのコスト削減と1年未満の投資回収を実現

ActiNavの導入により、これまで4人で対応していた生産ラインを3人で運用できるようになりました。これにより、1人の作業者を別のラインの高精度な工程へ配置転換し、人材をより有効に活用できるようになっています。

その結果、年間15万ドルのコスト削減を実現し、投資回収期間は1年未満となりました。

さらに、工程の自動化によって休憩などによるライン停止や人員配置の非効率を削減し、生産効率を7%向上。ライン全体の設備総合効率(OEE)の改善にもつながっています。

UR Academyがスムーズな立ち上げを支援

UR Academyがスムーズな立ち上げを支援

SMBのメカニカルデザインエンジニアであるAman Bhave氏は、プログラミング経験が限られた状態でこのプロジェクトに参加しました。しかし、ユニバーサルロボットが提供する無料のオンライン学習プラットフォームUR Academyを活用することで、短期間でシステムの立ち上げを実現しました。

Bhave氏は次のように振り返ります。

「このシステムを数か月で立ち上げられるのか、当初は半信半疑でした。しかし、UR Academyのチュートリアルを見ながらシステムを使い始めると、思っていたほど複雑ではなく、経験の少ない人でも手順に沿って簡単にシステムを構築できることが分かりました。」

URSimでオフラインプログラミングを効率化

URSimでオフラインプログラミングを効率化

システムの導入前に、Aman Bhave氏はUR Academyのチュートリアルを一通り学習した後、無料のオフラインシミュレーターURSimをノートPCへインストールしました。

URSimを活用することで、一方の画面でロボットプログラムの作成やシミュレーションを行いながら、もう一方の画面でUR Academyのチュートリアルを確認できる環境を構築。実機を使用する前にオフラインでプログラムを検証できたことで、効率的にシステム開発を進めることができました。

自動化によって解決した課題

  • 人手不足への対応
  • 生産効率と設備稼働率の向上
  • 部品整列工程と関連コストを削減

採用の決め手

  • 生産性を7%向上し、24時間連続稼働を実現
  • 人材を反復作業から高付加価値業務へ再配置し、年間15万ドルを削減
  • 初心者でも導入しやすいプログラミングとシステム構築
  • 他拠点にも展開しやすいプラグアンドプレイソリューション

協働ロボットで自動化した作業

  • ActiNavによるバラ積み部品のピッキングと整列供給
  • 24時間連続稼働による組立ラインへの部品供給自動化

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う