--

UR cobots :フランスのトレーニングセンターは、将来の業界の専門家を訓練します

Pôle formation Bretagne UIMM

要するに

35年の経験を持つPôle formation Bretagne UIMM ( Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie )のトレーニングセンターは、フランス西部のブルーズにあり、工業および技術分野に特化しています。この学校は、若者、求職者、および産業分野の従業員を訓練することで、地域の企業のニーズに対応しています。 可能な限り最高のトレーニングを提供するために、UIMMはUniversal Robotsの10個のcobotsに投資しました。安全で、プログラミングと日常的な使用が簡単なcobotは、教室での完璧なパートナーです。オンラインUR Academyでは、共同ロボット工学を効果的に教えるために必要なすべての教育ツールをトレーナーと学習者に提供しています。

ビジネス変革UIMMブルターニュは、

ブルーズに2,600 m 2のトレーニングセンターを開設し、産業と冶金の将来の職業に専念しました。UIMMは、これらの業界内の将来の雇用機会に興味のある学生と、リスク評価と新技術に関する従業員のトレーニングを希望する企業の両方を引き付けることを目指しています。

この文脈で、同センターは、現在産業界で広く展開されている最先端の技術を統合することによって、トレーニングコースを適応させたいと考えていました。UIMMは、コラボレーティブロボティクスがそのカテゴリーに属し、現在多くの分野でますます展開されていることを認識していたため、コラボレーティブロボティクスのリーダーであるUniversal Robotsと協力することをすぐに選択しました。大学センターは、cobotハードウェアに加えて、coboticsの教育を容易にするための教育支援とツールも探していました。

Pôle formation Bretagne UIMM

業界 Education and science
France
従業員数 10,000 apprentices and employees trained yearly
使用したURロボット UR3, UR5, UR10
ビデオ- Pôle formation UIMM Bretagne、フランス

UIMMのようなトレーニングセンターでは、学生に最高のトレーニングを提供するための最新の機器を用意することが非常に重要です。UR cobotsはこのカテゴリに該当します

Nordine Medjeroub, Head of Robotics, Pôle formation UIMM Bretagne
フューチャーインダストリーズトレーニングセンター

フューチャーインダストリーズトレーニングセンター

UIMM Bretagneトレーニングセンターには、現在約10台のUniversal Robotsのcobotsがあり、Bruzセンターには学士号から修士号までの3つのロボット工学クラスの3台があります。柔軟性があり、汎用性があり、教室内やセンター間で簡単に移動できるcobotsは、魅力的でインタラクティブな教育体験を提供します。UR cobotのプログラミングは多層的です。生徒は簡単なプログラムを開発することをすばやく学び、cobotアームをつかんで目的の軌道を教えることでウェイポイントを追加します。また、UR +認定のRoboDK APIを使用してPythonでプログラミングし、より深く掘り下げることもできます。

実践的な学習

実践的な学習

金属業界向けと食品業界向けの2つの本格的な自動化された生産ラインが、実践的な演習のために設置されています。ロボットのコラボレーションの側面は、学習者がさまざまなタスクのためにcobotsをプログラムするワークショップ中に安全に実装することを可能にします。軌道の簡単なプログラミングから操作のピックアップと配置、さらには上部にUR cobotが取り付けられた自律型モバイルMiRロボットによるパッケージングまであります。

Universal Robotsの主な利点は、実装の容易さ、提供される教育ツール、ロボットのコラボレーションの側面です

Éric Lemane, Robotics Trainer, Pôle formation UIMM Bretagne

教育の未来

Universal Robotsを使用すると、教師と生徒の両方が、ロボットに付属の多くの教育ツールの恩恵を受けることができます。Universal Robots Academyのさまざまな無料オンライントレーニングモジュールに無料でアクセスできます。フランス語の説明ビデオと実践的なエクササイズにより、UR Academyは、教室で学んだことを適用する前に、教室でも自宅でもバーチャルで学ぶ機会を提供します。

コボティクスはまた、段ボールの馬の頭をロボット化して生き生きとさせるプロジェクトである「ジョニー・ザ・ホース」などのプロジェクトを促進します。これを行うために、彼らはRaspberry Pi (小型シングルボードコンピュータ)の助けを借りて、cobotと頭の間の通信を確立し、馬の耳、目、口にあるさまざまなモーターを制御しました。これにより、馬が何を「聞く」か、何を「見る」かを分析することができます。収集されたデータに応じて、cobotは喜び、恐怖、興奮などの感情に対応するさまざまな事前にプログラムされた軌道を実行します。

cobotsは、すぐに技術を学ぶ生徒や教師から非常に好評を得ています。生徒たちは、貴重なUR cobot技術を履歴書に追加し、雇用可能性を高めています。そうすることで、UIMM Bretagneトレーニングセンターは魅力と地元企業との関係を改善しました。「ジョニー・ザ・ホース」プロジェクトでは、わずか1日でプログラミングが完了しました。これは、プログラミングの容易さと優れた柔軟性で際立つUniversal Robots技術によって可能になりました。プロジェクトはまだ開発中です。後続のバージョンには、アニメーションを可能な限り現実的にするために新しい軌跡が組み込まれます。

この経験の強さを踏まえ、UIMM Bretagneトレーニングセンターは、ブルーズのセンターとブルターニュ地域の他のセンターの両方で、他のUR cobotsに投資する予定です。

UIMMブルターニュトレーニングセンターの「ジョニー・ザ・ホース」プロジェクト。
UIMMブルターニュトレーニングセンターの「ジョニー・ザ・ホース」プロジェクト。

自動化の課題を解決しました:

  • 将来の業界の専門家をコボティックスで訓練する
  • インタラクティブで実践的なコースを提供
  • する見習いプロジェクトと実験の支援

主な価値推進要因:

  • プログラミング中の生徒の安全性
  • キャンパス内でcobotを柔軟に動かすことが
  • できる業界関連技術

協働ロボットで自動化した作業

  • 生徒に最新テクノロジーを教育する
  • 学生のエンプロイアビリティ
  • の向上コラボレーションロボット技術に精通したローカルプロフェッショナル

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510