--

UR協働ロボットによる工程自動化でワークフローを最適化

Olympus

概要

非破壊検査(NDT:Non-Destructive Testing)は、材料を破壊することなく、亀裂や欠陥の検出、または材料の元素組成を特定するための検査手法です。オリンパスは、多様な測定機能を備えた幅広い非破壊検査機器を提供しており、金属、プラスチック、セラミックス、複合材料など、さまざまな産業分野で使用される材料の検査、欠陥検出、肉厚測定、元素分析を可能にしています。

例えば、オリンパスの非破壊検査機器は、アジアの航空ハブであるシンガポールにおいて、航空機検査に広く利用されています。航空機は強いトルクや外力にさらされるほか、湿度や温度の極端な変化がある環境で運用されるため、表面や分子構造に影響が生じ、性能や飛行安全性に直結します。非破壊検査(NDT)を用いた定期的な点検は、乗員および乗客の安全を確保するため、航空機の継続的な整備プログラムにおいて不可欠な要素です。

非破壊検査のもう一つの重要な用途が、貴金属の真贋・品質確認です。NDTでは、X線蛍光(XRF)法を用いて、金のインゴット、プラチナ、銀などの貴金属の元素組成をその場で即座に測定できます。また、超音波法を用いることで、内部に異物や介在物が含まれていないことを確認することも可能です。

ビジネスの変革

現在、非破壊検査は高精度な検査を繰り返し実施できる手法として活用されています。航空分野では、整備工程の一環として、機体全体にわたりコンポーネントやプローブを移動させながら、亀裂、腐食、空隙、剥離、層間剥離、溶接部の不連続などを検出・評価する必要があります。特に大型機では、同時に数十人の作業者がオリンパスの非破壊検査機器を用いて検査を行う光景も珍しくありません。

貴金属の検証においても、作業者は単調な工程を繰り返し行う必要があります。長時間にわたり不自然な姿勢や、場合によっては安全性が十分でない姿勢で作業することが多く、疲労や反復動作による身体的負荷が蓄積し、健康・安全リスクが高まる要因となっていました。

Olympus

業界 Metal and Machining
Asia
従業員数 50-100
使用したURロボット UR5e
ビデオ— UR 5 eロボット、Olympus、シンガポール
業界をリードするメーカー

業界をリードするメーカー

オリンパスは、航空宇宙、石油・ガス、自動車などの産業用途向けに検査・計測ソリューションを提供する世界有数のメーカーです。オリンパスの検査システムは、欠陥の検出および特性評価に加え、金属、プラスチック、複合材料などの元素組成を非破壊で測定することができます。

従業員満足度の向上

従業員満足度の向上

検査作業は長時間にわたって行われることが多く、不自然な姿勢や場合によっては危険を伴う姿勢で作業するケースもあります。こうした環境では、疲労や反復動作、ヒューマンファクターによる事故やインシデントが発生するリスクが高まります。

オリンパスは、ユニバーサルロボット(UR)の協働ロボットを導入することで、顧客に対して包括的かつ効率的な自動化ソリューションを提供しています。これにより、作業者は不自然な姿勢で長時間作業することによる健康・安全リスクから解放され、検査手法の最適化、データ解析、その他の付加価値の高い業務に集中できるようになります。

URとともに、UR協働ロボットと当社の非破壊検査製品の適応性をさらに高めていきたいと考えています

Dr. Christopher Lane氏 オリンパス APAC テクノロジーセンター マネージャー
反復作業の削除

反復作業の削除

オリンパスはURと連携し、協働ロボットを導入することで、作業者を単調で反復的な作業から解放しました。これにより、検査手法の最適化、データ分析、その他の付加価値業務に注力できる環境を実現しています。

UR協働ロボットとオリンパスの非破壊検査機器を統合したソリューションは、顧客に対して完全かつ効率的な自動化を提供すると同時に、拘束された姿勢で長時間作業することによる潜在的な健康リスクを軽減します。

充実したサポートエコシステム

充実したサポートエコシステム

多くの顧客にとって重要な要件の一つが、協働ロボットを長期的に運用・保守できることです。オリンパスとURはともにグローバルネットワークと各地域に根ざした拠点を有しており、交換部品の短納期対応や、サービスエンジニアによる迅速なサポートを提供しています。

URのもう一つの特長であるUR+は、協働ロボット向けのサードパーティ製プラグ&プレイ対応アクセサリーやアプリケーションキットからなる、業界最大規模のエコシステムへのアクセスを提供します。これにより、再現性の高い成功と将来を見据えたソリューションを顧客に保証します。

将来に向けて

今後オリンパスは、シンガポールの研究機関との連携をさらに強化し、非破壊検査機器と協働ロボットをより効率的に運用できる環境を整えることで、自動化導入のハードルを下げていくことを目指しています。オリンパスは新社名「Evident」のもと、ワークフローソリューションプロバイダーとしての役割を強化し、協働ロボットと統合された非破壊検査ソリューションを提供することで、効率性と作業者の安全性向上を実現します。

「私たちの目標は、学生がロボット時代を前向きに受け入れ、将来に向けて価値あるインターンシップや研修の機会を提供することです。ナンヤン・ポリテクニック(NYP)のような教育機関を支援し、当社が学生にトレーニングを提供するとともに、NYPには充実した施設で当社ソリューションの検証に協力していただいています」と、Christopher Lane氏は語ります。

自動化によって解決した課題:

  • 単調で反復的な作業から作業者を解放
  • 拘束された姿勢での長時間作業による健康リスクの軽減

採用の決め手:

  • グローバルネットワークと地域密着型体制による、短納期の部品供給と迅速な技術サポート
  • 将来性を担保する、サードパーティ製プラグ&プレイ対応アクセサリー/アプリケーションキットからなる最大級のエコシステムへのアクセス

協働ロボットで自動化した作業:

  • 非破壊検査(NDT)を用いた航空機検査による、乗員・乗客の安全確保
  • X線蛍光(XRF)法を用いた貴金属内部の介在物検査

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510