Magneti Marelliは、自動車セクター向けのハイテクシステムとコンポーネントの設計と製造を専門とする国際企業です。同社は、生産オペレーターが実行する単調なタスクを置き換えるための長期的なソリューションを探していました。それは同時にエラーなしではより速く作業することができませんでした。彼らは、Universal Robots cobotsで最適で機能的なソリューションを見つけました。
その目的は、主に現在の従業員が引き起こしている組立ラインのエラー率を減らすことでした。このソリューションは、非常に小さなプラスチック部品をコンポーネントに差し込むなど、生産施設全体でさまざまな反復的なピック&プレースタスクの自動化を完了できる必要がありました。
Lubomír Graca, Head of the technological department, Magneti Marelli SlovakiaUniversal Robotsのすべてのcobotsは、従業員にとって安全です。人々は彼らと一緒に働くことを楽しんでおり、単調で反復的な仕事から解放されたことを嬉しく思っています。スタッフはcobotsが大好きなので、名前を付けました。ステーション全体のメカニズムを考慮しても、cobotsへの投資収益率は1年以内でした。
「私たちはUniversal Robotsのcobotsで効果的なソリューションを見つけました」と、Magneti Marelli Slovakiaの技術部門長であるLubomír Gracaは言います。「私たちは、cobotsのインストールとプログラミングの容易さ、提供されるUR +ソリューション、システムインテグレータのサポートに驚きました。[UR +ソリューション](/ global/plus/products /)は、UR cobotsとシームレスに連携することが認定されたプラグアンドプレイ製品です。「
同社は現在、4つのUR cobotsを使用してリードインコンポーネントを回路基板に取り付けていますが、パッケージやコンポーネント自体の寸法が大きいため、従来の自動機械では操作できませんでした。UR 10、UR 5、およびUR 5 e cobotsは、サプライヤーのパッケージから直接、コネクタやリードインコンポーネントなどの個々のコンポーネントを選択します。これは、UR +製品として認定されたOnRobotの[RG 2 Collaborative Gripper ]( https://www.universal-robots.com/marketplace/products/01tP40000071NXAIA2/ )で行われます。その後、コンポーネントは、生産ラインの一部であるコンベアベルト上の回路基板に取り付けられます。

コボットは、部品や回路基板の取り扱い不良のリスクを最小限に抑えました。同時に、高価なピックアンドプレイスマシンからの部品の移動により、組立ラインが25 %高速化されました。最初の2つのUR cobotsは、24時間年中無休の生産ラインでほぼ1.5年間稼働しています。他の2つのURアプリケーションは現在準備中であり、Magnetti Marelli Slovakiaも他のタイプのアプリケーションでの将来の使用の可能性に関する研究を完了しています。

「組立ラインに協働ロボットが設置されているため、人間がそれを回避して作業することは安全です」とGraca氏は言います。「当社の従業員は定期的にcobotsと協力しており、単調な繰り返し作業から解放されたことを嬉しく思っています」と彼は付け加えます。スタッフはcobotsをとても愛しているので、名前を付けさえしました。cobotsへの投資収益率は、ステーション全体の仕組みであっても、1年以内でした。1つのcobotは、4シフトのオペレーターを置き換えることができました。同時に、Magneti Marelli Slovakiaは組立ラインのスピードを上げ、品質の問題を排除することができました。 「私たちの経験とcobotsの成功した実装の後、私たちはすべての組立ラインでそれらの使用を拡大する予定であり、生産に使用できる他のアプリケーションを常に探しています」とGraca氏は説明します。

Magneti Marelliは、自動車セクター向けのハイテクシステムとコンポーネントの設計と製造を専門とする国際企業です。品質、技術、汎用性を兼ね備えた同社は、ヨーロッパ、北米、南米、アジアの大手自動車メーカーに供給しています。スロバキアには、電子システムとパワートレインの2つの部門があり、どちらもKechnec工業団地にあります。両方の部門で1,300人以上が雇用されています。電子システム部門は、自動車エレクトロニクスの一部であるダッシュボード、ナビゲーションシステム、およびオンボードコンピュータを製造しています。パワートレイン部門の主な製品は、スロットル、吸引マニホールド、GDI (高圧)ポンプです。PSA、BMW、フィアット、ルノーは、ボリュームの点でMagneti Marelliの最も重要な顧客です。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...