Labman Automationは、研究室ロボット工学の設計と製造を専門とする英国のテクノロジー企業です。同社は、URの実績と使いやすさのために、システムに電力を供給するためにUR 3 e cobotアームを選択する自動固体投与実験機器であるMultiDoseを開発しました。MultiDoseは、手動プロセスでの実行と比較して、実験で最大6時間のラボ技術者の時間を解放することができます。ラボのスループットは、システムの「ウォークアウェイ」の性質が自動実験を可能にするため、時間後にも増加します。
LabmanのMultiDose製品のコンセプトは、特定の顧客のニーズに対応することから生まれました。主要な顧客がLabmanに来て、既存のソリューションよりも高いレベルの使いやすさで粉末投与を自動化し、システムをより大きなワークフローに統合するための汎用性を提供するソリューションを必要としていました。
標準的なベンチトッププラットフォームの要件と同様に、多くのラボの顧客がLabmanにアクティブな医薬品成分を分配するためのクラス1安全キャビネット仕様を満たすオーダーメイドのエンクロージャを開発してほしいと望んでいたことは明らかでした。
MultiDoseシステムは、実質的にトレーニングを必要とせず、ラボチームにとって非常に使いやすく直感的です。システムはプラグアンドプレイで設計されていますが、Labmanは必要に応じてオンサイトの1対1トレーニングも喜んで提供します。Labmanはまた、Microsoft HoloLens拡張現実ヘッドセットを使用してシステムをサポートしています。
結果は即時であり、活性医薬品成分を調剤するための顧客のニーズを満たしています。このタスクに必要な特異性は、自動化されたソリューションが精度と汎用性を提供するという点で大きな利点を持っていることを意味します。スタッフはその代わりに、専門知識により適したより困難な仕事に取り組むことができます。
Ian Riley, Technical Director, Labman AutomationUniversal Robotsのような信頼できるパートナーを持つことで、製品を形作り、洗練させることができ、最終的にはMultiDoseが可能な限り最高のものであることを意味します。Universal Robotsアームは箱から出してすぐに使えます。完全にソリューションとして信頼されており、開発された機器は現在、他のラボ機器と同様に使用されています。

Labman AutomationのインストゥルメントデベロッパーマネージャーであるRob Hodgson氏は次のように述べています。「このシステムの美しさは、ラボの技術者を解放し、実験をロードして立ち去ることです。「システムの操作は直感的で、すぐに使用できるようになりました。また、研究室のロックを解除して、通常の勤務時間外に実験を行うこともできます。」

MultiDoseは、各位置からのRFID読み取りと書き込みを備えた56個の投与ヘッド、1回の実行につき6個のバイアルインプットラック、および6個の交換可能な指先とバランスバイアルアダプタの容量を提供します。ここでのUR 3 eの役割は、セルの周りにバイアルとトレイを輸送することです。
他の人がタスクが難しすぎると感じたときに企業が訪れるオートメーション企業として知られているLabmanは、そのタスクに取り組む準備ができていました。「私たちはすでにUniversal Robotsとの作業経験がありました」と、協働ロボットアームをMettler Toledo粉末分注プラットフォームと統合することを検討し始めたLabman AutomationのインストゥルメントデベロッパーマネージャーであるRob Hodgsonは言います。「私たちは、顧客が利用できるソリューションよりも優れたソリューションを開発できると考えていました。「
マルチドーズソリューションは、Universal Robotsの共同UR 3 eロボットアームを中心に設計されており、RobotiqのUR +認定Hand - Eグリッパーを搭載しています。これは、Mettler Toledo XPRパウダーフィーダーとLabmanのソフトウェアと組み合わせて、効率的で正確で再現可能な分注が可能です。
システムの重要な部分には、協働ロボットアームが必要でした。Labmanはさまざまなcobotsを調べましたが、UR 3 eは、Agrichem社や大手化粧品会社など、他のいくつかのアプリケーションですでに使用されていたため、UR 3 eを選択しました。cobotは、システムを非常に柔軟にします。これにより、複数のユーザーがシステムを操作でき、安全性を損なうことなく、確立されたラボプロセスに簡単に統合できます。Labman Automationのテクニカルディレクター、Ian Riley氏は次のように述べています。「Universal Robotsのような信頼できるパートナーを持つことで、製品を形作り、洗練することができ、最終的にはMultiDoseが可能な限り最高のものであることを意味します。「Universal Robotsアームは箱から出してすぐに使えます。私たちは完全にソリューションとして信頼しています。その結果開発された機器は、他のラボ機器と同様に使用されており、お客様がより効果的に時間を使うことができるようにすることで、ラボの専門家を最大限に活用するのに役立っています。
「Universal Robots cobot armとMettler Toledo粉末投与システムの組み合わせにより、英国の医薬品市場では匹敵しない自動投与プラットフォームが作成され、実験室の実験も大幅にスピードアップしました」とLabman Automationのマルチドーズプロジェクトリーダー、Matthew Smith氏は述べています。
UR +使用製品: [RobotiqのHand - Eグリッパー]( https://www.universal-robots.com/plus/products/robotiq/hand-e/ )

Labman AutomationのマルチドーズプロジェクトリーダーであるMatthew Smith氏は次のように述べています。「ラボ技術者の時間を大幅に節約しました。手動プロセスで実行する場合と比較して、実験で最大6時間を節約できます。システムのウォークアウェイの「消灯」機能には、通常の作業時間から自動的に実験を実行できるようにするという追加の利点があり、ラボのスループットを向上させます。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...