協働ロボットでCNC加工を自動化し人件費を40%以上削減
協働ロボットで既存設備を自動化しマシンアワーコストを40%以上削減
フィンランドの機械加工会社Ket-Metは、既存のCNC工作機械に多くの人手を必要としていたため、コスト競争力の低下に直面していました。
そこで、ユニバーサルロボットの協働ロボットを導入してマシンテンディングを自動化。その結果、マシンアワーコストを40%以上削減しました。
既存設備を活かしながら生産コストを抑えたことで価格競争力が向上し、新規受注の獲得にもつながっています。
激しい価格競争と人材不足を背景に自動化を検討
Ket-Metは、Andritz、Sandvik、Wärtsilä、Wetend Technologiesなどの国際的なエンジニアリング企業から、数百個規模までの小ロット生産を請け負っています。
ロシア国境に近いフィンランドのSavonlinnaに拠点を構え、顧客の多くもフィンランド東部に集中しています。
同社は長年にわたり既存顧客との関係を維持してきましたが、売上高は近年、約130万ユーロで横ばいとなっていました。そこで経営陣は、年間10%の売上成長を目標に掲げました。
しかし、新規顧客の獲得や既存顧客からの受注拡大は容易ではありませんでした。
「この業界の価格競争は非常に激しいため、事業を成長させるには生産コストを削減する必要がありました」と、Ket-MetのManaging Director、Tuomas Kalanen氏は語ります。
課題の一つとなっていたのが、生産設備の自動化率の低さでした。
同社は6台のMori Seiki製旋盤と2台の立形マシニングセンタを保有し、品質保証には三次元測定機を使用しています。しかし、自動化されていたのは比較的新しい旋盤に限られていました。
旧型の旋盤やフライス盤では、作業者が加工前のワークをセットし、加工後の完成品を取り出す必要があります。そのため多くの人手を必要とし、生産コストを押し上げていました。
さらに、Savonlinnaをはじめとするフィンランド各地では、CNC工作機械を扱う人材の確保も課題となっています。
Savonlinnaでは、若年層が都市部へ移住することによる人口減少も進んでいます。
「採用には取り組んできましたが、この地域で新しいCNC機械工を見つけることは、ほとんど不可能です」とTuomas Kalanen氏は説明します。
こうした価格競争と人材不足の双方に対応するため、Ket-Metは既存の工作機械を活かしながら導入できる協働ロボットによる自動化に取り組みました。
Ket-Met Oy
既存の工作機械を活かして自動化を推進
Ket-Metは2016年、Mori Seiki製旋盤の生産性を高めるため、初めてUR10を導入しました。設置とプログラミングには約2週間を要しましたが、その後すぐに生産現場で効果を発揮しました。
協働ロボットは、ワークを旋盤やフライス盤へセットし、加工完了後に取り出します。さらに、治具や部品を圧縮空気で清掃し、完成品を洗浄用バスケットへ搬送するところまで担当します。
マシンテンディングだけでなく、部品の組立やバリ取りにも協働ロボットを活用しています。
協働ロボット1台の年間コストは、フィンランドで従業員1人を雇用する年間コストの約半分です。これにより、機械工はより専門性の高い作業に集中できるようになりました。
その後、Ket-MetはUR10とUR10eを追加導入。Tuomas Kalanen氏によると、各協働ロボットの投資回収期間は約1年です。
協働ロボットは同社の成長戦略において重要な役割を担い、新規顧客だけでなく既存顧客からの新たな受注獲得にもつながっています。
「協働ロボットを活用することで、成長目標を達成しやすくなると考えています。1台導入するごとに、新たに従業員を1人採用するのと同程度の生産能力を確保しながら、コストを抑えることができます」とTuomas Kalanen氏は語ります。
従来型の産業用ロボットは、Ket-Metの生産環境には適していませんでした。導入コストが高いうえ、安全柵を備えた新たな設置スペースが必要となり、既存設備との統合も困難だったためです。
一方、協働ロボットなら既存の工作機械を活かした自動化が可能です。
「古い工作機械は動作が遅く、機能も限られているため、人が担当すると能力を十分に活かせません。UR協働ロボットを組み合わせることで、1990年製のHartfordフライス盤も、さらに数年間活用できるようになりました」とTuomas Kalanen氏は説明します。


Tuomas Kalanen, Managing Director, Ket-Met協働ロボットの導入によって、対象部品の生産にかかる単位あたりの人件費を40%以上削減できました。その結果、再び価格競争力を取り戻すことができました」
協働ロボットをチームの一員として活用
Ket-Metでは、新しい機械に導入日の聖名祝日にちなんだ名前を付ける伝統があります。3台の協働ロボットも、フィンランドで親しまれている男性名から「Vihtori」「Eetu」「Tatu」と名付けられました。
従業員も、協働ロボットを自分たちの仕事を奪う存在とは考えていません。
「協働ロボットはプログラミングも操作も簡単です。新しい製品のプログラムも約2時間で作成できます」と、プログラミングを担当するCNC Machinist、Hanna Kautonen氏は語ります。
従業員はプログラミングに加えて品質管理も担当し、加工された部品が求められる形状や寸法を満たしているか確認します。
Hanna Kautonen氏によると、協働ロボットは安定して稼働しています。作業が中断する主な原因は、ステンレス鋼の加工に使用する刃物の摩耗や破損であり、協働ロボットによるものではありません。
「協働ロボットのおかげで仕事が楽になりました。加工工程を常に監視する必要もありません」とHanna Kautonen氏は説明します。
協働ロボットの導入によって従業員が削減されることもありませんでした。むしろ、従業員はプログラミングや段取り、品質管理など、専門知識を必要とする仕事に集中できるようになりました。
また、協働ロボットの動作を適切な速度に設定することで、作業者が動きを確認し、必要に応じて対応できる環境を構築しています。
「人なら協働ロボットより速く部品を動かせます。しかし、協働ロボットは休憩を取る必要がなく、私たちが帰宅した後も数時間働き続けてくれます」と、CNC MachinistのPekka Myller氏は語ります。
現在、Ket-Metの協働ロボットにはマシンビジョンを導入していませんが、同社では今後の発展に向けた有望なテーマの一つとして検討しています。

自動化によって解決した課題
既存の旧型旋盤やフライス盤を活かして自動化 CNC機械工が自らプログラミング可能 安全柵を設置せずに自動化を実現
導入の決め手
企業の成長戦略を支える生産能力を確保 約12か月での投資回収 対象部品の単位あたり人件費を40%以上削減 既存の工作機械の寿命を延長 CNC機械工の人材不足に対応 自動化の専門家に頼らず短期間で導入・運用可能
協働ロボットで自動化した作業
CNCマシンテンディング 部品の組立 バリ取り 洗浄 レーザーマーキング