--

Guangzhou Li Gongをcobotsでスマートな工場に変身させる

Guangzhou Li Gong

要するに

1985年に設立されたGuangzhou Li Gong Industry Co., Ltd .( Guangzhou Li Gong )は、cobot無人システム、無人自律移動ロボット、およびエッジコンピューティング機器を含むAIoTマシンを研究および製造しています。2018年、Guangzhou Li Gongは、Universal Robots (以下UR )のcobotをインテリジェントなローディングおよびアンロードプラットフォームであるCoSi無人cobot (以下CoSi )に統合し、人件費の投入を削減し、効率と歩留まりを向上させ、ステーションの安全性を包括的に向上させ、人手を解放し、コストを削減し、効率を向上させる効果を達成するコボットベースのソリューションの設計を開始しました。

ビジネストランスフォーメーションローディングとアンロードは、

繰り返しの負傷やヒューマンエラーにつながる可能性のある、繰り返しの退屈な仕事です。したがって、Guangzhou Li Gongは、品質、一貫性、生産速度を向上させ、生産能力を拡大するためのオートメーションソリューションを探しています。

複雑なロボットプログラミング言語、異なるワーク間の日常的な切り替え、巨大なガードフェンスはすべて、Guangzhou Li Gongが以前に産業用ロボットの使用で遭遇した障害です。顧客の注文が絶えず増加し、さまざまなワークを頻繁に切り替えるため、Guangzhou Li Gongは一連のより柔軟で効率的なソリューションを必要としています。

Guangzhou Li Gong

業界 Metal and Machining
Asia
従業員数 100-500
使用したURロボット UR5, UR10, UR16e
ビデオ— Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.中国

解決策

Guangzhou Li Gongは、コラボレーションオートメーションを目指しています。複数の検討の後、Guangzhou Li Gongは、UR 5、UR 10、およびUR 16 e cobotsをインテリジェントローディングおよびアンロードプラットフォームに統合することを決定しました。

Guangzhou Li Gongは、営業担当者がおらず、プロジェクトをフォローアップする小さなプロジェクトチームのみの企業です。それにもかかわらず、彼らはすべての顧客と良好な協力関係を確立しており、工場のインテリジェントな製造に依存して、さまざまな業界の顧客のために何度もグローバルベストパートナー賞を受賞しています。CoSiは、Guangzhou Li Gongによって開発されたインテリジェントソリューションの1つで、面倒なプログラミングなしで機器に材料を自動的に読み込むことができ、マルチカテゴリ、小ロット、柔軟性、および個別生産を実現します。

CoSiシリーズには6つのソリューションがあり、すべてがCNCフライス加工( 5軸マシニングセンタなど)、CNC旋削加工(二軸旋削センター)、EDMおよび三次元測定機( CMM )に対応し、さまざまなタスク要件に応じてUR 5、UR 10、UR 16 eなどの対応するUR cobotsを統合できます。ベース取り付け直径がわずか19 cmの最大のUR 16 e cobotでさえ、機器の完全なセットにしっかりと統合することができます。

従来のアップグレードと変革では、製造業界は次の問題に直面します。ロボットプログラミング技術全体の難易度と複雑さ、元の工場スペースの制限、潜在的な安全上の危険性。UR cobotsの利点は、これらの問題を正確に解決することができます。

Adam Sobieski, General Manager of UR China
クィックデプロイ

クィックデプロイ

Guangzhou Li Gongの最高経営責任者( CEO )であるLi Weichong氏は、「以前は、製品の積み下ろしをフォローアップするために、各CNCの前に同僚が必要でした。UR cobotsを統合したCoSiシリーズの開発後は全く異なります。5台のCNCマシンに1人の同僚が必要なだけで、人員が解放されます。さらに、CoSiはマンマシンコラボレーションの国際安全規格に準拠し、追加のガードレールなしで安全なマンマシンコラボレーションを実現します。衝突により機械が移動した場合、機械は停止し、アラームが鳴ります。私たちの同僚は、ロボットとのコラボレーションにより安全です。」

直感的なプログラミング

直感的なプログラミング

UR cobotプログラミングは直感的で、ロボットプログラミングの経験がない従業員でも、トレーニング後すぐに始めることができます。これは、CoSiを迅速に展開するための重要な理由でもあります。特にCoSi XOSシステムを使用した後、通常、対応する工作機械にCoSiを展開し、ロードとアンロードを開始するのに15分しかかかりません。また、ワークの交換や生産ラインの切り替えは、最短1分で完了します。

柔軟なCoSiロボットは、15分以内の迅速な展開と1分以内の製品の切り替えを実現できます
柔軟なCoSiロボットは、15分以内の迅速な展開と1分以内の製品の切り替えを実現できます

正確で効率的

CoSi無人cobotを使用したUR cobotの繰り返し位置決め精度は0.03 mmで、Li GongのCoFiクランプ固定具を使用したCoSiロボットの位置決め精度は最大0.015mmで、精密な柔軟な生産の要件を完全に満たし、エラー率を大幅に低減し、効率を向上させることができます。

「機器に追加のオペレーターを雇う必要はありません。例えば、6台のCNCマシンを例にとってみましょう。もともと、2台のCNCマシンには1人の同僚が必要で、3シフトで合計9人の同僚が必要でした。現在、CoSi無人cobotでは、3つのシフトで3人の同僚が必要です。さらに、UR cobotの展開では、プログラミングのためにロボットの専門家を雇ったり、ガードフェンスを購入したりする必要はなく、技術投資のコストを削減することができます。これらはすべて、私たちがより速く、よりスムーズにスマートな工場に変身するのに役立ちます」とLi Weichong氏は述べています。

CoSiロボットは2台のCNCマシンを同時に操作できるため、効率と容量が大幅に向上します
CoSiロボットは2台のCNCマシンを同時に操作できるため、効率と容量が大幅に向上します

UR +は初心者に力を与えます

各顧客には、異なる生産ライン、異なる作業環境、および異なる要件があります。したがって、URはディストリビューターやシステムインテグレータパートナーと緊密に連携して、顧客に適したアプリケーションをカスタマイズし、UR +ソリューションを革新します。UR +は、業界の大規模なエコシステムとcobotの「専門知識」を統合し、ユーザーに強力な周辺機器とアプリケーションスイートを提供します。ユーザーは、より迅速な自動化プロセスのために、UR +アプリケーションスイートとURによって認定されたコンポーネントを適用することができます。

Li Weichong氏は次のように指摘しています。「UR +により、初心者は専門家になります。UR +で開発したソフトウェアは、マスターの数十年の経験を数学に変換し、プログラムにすることができます。必要なのは、アームペンダントを開き、UR +プログラムを開き、クランプ力パラメータ、ラベリングパラメータなど、配置するハードウェアを入力するだけです。すべての定量化可能な標準と繰り返し実行により、自動化された製造とインテリジェントな製造が簡単かつ効率的になります。」

UR +を使用すると、初心者がエキスパートになります。すべての定量化可能な標準と繰り返し実行により、自動化された製造とインテリジェントな製造が簡単かつ効率的になります。

Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.

より速いROI

Li Weichong氏は次のように付け加えています。「UR cobotは安全で使いやすいです。先駆的なUR +は、より迅速な展開と投資収益率につながる可能性があります。開発者およびアプリケーションユーザーとして、Guangzhou Li Gongはその恩恵を受けることができます。そのため、私たちはしっかりとURをパートナーとして選択しています。また、より多くのUR cobotsを採用したり、新しいアプリケーションプラットフォームに統合したりする可能性も引き続き検討していきます。「

世界のcobot市場は、過去5年間でほぼ10倍に成長し、毎年30 %の成長を遂げています。無人ローディングとアンロードは、産業用アプリケーションにおけるcobotの主な内容の1つです。中国には200万台以上のCNCマシンがあり、これは1000億台の市場を意味します。

アダムは、「cobotは、CNCアプリケーションの分野で大きな可能性と開発力を持ち、有望な未来を持っています。」と結論付けました。

CoSi無人cobotシリーズ(左: Tシリーズ、右: Mシリーズ)
CoSi無人cobotシリーズ(左: Tシリーズ、右: Mシリーズ)

自動化の課題を解決しました:

  • 効率性と歩留まり
  • の向上反復的で退屈な作業から従業員を解放
  • 品質の一貫性を維持し、ステーションの安全性を包括的に向上させる
  • マルチカテゴリ、小ロット、柔軟性のある個別生産を実現
  • 企業のスマートファクトリーへの変革を促進

主な価値推進要因:

  • 柔軟なソリューション
  • 追加の従業員を雇用したり、ガードフェンスを導入したりする必要がなく、コストを削減し、効率を向上
  • フロア面積が小さい
  • ユーザーインターフェイスはユーザーフレンドリーで直感的で、初心者でもすぐに始めることができます

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • 工作機械管理品質管理

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う