トレーニングは、ユニバーサルロボットアカデミーのプログラムに基づいており、無料のeラーニングコースによる継続的な学習も行われました。
さらに、EasyRoboticsのProFeederとOnRobotのデュアルグリッパーについてもトレーニングを受講。システム全体の設置からプログラミング、操作、再設定まで、自ら柔軟に対応できるようになりました。
「実際に使ってみると、ロボットの操作は想像していたよりも簡単でした。同じ工作機械に一日中部品を供給していると、仕事が終わる頃には全身の関節に負担を感じます」とAndersson氏は語ります。
「今では単調な作業が減り、仕事がずっと面白くなりました。職場でロボットが動いているのを見るのも楽しいですね。もっと多くの人に知ってもらいたいです。この協働ロボットシステムは簡単に再設定できるので、小ロット生産でもコストに見合う自動化が可能です」
デュアルグリッパーで多品種生産にも柔軟に対応
新世代の協働ロボットを幅広い工程で活用するには、高性能な周辺機器も重要です。
特にグリッパーの機能性と使いやすさは、自動化できる作業や部品の種類を広げるだけでなく、自動化投資の回収期間にも大きく影響します。
「ロボットの画面上で設定を変更するだけなら、別の部品への切り替えに10秒しかかかりません」とFT-Produktionの機械オペレーターは語ります。
同氏は、人手が限られる一方で需要が高まるなか、協働ロボットを生産を支える有効なツールだと評価しています。
「ロボットが人の仕事を奪うわけではありません。ロボットを活用することで、より多くの注文に対応し、複雑な部品をより高い品質で提供できるようになります。設置や調整も簡単なので、Edströmsの電話サポートを受けながら、すべて自分で対応できました」
UR5とProFeederを組み合わせた柔軟な自動化システム
FT-Produktionが最初に導入した協働ロボットシステムは、「プラグ&プロデュース」の考え方に基づいています。これにより、中小規模の製造現場でも柔軟な自動化を容易かつ効率的に導入できます。
システムは、ユニバーサルロボットのUR5、EasyRoboticsのProFeeder、OnRobotの2台のRG2グリッパーを組み合わせたデュアルグリッパーで構成されています。
各機器を統合することで、直感的な操作とプログラミングを実現。ロボットのタッチスクリーンに表示される3D画面を使って、システムを設定できます。
ProFeederとRG2はユニバーサルロボットの認定製品で、ユニバーサルロボット+プラットフォームを通じて提供されています。