--

コボットは年間50万ドルの節約を実現

Coty Cosmetics

要するに

Cotyは、Sally Hansen、Rimmel、CoverGirlなどの有名ブランドの背後にある世界的な化粧品会社です。メリーランド州にある同社の工場では、4台のモバイルカートに搭載された8台のUniversal Robotsが、パウダープレスでの製品のピッキングと梱包を自動化しています。このモバイルソリューションは、品質検査と従業員の職場環境の両方を改善しながら、年間50万ドルの節約を実現します。

ビジネストランスフォーメーション

Coty Cosmetics のプロジェクトマネージャーであるPaul Baublitz氏にとって、問題は明らかでした。「現在12台のプレス機がありますが、自動化の課題は常に、費用対効果の高い方法で、このような大規模なオペレーションを自動化する方法です。「Baublitzには、効率を高めるための同社の推進力を満たすだけでなく、人間のオペレーターにとって人間工学的に友好的ではないタスクの反復的な性質に対処するなど、自動化には複数の理由がありました。これは、Cotyが以前に自動化を検討していたタスクでしたが、当時利用可能なテクノロジーがアプリケーションの複雑さに左右されないことがわかりました。

Baublitz氏は、インテグレーション会社Sydorko Automation のオーナーであるChris Sydorko氏にこの問題を報告しました。彼は次のように述べています。「私にとっての課題は、予算上のニーズを満たすのに十分な費用対効果を維持しながら、自動化のニーズを満たすのに十分な可動性を備えたロボットシステムを構築する方法を決定することでした。「従来の産業用ロボットは、安全規制のために簡単に動き回ることはできません。つまり、コティは12台のプレスのそれぞれにロボットを恒久的に配置する必要があります。これは予算内ではありませんでした。

Coty Cosmetics

業界 Medical and Cosmetics
North America
従業員数 100-500
使用したURロボット UR3e & UR5e
ビデオ— UR 3 eおよびUR 5 e、Coty Cosmetics、米国

解決策

その代わりに、Sydorkoはコラボレーションオートメーションに目を向けました。「[Universal Robots ](/ products /)には素晴らしいプラットフォームがあるようでした」と彼は言います。

「それらは軽量で使いやすく、低電圧で、個人と同じ環境で一緒に働くことができるので、私たちはUniversal Robotsを試してみることにしました。

この申請には、「ゴデット」(粉末化粧品を含む金属製のフライパン)をピックアップし、箱に入ったトレイに置き、別の部門に送って最終処理を行う必要があります。プレスでは、粉末がゴデットに押し込まれ、コグネックスの3 Dプロファイラーヘッドの下を移動して表面検査を行い、パン内の粉末の量を測定します。ゴデットが検査に合格した場合、[UR 3 cobot ](/ products/ur 3 - robot /)は、製品に応じて2つまたは4つのグループでピックアップし、トレイに置きます。トレイがいっぱいになると、[UR 5 cobot ](/ products/ur 5 - robot /)がトレイを拾い上げ、5つのケースのいずれかの場所に移動し、トレイをケースに置きます。UR 5 cobotは、空のトレイが保管されている場所に移動し、トレイを取り出してトレイのステージングエリアに戻し、次のトレイがUR 3の前に落ちるのを待ちます。

モバイルcobotsは素早い切り替えをサポート

モバイルcobotsは素早い切り替えをサポート

コボットベースのカートは、現在、異なるゴデット形状のために最大10種類の製品「レシピ」を実行します。これは、丸いものから正方形または長方形までの範囲であり、さまざまな厚さと重量であり、一度に1つまたは2つプレスから出ることができます。カートは最大20個の製品「レシピ」用に設計されています。「セットアップ時間と切り替えは、アプリケーションで克服すべき重要な課題でした。Universal Robotsを使用すると、CotyはUR 3とUR 5 cobotを4台のモバイルカートにそれぞれ搭載することができ、12台のプレス間で回転させることができました。Baublitz氏は次のように述べています。「ロボットが設置された12のステーションよりもはるかに費用対効果が高くなります。プロジェクトを財務的に不可能なものから可能なものに変えました。プロジェクトを前進させるためには、モバイル化が不可欠でした。「モバイルcobotsのセットアップ時間は、通常、新しいプレスでcobotsのプラグを抜いたり、移動したり、セットアップしたりするのに15〜30分です。2つのカートは大量生産するプレスをサポートしているため、ほとんど動きません。他の2台のカートは毎日移動し、通常は3シフトごとに移動します。

迅速なROI、改善された作業環境と品質

迅速なROI、改善された作業環境と品質

このコラボレーションオートメーションプロジェクトでは、Cotyは今後毎年50万ドルを節約すると予測されています。これは大きな投資収益率ですが、コティは他の利点も見ています。

ロボットが働く場所は、大型プレスからの激しい振動で、ほこりや騒音があります。ロボットがこれらのソースの隣で作業しているので、Cotyは従業員をこの環境から遠ざけ、反復性が低く、より興味深いタスクに再配置することができます。Baublitz氏は次のように説明しています。「このプロジェクトが完全に完了し、週に5日、4台のカートで3シフトを実行すると、その分野で働く従業員は13人少なくなります。これは組織にとって大きな変化であり、効率が大幅に改善され、チームは非常に興奮しています。」

モバイルカート上のコボットは、それぞれに固定ロボットを備えた12の異なるステーションを持つよりもはるかに費用対効果が高くなります。これにより、プロジェクトは財務的に不可能なものから可能なものになりました。

Paul Baublitz, Project Manager, Coty Cosmetics
新しいcobotの同僚を歓迎する

新しいcobotの同僚を歓迎する

Coty Cosmeticsの従業員の中には、当初はロボットが仕事の一部を引き継ぐことを恐れていましたが、今では新しいcobotの同僚に非常に感謝しています。彼らは、各ゴデットの品質検査など、いくつかの面倒なタスクを引き継いでいます。Baublitzはまた、Cognex検査システムが自動化された作業セルに追加する新しい品質イニシアチブについても指摘しています。以前は、これはオペレーターが実行する多くのタスクの1つでした。「今ではコンピューターがすべての作業を行っています」とバウブリッツは説明します。「改善が必要な点があれば、すぐに対応することができます。

各「ゴデット」は3 Dコグネックスカメラによって検査され、「合格」または「不合格」のいずれかになります。不合格の場合、UR 3 cobotはゴデットをリジェクトビンに入れます。

大規模データストリーム

大規模データストリーム

このアプリケーションには、イーサネットIPを使用してUR 3およびUR 5コントローラ、ならびにCognex 3 Dビジョンシステムと通信するAllen Bradley PLCが組み込まれています。「これにより、必要なすべての情報をプールできる非常に大きなデータストリームが得られます」と、インテグラトットのChris Sydorko氏は述べています。Cotyは、2つのロボットコントローラとイーサネットを介して検査データを返すこともできるカメラにデータを供給できる中央HMIからのレシピ選択(さまざまなタイプの「ゴデット」)を管理できます。

コラボレーションによる統合プロセスが成功につながる

コラボレーションによる統合プロセスが成功につながる

しかし、コボットベースのシステムがセットアップされたので、Cotyチームは内部で管理することができます。Baublitz氏は次のように述べています。「トラブルシューティングが必要な場合は、私たちが協力したインテグレータがいつでも電話で対応します。「しかし、現時点では、私たちは何ヶ月もカートで走っており、99 %の問題を社内でトラブルシューティングできるほど快適です。」

高い生産スピードにもかかわらず安全

従業員とcobotsは同じ封筒内で作業します

従業員とcobotsは同じ封筒内で作業します

協働ロボットは、人間の作業者と一緒に安全に操作できるように設計されています。しかし、必要な生産率を満たすために、コティはロボットの速度と力の限界をコラボレーション範囲外に押し出す必要がありました。オペレーターを保護するために、Sydorkoは軽量のプレキシガラスガードとライトカーテンを追加しました。これらはカートの可動性を妨げるものではありませんが、作業者がドアを開けたり、アクティブエリアを通って手を伸ばしたりすると、ロボットはすぐに安全なコラボレーションスピードに落ちます。作業員がドアを閉めたり、ライトカーテンから出たりすると、ロボットは最大速度に戻ります。

両方の世界の長所

両方の世界の長所

「必要なだけ速く進み、生産速度を維持できるようにすることもできますが、それがより理にかなっている場合はコラボレーションすることもできます。これは両方の世界の長所です」とSydorko氏は言います。なぜCotyアプリケーションに高速の従来の産業用ロボットではなくUniversal Robotsを選んだのかとよく尋ねられます。主な理由の1つは、従来のロボットが低消費電力の電源を使用していないことです。「現在、私たちは110ボルトでカートを走らせています」と彼は言います。「従来の産業用ロボットを実行するには、240または480ボルトを使用する必要があります。カートを動かしたいときには難しくなり、オペレーターのリスクが高くなります。「従来の高速ロボットの重量は、制御プラットフォームのサイズと同様に要因でもありました。

自動化の課題が解決されました

  • グローバルなコスト競争力の確保
  • 従業員に安全な作業範囲を提供しながら、共同作業のスピードを超えて生産率を満たす能力
  • よりスキルの高いタスクに集中するために、価値の高いスタッフが解放されました
  • 人間工学的に好ましくない仕事が自動化されまし
  • た多品種少量生産の自動化能力

導入の決め手

  • 年間50万ドルの節約
  • 13人の従業員がより付加価値の高いタスクのために解放されました
  • 品質検査の改善
  • コラボレーションと安全
  • 性簡単なトラブルシューティングと低メンテナンス
  • センサー、3 Dカメラ、PLCなどの周辺機器と簡単にインターフェースする機能

協働ロボットで自動化した作業

  • 「ゴデット」–プレスされた粉末を備えた金属製のフライパン–移動するコンベアを取り出し、箱に入れられたトレイトレイに置きました

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510