同社は2015年に生産活動を開始しました。現在、油圧、センサー、空気圧業界の約80社の顧客を抱え、11台のCNCマシンで製造し、約20人の従業員を雇用し、毎年売上高を増加させています。
お客様から提供された設計に従ってCNCマシン上で部品を製造するサービス会社です。各注文の処理には平均80時間かかります。その後、商品範囲が変更されます。同じコンポーネントは2つありません。すべての注文は個別に処理する必要があります。なぜなら、顧客は毎回異なる製品を注文して製造するからです」とBernacki Industrial ServicesのゼネラルマネージャーであるNikodem Bernacki氏は述べています。
さらなる改善により、工場の1人のオペレーターが機械の数を増やす責任を負うことになりました。これは、安全基準を維持しながら生産性を向上させることができる組織改革によって促進されました。しかし、オペレーターの作業システムを改善する機会は限られており、ホール内のスペースと非常に厳しい労働安全衛生規制を考慮して、より柔軟で安全で再構成が容易なソリューションを見つける必要がありました。Bernacki Industrial Servicesでは、生産の競争力を向上させるためにロボット化が必要でした。
Nikodem Bernacki,私たちの理念は、マシンパークを最大限に活用することです。3シフトで働くcobotsがそれを可能にします。
時間が経つにつれて、工場長は、生産部品を機械に供給し、機械に配置し、加工後の完成品を収納する作業は、協働ロボットを使用して自動化できるという結論に達しました。
ポーランドの販売代理店である[ProCobot ]( https://www.procobot.com/ )が提供するUniversal Robotsのコボットと、[UR +プラットフォーム]( plus /)[,](/ plus/urplus - components/handling - grppers/robotiq -2 f -85 /)で利用可能なRobotiqグリッパーが自動化に使用されました。Bernackiは、2019年4月に最初の[UR 10 e cobot ](/ products/ur 10 - robot /)の導入を開始し、その後数ヶ月でさらに2つのcobotsを搭載しました。
各ロボットは、ピングリッドで構成される特別に準備されたパレットからコンポーネントを取り出します。これにより、マシンはコンポーネントの位置を正しく評価し、各コンポーネントを確実に選択できます。ロボットグリッパーのフィンガーは、内部で3 Dプリントされており、コンポーネントを取り扱うように特別に設計されています。ピックアップされた後、加工されるコンポーネントはCNCに配置されます。
ロボットは機械自体のドアを開け、コンポーネントを作業スペースに配置します。CNCが連続操作の準備ができていることを確認するために、cobotは機械と信号を交換し、最初に機械が加工されるコンポーネントを挿入する準備ができていることを確認します。cobotsとマシン間の通信は、C - Interconector by CobotPlanetを使用して行われます。その後、ロボットはコンポーネントを機械のスピンドルに正確に配置します。cobotグリッパージョーとそのアーム全体は、コンポーネントを正確に所定の位置に配置するために、わずか0.5mmの公差で移動する必要があります。コンポーネントがマシンに正しく配置されていることを確認する信号を受信した後、cobotは作業スペースを離れ、ドアを閉め、タスクを開始できるという情報をCNCに送信します。マシンが動作を開始すると、cobotはタスクが終了したことを通知する別の信号を待ちます。作業スペースへの扉を再び開き、完成した機械加工部品を取り出し、その方向に空気ジェットを送り、スピンドルから金属切粉を吹き飛ばします。完成した部品は、特別に準備されたパレットに正確に配置されます。人間に安全な環境でのロボットの動きに関連するすべての要件を考慮すると、サイクル全体は約1分間続きます。 「cobotsを使用して数ヶ月の経験を経て、私たちはCNC生産プロセスにおける彼らの役割を最もよく果たすために何をすべきかを正確に知っています。この作業には、最高の精度と再現性が必要です」とNikodem Bernacki氏は述べています。
ロボットとマウントを備えたワークステーション全体の重量は約60 kgで、2人の従業員で移動できます。「コボットは安定して取り付けられており、簡単に輸送でき、新しい場所での作業のための切り替えと準備はわずか20分で完了します。マシンとロボットを微調整して生産を開始するには、約1時間かかります」とNikodem Bernacki氏は言います。
現在、各シフトに2人のオペレーターが働いており、11台の機械の監督と世話をしています。従業員は、とりわけ、CNCマシンの切り替え、部品の準備、旋盤との間の輸送、およびステーション間のcobotsのプログラミングと移動に責任があります。Nikodem Bernacki氏は次のように述べています。「私たちの哲学は、マシンパークを最大限に活用することです。3シフトで働くcobotsは、そうすることを可能にします。

2007年に設立されたBernacki Industrial Servicesは、生産工場用の精密部品を製造しています。ヨーロッパ全土の工場や組立ラインのバルブ本体など、機械加工部品の製造を専門としています。同社は、ポーランドのJasionkaにあるテクノロジーインキュベーターで事業を開始しました。現在、Rzeszówの近く、Podkarpackie Science and Technology Park AeropolisとAviation Valleyの企業の近くにあるJasionkaの経済特区に800 m 2のホールを持っています。Bernackiで動作する11台のCNCマシンのうち、7台がcobotsで動作するように適合されています。3つのUniversal Robots UR 10 eコラボレーションロボットがマシンパークで3シフト運転で展開され、その効率を高め、コンポーネントが正確に製造されることを保証します。UR cobotsの選択は、プログラミングの容易さ、機械との互換性、コンパクトなサイズ、作業の安全性によって決まりました。3つ目のUR 10 eでは、同社は12ヶ月という最速の投資収益率を達成しました。

Universal Robotsのコボットは、簡単なプログラミング、別のマシンで動作するようにすばやく簡単に変更できる機能、コンパクトなサイズ、および会社のニーズに適応する機能のおかげで選ばれました。安全上の考慮も重要な役割を果たしました。認定された組み込みの安全機能により、人々と一緒に作業することができます。オペレーターはすぐにcobotsを使用することに慣れましたが、これは非常に役に立ちました。
「
cobotsを実装することで、Bernacki Industrial Servicesは経験を積み、コラボレーションロボットの運用分野のノウハウにつながります。同社は、コラボレーションロボットを地面に取り付ける効果的な方法を開発しました。Bernackiは、さまざまな形状の製造された部品を取り出すのに役立つ、独自のグリッパーフィンガーの3 Dプリント方法も開発しました。
Nikodem Bernacki「私たちは、UR cobotsが以前に人々によって実行されたタスクをどのように実行するかに感銘を受けました。私は個人的に最初のcobotの実装に参加しました。プログラムを作成し、コンセプトとステーションを開発しました。cobotと標準的なグリッパーを非常に迅速に統合し、完全な互換性を達成することができました」

数千の企業が協働ロボットを活用しています...