<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> メインコンテンツへスキップ

溶接ロボットとは?種類・メリット・導入前に確認すべきポイントを解説

溶接ロボットは、溶接品質の安定化や作業者負担の軽減、生産性向上を目的に、製造現場で導入が進んでいる自動化設備です。 ただし、溶接ロボットは「人の代わりに溶接する機械」と単純に考えればよいものではありません。ワークの形状や材質、溶接方法、生産量、製品変更の頻度によって、適したロボットや周辺設備は変わります。 この記事では、溶接ロボットの基本的な仕組みや種類、導入メリット、注意点を解説します。あわせて、従来の産業用溶接ロボットと、協働ロボットを活用した溶接システムの違いについても紹介します。

溶接ロボットとは

溶接ロボットとは

溶接ロボットとは、ロボットアームに溶接トーチや溶接ガンなどを取り付け、あらかじめ設定した軌跡・速度・姿勢・溶接条件に沿って、溶接作業を自動で行う設備です。

人が手作業で行う溶接では、作業者の技能や姿勢、疲労、作業環境によって仕上がりに差が出ることがあります。溶接ロボットを活用すると、同じ動作を繰り返し再現しやすくなるため、品質のばらつきを抑えやすくなります。

ただし、溶接ロボットはロボット本体だけで完結する設備ではありません。実際には、溶接電源、トーチ、ワイヤ送給機、治具、ポジショナ、安全機器、排気設備などを組み合わせて、ひとつの溶接システムとして設計します。

溶接ロボットが注目される背景

溶接ロボットが注目される背景には、熟練溶接工の不足、技術継承の難しさ、品質のばらつきへの対応があります。

手作業の溶接では、作業者の技能や姿勢、疲労によって仕上がりに差が出ることがあります。また、溶接はアーク光、熱、スパッタ、ヒュームなどを伴うため、作業者の負担や作業環境への配慮も必要です。

こうした課題から、繰り返し発生する溶接作業をロボットに任せ、作業者は段取り、条件設定、品質確認などに集中する考え方が広がっています。

溶接ロボットの主な種類

溶接ロボットには、適用する溶接方法によっていくつかの種類があります。自社に合う設備を考える際は、まず「どの溶接方法を自動化したいのか」を整理することが大切です。

アーク溶接ロボット

アーク溶接ロボットは、MIG/MAG溶接やTIG溶接などのアーク溶接を自動化するロボットです。ロボットアームが溶接トーチを保持し、設定した溶接パスに沿って一定の速度や姿勢で作業します。

アーク溶接ロボットは、金属部品や構造物の接合など、幅広い製造現場で活用されています。溶接速度やトーチ角度を一定に保ちやすいため、繰り返し作業における品質の安定化に役立ちます。

一方で、ワークの位置ずれや形状のばらつきがある場合は、治具による位置決めや、センサを活用した補正が重要になります。多品種少量生産の現場では、ティーチングや段取り替えのしやすさも導入判断のポイントになります。

スポット溶接ロボット

スポット溶接ロボットは、抵抗溶接の一種であるスポット溶接を自動化するロボットです。主に薄板部品の接合に使われ、自動車部品や板金部品などの製造ラインで多く活用されています。

スポット溶接は、決められた打点パターンを高いタクトで繰り返し接合する工程に向いています。そのため、大量生産ラインや専用ラインとの相性がよい溶接方法です。

一方で、設備全体が大掛かりになりやすく、ワーク固定や搬送ラインとの連携も重要になります。導入時には、ロボット単体ではなく、ライン全体として自動化できるかを検討する必要があります。

レーザー溶接ロボット

レーザー溶接ロボットは、レーザー光を熱源として用いる溶接を自動化するロボットです。精密な加工や、外観品質が求められる部品の接合に活用されます。

レーザー溶接は、アーク溶接とは異なる熱入力や設備構成が必要になるため、対象ワークや求める品質に応じた検討が欠かせません。高精度な位置決めや安全対策も重要になります。

そのため、レーザー溶接ロボットを検討する際は、単に「自動化できるか」だけでなく、品質要求、ワーク形状、設備スペース、安全対策まで含めて確認することが大切です。

協働ロボットを活用した溶接システム

近年は、従来の大型産業用ロボットだけでなく、協働ロボットを活用した溶接システムも選択肢のひとつになっています。

協働ロボットは、人との近接作業を考慮した安全機能を備えたロボットです。ただし、溶接工程ではアーク光、火花、熱、ヒュームなどが発生するため、協働ロボットを使う場合でも、リスクアセスメントや遮へい、排気、安全機器の設計が必要です。

協働ロボットを活用した溶接システムの特長は、比較的コンパクトに導入しやすく、作業内容の変更にも対応しやすい点です。従来の産業用ロボットでは導入しにくかった多品種少量生産や、既存工程の一部自動化にも活用しやすい選択肢といえます。

溶接ロボットを導入するメリット

溶接品質を安定させやすい

溶接ロボットは、設定した軌跡や速度、トーチ姿勢を繰り返し再現しやすい点が特長です。人手作業で起こりやすい姿勢や速度のばらつきを抑え、一定の条件で溶接しやすくなります。

ただし、品質を安定させるには、ロボットの動作精度だけでなく、ワークの位置決め、治具精度、開先やギャップの管理、溶接電源やワイヤ送給の安定性も重要です。

作業者の負担を軽減できる

溶接作業は、長時間同じ姿勢で行うことが多く、アーク光、熱、スパッタ、ヒュームなどへの対策も必要です。繰り返し作業や負荷の高い作業をロボットに任せることで、作業者の負担軽減につながります。

作業者は、条件出し、段取り替え、品質確認、難易度の高い作業など、人の判断が必要な業務に集中しやすくなります。

生産性向上につながる

溶接ロボットは、設定した条件で安定して作業を続けられるため、反復作業の効率化に役立ちます。作業者ごとの技能差や作業ペースのばらつきを抑えやすい点もメリットです。

ただし、生産性はロボット単体の動作速度だけで決まるものではありません。ワークの搬入・搬出、治具へのセット、仮付け、反転、ノズル清掃、検査などを含めた工程全体の設計が重要です。

熟練者の技術を標準化しやすい

熟練溶接工が持つノウハウのうち、溶接パス、トーチ角度、溶接順序、溶接速度、条件設定などは、ロボット動作として標準化しやすくなります。

一方で、母材の状態確認、溶け込みの判断、不具合発生時の調整などには、引き続き作業者の知見が重要です。溶接ロボットは熟練者の技術を不要にするものではなく、熟練者の知見を活かしながら作業を安定化する手段です。

溶接ロボット導入で注意すべき点

溶接ロボットは有効な自動化手段ですが、すべての溶接作業にそのまま適用できるわけではありません。導入前には、ワーク条件、治具設計、ティーチング工数、安全対策などを確認し、ロボットだけでなく溶接セル全体として設計することが重要です。

ワークの形状・材質・溶接姿勢によって適性が変わる

溶接ロボットの導入可否は、ワークの形状、サイズ、材質、板厚、溶接姿勢などによって変わります。ワークごとに形状が大きく異なる場合や、開先・ギャップ・位置ずれが発生しやすい場合は、ロボットの軌跡を再現するだけでは品質が安定しないことがあります。

そのため、対象ワークがロボット溶接に適しているか、どの程度の位置決め精度が必要か、センサによる補正が必要かを事前に確認しておくことが大切です。

治具や位置決めの設計が重要になる

ロボットが正確に動作しても、ワークの位置が安定していなければ、狙った溶接品質を得にくくなります。溶接ロボットの導入では、ロボット本体だけでなく、ワークをどう固定するか、どの姿勢で溶接するか、搬入・搬出をどのように行うかまで考える必要があります。

特に多品種少量生産では、ワークごとに治具を作り込むと段取り替えの負担が大きくなる場合があります。位置決めのしやすさと、製品変更への対応しやすさのバランスを取ることが重要です。

ティーチング工数を見込んでおく必要がある

溶接ロボットには、溶接開始点、終了点、移動経路、速度、トーチ姿勢、溶接条件などを設定する必要があります。ロボットを導入すればすぐに溶接品質が安定するわけではなく、対象ワークに合わせたティーチングや条件出しが欠かせません。

特に多品種少量生産では、製品変更のたびにプログラム調整や段取り替えが発生することがあります。そのため、ティーチングのしやすさ、作業者が現場で調整できるか、変更作業にどの程度の時間がかかるかを確認しておくことが重要です。

溶接条件の管理が品質に影響する

溶接品質は、ロボットの動作だけでなく、電流・電圧、ワイヤ送給速度、溶接速度、トーチ角度、シールドガス流量、ウィービング条件などにも左右されます。

ロボットの軌跡が正確でも、溶接条件が適切でなければ、溶け込み不足、アンダーカット、スパッタの増加、ビード外観のばらつきなどが発生する可能性があります。導入時には、ロボット動作と溶接条件をセットで調整することが必要です。

安全対策とリスクアセスメントが欠かせない

溶接工程では、アーク光、熱、火花、スパッタ、ヒュームなどのリスクがあります。協働ロボットを使う場合でも、溶接用途では周辺設備を含めた安全設計が必要です。

安全柵、遮へいカーテン、局所排気、保護具、非常停止装置、安全センサなどを含め、現場に合わせたリスクアセスメントを行うことが重要です。協働ロボットだからといって、すべてのケースで安全柵や遮へいが不要になるわけではありません。

前後工程を含めて自動化範囲を考える

溶接ロボットの導入効果は、溶接作業そのものだけで決まるわけではありません。仮付け、ワークの搬入・搬出、反転、位置決め、ノズル清掃、スパッタ除去、溶接後の検査や仕上げ工程まで含めて確認する必要があります。

溶接時間だけを短縮しても、前後工程で待ち時間や手戻りが発生すると、期待した生産性向上につながらない場合があります。導入前には、ロボット化する範囲と人が担当する範囲を整理し、工程全体の流れを見直すことが大切です。

従来の産業用溶接ロボットと協働ロボットの違い

溶接ロボットを検討する際は、従来の産業用溶接ロボットと、協働ロボットを活用した溶接システムの違いを理解しておくことが大切です。

どちらが優れているというよりも、生産形態や工程条件によって向き・不向きがあります。大量生産や専用ラインには従来の産業用溶接ロボットが適している場合があります。一方で、多品種少量生産や既存工程の一部自動化では、協働ロボットが適するケースがあります。

比較項目

産業用溶接ロボット

協働ロボットを活用した溶接

得意な生産形態

大量生産・専用ライン

多品種少量・変種変量

設置スペース

専用セル化しやすく、設備全体が大きくなりやすい

比較的コンパクトに導入しやすい

ティーチング

専門知識や立ち上げ工数が必要になりやすい

直感的に設定しやすい

製品変更対応

段取り変更に時間がかかる場合がある

ワーク変更や条件変更に対応しやすい

向いている現場

大型ライン、量産品、タクト優先の工程

中小規模の加工現場、既存工程の部分自動化

協働ロボットによる溶接が向いている現場

協働ロボットを活用した溶接は、特に多品種少量生産や、ワーク変更が多い現場に向いています。

たとえば、製品ごとに形状や溶接箇所が変わる現場では、専用ラインを組みにくいことがあります。従来の産業用ロボットでは、導入スペースやティーチング工数、段取り替えがネックになる場合もあります。

そのような現場では、協働ロボットを使って、繰り返し発生する溶接作業の一部から自動化する方法が有効です。いきなり工程全体を自動化するのではなく、作業者の負担が大きい作業、品質ばらつきが出やすい作業、繰り返し頻度の高い作業からロボット化することで、導入効果を確認しながら活用範囲を広げられます。

また、ロボット専任者を置きにくい現場でも、協働ロボットなら導入を検討しやすくなります。操作やティーチングの負担を抑えやすいため、現場作業者が作業内容に合わせて調整しながら、工程改善に取り組めます。

ユニバーサルロボットの協働ロボットは、溶接パスの設定や作業内容の変更に対応しやすく、多品種少量生産や既存工程の部分自動化に活用できます。作業者とロボットが役割を分担し、熟練者の技術を活かしながら、溶接品質の安定化と生産性向上を目指せる点が特長です。

溶接ロボット導入前に確認したいポイント

溶接ロボットを導入する際は、対象工程やワーク条件を事前に整理しておくことが重要です。導入前には、以下のポイントを確認しておきましょう。

  • 自動化したい溶接箇所
    工程全体を自動化するのか、一部の繰り返し作業を自動化するのか
  • ワークのサイズ・重量・材質・形状
    ロボットの可搬重量、リーチ、治具、ポジショナが必要か
  • 溶接方法
    MIG/MAG溶接、TIG溶接、スポット溶接、レーザー溶接のどれを対象にするか
  • 生産形態
    大量生産なのか、多品種少量生産なのか
  • 求める品質レベル
    強度、外観品質、溶け込み、スパッタ、ひずみなど、何を重視するか
  • 治具や位置決めの精度
    ワークの固定方法や、位置ずれへの補正が必要か
  • ティーチングのしやすさ
    製品変更時に、現場でプログラムや条件を調整しやすいか
  • 設置スペースと周辺設備
    溶接電源、ワイヤ送給機、ガス、安全機器、遮へい、排気設備を含めて配置できるか
  • 前後工程とのつながり
    仮付け、搬入・搬出、反転、ノズル清掃、検査、仕上げ工程に無理がないか
  • 人とロボットの役割分担
    ロボットに任せる作業と、人が判断・調整する作業を分けられるか
  • 安全対策
    アーク光、熱、火花、スパッタ、ヒュームに対して、遮へい、排気、非常停止装置などを設計できるか

これらを整理しておくことで、自社工程に合ったロボットや周辺設備を選びやすくなります。

まとめ:溶接ロボットは、工程に合った方式選定が重要

溶接ロボットは、品質安定化や作業者負担の軽減、生産性向上に役立つ自動化設備です。ただし、導入効果を高めるには、溶接方法、ワーク条件、治具、ティーチング、安全対策、前後工程まで含めて検討する必要があります。

大量生産や専用ラインでは従来の産業用溶接ロボットが適する場合があります。一方、多品種少量生産、頻繁な段取り替え、ロボット専任者を置きにくい現場、既存工程の一部から自動化したい現場では、協働ロボットを活用した溶接システムが有力な選択肢になります。

ユニバーサルロボットでは、協働ロボットを活用した溶接自動化について、具体的なアプリケーションや導入事例を紹介しています。自社の溶接工程に協働ロボットを活用できるか検討したい方は、ぜひ関連ページをご覧ください。

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.