<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> メインコンテンツへスキップ

人間の模倣を超えて:ロボットにおける安全性と目的を再考する

ヒューマノイドロボットは魅力的ですが、本当に安全で実用的なのでしょうか?本記事では、現実のロボット用途において、専用設計がヒューマノイドを上回る理由――信頼性、安定性、コンプライアンスの観点から解説します。

A humanoid and mobile cobot, sparking the conversation of form versus function in robotics.

ヒューマノイドロボットは、人間のような柔軟性を持つ機械によって労働を代替するというビジョンによって、世界的な注目を集めてきました。しかし、人間に似た形状は、安定性・信頼性・安全性の面で独特の技術的課題を伴います。

ヒューマノイドへの関心はフィクションから始まり、現在では大規模な投資対象へと進化しています。人間のように動き、多様な作業をこなすロボットを掲げる企業もありますが、そもそも人間の形はロボットにとって最適なのでしょうか。その答えを考えるには、人間の進化的背景と工学的な意味を理解する必要があります。

進化的背景

人間の身体は進化の産物であり、生存のために最適化されてきました。その構造には、祖先が環境で生き抜くための特徴が反映されています。

・前方を向いた目は奥行き認識を可能にし、捕食者としての役割を示しています
・高い重心は長距離移動におけるエネルギー効率を高めます
・器用な手は操作や道具使用に最適化されています

これらはすべて、移動しながら生活する狩猟採集型のライフスタイルに適応した結果です。

人間型のデメリット

優れた特徴を持つ一方で、人間型には以下のような制約があります:

・四足動物と比べて安定性や機動性が低い
例として、逃げ回る犬を捕まえようとすると、その違いがよく分かります

・繰り返し作業には不向き
長時間の単調作業は摩耗やケガにつながりやすく、再生能力があってもライン作業には適していません。特に多くの関節を持つ手は損耗しやすい構造です

・複雑さによる信頼性低下
約200自由度を持つヒューマノイドは、6自由度の産業用ロボットアームと同等の稼働率を実現できません。構造が複雑なほど、全体としての信頼性は低下します

・リーチと形状の制約
専用設計の装置に比べ、人間型はサイズや形状の制約を受けます。例えば、用途に応じたハンドの交換や最適化が前提になっていません

安全性の観点

ISO 13849-1 は機械の機能安全に関する重要な規格であり、その中心概念がパフォーマンスレベル(PL)です。これは安全機能が故障する確率を示し、PL=a(最低)からPL=e(最高)までの段階で表されます。つまり、1時間あたりの危険な故障のリスクを定義する指標です。

ヒューマノイドロボットでは、安定性が重大な安全課題となります。歩行ロボットは動的安定に依存しており、電源断や関節の不具合が発生すると転倒する可能性があります。これは重大な危険です。

ISO 13849-1とISO/TR 14121-2のリスクアセスメントを用いると、転倒防止機能に必要なPLを導出できます。この評価では以下の3要素を考慮します:

・重篤度(Severity)
30kg以上のロボットの転倒は負傷を引き起こす可能性があります。管理された環境では軽度と評価される場合もありますが、状況によっては高リスクとなります

・頻度(Frequency)
人との近接作業が多いため高頻度

・回避可能性(Avoidance)
多くの場合回避は困難(例:背後から倒れてくる場合)

この分析に基づくと:

・管理された環境(低リスク)では最低でも PL=c が必要
・複雑な環境(高リスク)では PL=e が必要

PL=eを達成するには、冗長設計、高品質部品、堅牢な構造、そして開発・製造全体にわたる徹底した安全設計が不可欠です。PL=cであっても実現は容易ではありません。

業界の現状

現在のヒューマノイド業界には懸念があります。安定性や信頼性について十分な裏付けを示す事例は少なく、転倒する動画が多く見られるのが実情です。安全性がどこまで重視されているのか疑問を抱かせるケースもあります。

また、規制やコンプライアンスの面でも課題があります。産業用ロボット(協働ロボット含む)には明確な安全規格が存在し、代表的なものとして ISO 10218-1 や ISO/TS 15066 があります。

しかし、これらの規格はヒューマノイドには十分に適用されていません。特にISO 10218-1は移動に関するリスクを対象としておらず、ヒューマノイドの安全性を完全にはカバーできません。ISO/WD 25785-1のような新しい規格も検討中ですが、まだ成熟していません。

産業用途以外では、規制はさらに限定的です。

その結果、重要な問いが生まれます:
「人と近接する公共空間で動くヒューマノイドに、どのレベルの安全性を求めるべきか?」

現状では、工場内のロボットアームよりも低い安全水準を許容しているようにも見えます。このリスクを受け入れる準備ができているのでしょうか。自動運転と同様に、社会的な議論が必要です。

結論

重要なのは、ヒューマノイドという方向性を追い続けるのか、それとも用途に最適化されたロボット設計を採用するのかという点です。前者は複雑で信頼性が低く、安全性にも課題を抱える可能性があります。

一方、用途特化型の設計は、コスト効率、安全性、信頼性に優れたソリューションを実現します。

この考え方はすでに広く実証されています:

家庭では掃除機、洗濯機、食洗機
産業ではAMR、産業用ロボット、スカラロボット、デルタロボット

これらは、人間の模倣ではなく「用途最適化」が、堅牢で安全かつスケーラブルな自動化につながることを示しています。

※再配布禁止