La nuova normalità nella produzione richiede un'automazione veramente flessibile per soddisfare cicli di vita dei prodotti più brevi e le mutevoli esigenze dei clienti. I robot collaborativi soddisfano queste esigenze di flessibilità a testa alta.
Nel panorama manifatturiero odierno, le posizioni vacanti e le attrezzature inattive possono erodere rapidamente entrate e profitti. Lavoratori qualificati come saldatori, caricatori di macchine, assemblatori e movimentatori di materiali sono sempre più difficili da assumere e mantenere, minando la produttività. I robot collaborativi offrono una soluzione affidabile, mantenendo elevati l'utilizzo e la produttività della macchina lavorando a fianco del tuo team, 24 ore su 24. I cobots UR gestiscono senza soluzione di continuità attività come la manutenzione della macchina, la saldatura, la pallettizzazione, l'avvitatura, la levigatura, la sbavatura, la finitura superficiale e altro ancora, liberando il personale qualificato per ruoli di valore superiore e più gratificanti: una vera vittoria per tutti.

I cobot stanno trasformando la tendenza delle macchine automatizzando le attività di carico e scarico ripetitive su macchine CNC, fresatrici, torni e presse piegatrici. Le loro dimensioni compatte e l'implementazione flessibile garantiscono un funzionamento continuo, anche in ambienti con luci spente. Ciò migliora i tempi di attività, ottimizza l'utilizzo della macchina e consente ai lavoratori qualificati di concentrarsi su attività più preziose, aumentando la produttività senza la necessità di personale aggiuntivo.
I cobot stanno affrontando la carenza globale di saldatori esperti automatizzando le attività di saldatura in varie tecniche, tra cui MIG/mag, TIG, saldatura a punti, brasatura e taglio al plasma o ossitaglio. Le saldatrici compatte a cobot si inseriscono facilmente nelle celle di saldatura standard e aumentano la capacità produttiva senza gli alti costi dell'automazione tradizionale. Con la capacità di programmare saldature precise e coerenti, i cobots migliorano la qualità e la produttività delle saldature.

I cobot offrono una soluzione affidabile e flessibile per automatizzare le attività di imballaggio e pallettizzazione a fine linea. Questi robot possono gestire un'ampia varietà di formati di imballaggio, modelli di impilamento e tipi di carico, riducendo l'affaticamento dei lavoratori e aumentando la produttività. I cobot sono perfetti per le industrie che affrontano carenze di manodopera o periodi di forte domanda, garantendo che le aziende possano raggiungere gli obiettivi di produzione in modo efficiente.

I cobot eccellono nell'automazione di attività di assemblaggio complesse come avvitatura, rivettatura, montaggio a scatto e pick-and-place. Sollevando i lavoratori da compiti ripetitivi ed ergonomici, i cobots aiutano ad aumentare l'efficienza, ridurre gli errori e mantenere processi di assemblaggio di alta qualità. La loro flessibilità consente una rapida ridistribuzione su diverse attività, garantendo un piano di produzione versatile.

I robot collaborativi forniscono una soluzione ideale per automatizzare le attività di rimozione del materiale, tra cui rettifica, sbavatura, fresatura e foratura. Assumendo compiti ripetitivi e potenzialmente pericolosi, i cobots migliorano la sicurezza dei lavoratori garantendo al contempo risultati coerenti e di alta qualità. Questi robot sono facilmente programmabili per vari processi di rimozione, rendendoli una scelta flessibile per le industrie che cercano di migliorare la produttività e ridurre gli infortuni.
Parla con un esperto di cobot oggi stesso per scoprire come trovare la tua soluzione su misura.
È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri 17 protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.
Vuoi saperne di più sui robot collaborativi nel settore metalmeccanico? Ricevi l'ultima brochure Metal&Machining.