UNIVERSAL ROBOTS PRESENTA IL SUO COBOT PIÙ VELOCE DI SEMPRE

Universal Robots ha presentato oggi all'Automate di Detroit l'ultimo robot sviluppato nella nuova gamma UR Series (che comprende già UR20 e UR30): l'UR15. Il nuovo cobot è già disponibile per gli ordini e le spedizioni inizieranno a giugno.

Con una capacità di movimento senza precedenti e una velocità massima TCP di 5 m/s, UR15 è il cobot UR più veloce in assoluto, che consente di ridurre i tempi ciclo, aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione in tutte le applicazioni e i settori. Per le applicazioni pick-and-place, UR15 offre un miglioramento dei tempi ciclo fino al 30% rispetto agli altri modelli UR. Il tutto mantenendo le esclusive caratteristiche UR di leggerezza e ingombro ridotto per offrire una flessibilità senza pari per l'integrazione in spazi di lavoro ristretti.

«Per 20 anni abbiamo spinto i confini dell'automazione collaborativa, rendendola più facile, sicura e potente per le aziende di tutto il mondo», ha dichiarato Tero Tolonen, Chief Product Officer. «Oggi facciamo un ulteriore passo avanti con l'UR15, progettato specificamente per operare a velocità più elevate con le prestazioni più fluide nel panorama robotico attuale. Questo lo rende perfettamente adatto a diversi ambienti di produzione e offre al nostro vasto ecosistema di partner l'opportunità di potenziare le applicazioni esistenti e di sviluppare nuove soluzioni trasformative che porteranno l'automazione collaborativa a un livello superiore».

In combinazione con OptiMove, la nuova tecnologia di controllo del movimento di UR, questi vantaggi si spingono ancora più in là, migliorando la fluidità delle traiettorie e garantendo movimenti sempre precisi, anche in applicazioni ad alta velocità e con carichi elevati.

Alimentato da PolyScope X, pronto per l'AI

L'UR15 funziona sia con PolyScope 5 che con PolyScope X, la piattaforma software leader del settore di UR, ed è pronto per essere potenziato con l'AI per abilitare un'usabilità senza pari. L'UR15 può essere facilmente utilizzato con l'UR AI Accelerator, il toolkit di UR per lo sviluppo di applicazioni AI.              
L’UR Ai accelerator è sviluppato in collaborazione con NVIDIA utilizzando librerie e modelli accelerati da NVIDIA Isaac™ CUDA ed è in esecuzione sul system-on-module NVIDIA Jetson AGX Orin™.

Alla fiera Automate di questa settimana, 3D Infotech presenterà un processo di ispezione della qualità chiavi in mano con l'UR15 e l'UR AI Accelerator, dimostrando il potenziale dell'AI fisica nell'UR15.

Progettato per garantire flessibilità, efficienza e affidabilità

L'UR15 ha un carico utile di 15 kg, che può essere aumentato a 17,5 kg per applicazioni con orientamento del polso verso il basso, come la pallettizzazione. L'UR15 è un cobot versatile, progettato per essere utilizzato in diverse applicazioni e settori, ognuno dei quali presenta sfide uniche per le quali flessibilità, efficienza e affidabilità sono fondamentali.

Tre di questi settori sono:

  • Automotive, dove lo spazio è ridotto e la flessibilità è fondamentale. In questo caso, l'ingombro ridotto dell'UR15 e l'intero spazio di lavoro offrono prestazioni senza compromettere lo spazio o la velocità. Le applicazioni automobilistiche più comuni, storicamente limitate dalla velocità di produzione dei cobot, come bin picking, asservimento macchine e controllo qualità, possono ora essere notevolmente velocizzate mantenendo il massimo livello di precisione.

  • Metallo e lavorazioni meccaniche, dove gli ambienti possono essere sfidanti per le apparecchiature robotiche. L'UR15 offre una migliore protezione dalle infiltrazioni, IP65, e un'elevata capacità di carico utile, oltre a un facile utilizzo.

  • Elettronica e tecnologia, che richiedono precisione e design compatto. Grazie alla forma compatta e all'eccezionale controllo del movimento, l'UR15 è pronto per il pick and place ad alta velocità e per un'agevole integrazione con AMR e AGV anche in camera bianca.

Tero Tolonen, Chief Product Officer, ha aggiunto: «Quando progettiamo i nostri prodotti partiamo dalle esigenze della nostra clientela, che è molto diversificata. Ogni settore ha una serie di requisiti unici che modellano il nostro approccio sia ai nostri cobot che alle nostre soluzioni di ecosistema. L'UR15 aiuterà i clienti ad affrontare le sfide di oggi e a cogliere le opportunità di domani».

Un cobot per ogni esigenza

L'UR15 si unisce all'UR20 e all'UR30 nella nuova serie ad alte prestazioni di UR, la UR Series, progettata per chi ha bisogno di carichi utili più elevati, capacità avanzate e certificazioni per ambienti difficili.

«Abbiamo anche aggiornato la nostra fidata e-Series», ha detto Tero Tolonen, spiegando che l'UR5e riceve un aggiornamento del carico utile di 2,5 kg (5,5 libbre) per sbloccare un maggiore potenziale nelle configurazioni esistenti e che l'UR10e, che già trasporta 12,5 kg (27,55 libbre), sarà rinominato. «E per riflettere meglio le loro capacità, stiamo introducendo nuovi nomi: UR7e e UR12e. Stessa versatilità e prestazioni affidabili, ma nomi più chiari e più potenza dove serve».

Oltre a UR7e e UR12e, la e-Series comprende anche UR3e e UR16e.

L'UR15 è già disponibile per gli ordini e le spedizioni inizieranno a giugno. UR7e e UR12e sono pronti per la consegna immediata.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.