UNIVERSAL ROBOTS AD A&T

DAL 18 AL 20 APRILE UNIVERSAL ROBOTS SARA' ALLA manifestazione DI TORINO DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

Universal Robots sarà presente ad A&T con il proprio stand - AR2 - animato dalle applicazioni di alcuni propri distributori ufficiali, per dimostrare in maniera facile e intuitiva la flessibilità della propria offerta tecnologica alla portata delle aziende di tutte le dimensioni, a cominciare dalle PMI. Tutti gli utensili integrati con i cobot, inoltre, sono parte delle tecnologie a disposizione all’interno della piattaforma Universal Robots+, un market place di tecnologia progettata per un utilizzo plug&play con i cobot Universal Robots.

Per quanto riguarda le applicazioni presenti allo stand, Alumotion integrerà due cobot, un UR10 dotato di sistema di visione 3D in un’applicazione di bin picking e un UR5 per la simulazione di un asservimento macchine utensili. Questa seconda applicazione illustrerà chiaramente le safety native dei robot collaborativi UR, potenziate da un tool – progettato proprio da Alumotion e disponibile su UR+ - che incrementa le funzionalità collaborative dell’applicazione. Il tool di Alumotion emette segnali luminosi e sonori indicando la direzione di spostamento che sta per intraprendere il robot collaborativo. Attraverso uno specifico pulsante consente inoltre la presa punti manuale senza l’uso del teach pendant, rendendo estremamente semplice la creazione di traiettorie personalizzate. L’applicazione sarà inoltre integrata da un sistema MES in cloud per la raccolta dati di produzione in tempo reale.

Pst utilizzerà un conveyor tracking per un’applicazione di pick&place con l’ausilio di un UR5 e metterà in mostra un’applicazione di avvitatura collaborativa con UR10 a cui verrà integrato un sensore di forza e un sistema di raccolta dati di produzione.

Homberger porterà in fiera un sistema pensato per l’ambito packaging/pallettizzazione in grado di creare una confezione con tre prodotti diversi – simulati da 3 fiches da gioco di diverso colore – provenienti da tre linee di produzione differenti. Il cobot impiegato sarà un UR5 che, prelevando le fiches dai distributori, le posizionerà in una giostra rotante, ottimizzando il tempo ciclo.

I caricatori, dotati di sensori, forniranno inoltre informazioni per eseguire l’ottimizzazione della produzione. Un sistema di visione, infine, verificherà il completamento dei singoli pallet scambiando informazioni con i caricatori.

Fortek, a sua volta, utilizzerà un UR10 in un’applicazione di pallettizzazione e depallettizzazione, mettendo in mostra la versatilità d’uso del cobot per le attività di packaging. Un’applicazione, potenziata da un organo di presa che effettua il vuoto, metterà in mostra la flessibilità di un UR5 impiegato in una fase di picking di oggetti di forme diverse.

Tutti e tre i cobot della gamma – UR3, oltre ai già citati UR5 e UR10 – saranno inoltre a disposizione dei visitatori in un’area specifica dello stand per consentire loro di “toccare con mano” funzionamento, safety, flessibilità operativa e applicativa.

Oltre allo stand ufficiale, la tecnologia di Universal Robots sarà visibile in una serie di stand di aziende partner – oltre 20 cobot disseminati per gli spazi espositivi - e presso l’area Azienda 4.0 nella  quale sarà simulato l’allestimento di “smart factory” con 8 postazioni automatizzate e digitalizzate.

I visitatori saranno accompagnati, in una sorta di “viaggio tecnologico”, alla scoperta di informazioni concrete su metodi, tecnologie e soluzioni innovative per il mondo della produzione industriale. Durante il viaggio incontreranno i cobot UR impiegati nell’area di assemblaggio fianco a fianco degli operatori.

L’azienda sarà infine protagonista di due eventi formativi nell’ambito della fiera.  Il 18 aprile alle ore 10, Alessio Cocchi, Sales Development Manager UR Italia, sarà relatore all’interno del  convegno “I robot protagonisti dell’Industria 4.0” con un intervento dal titolo “Cobot, quando la flessibilità è Plug&Play”.

Paolo Bassetti, Technical Support UR Italia, nello stesso giorno dalle ore 14.00 alle ore14.30terrà invece un seminario presso la Sala Automation, dal titolo “Introduzione alla robotica collaborativa e safety” che tratterà di come il cobot sia uno strumento flessibile in grado di lavorare al fianco dell’operatore.

TI ASPETTIAMO!STAND AR2

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn