Toolcraft, una piccola officina meccanica a Seattle, Washington, è stata immediatamente conquistata dalla ripetibilità di 30 micron e dal rilevamento di forza/coppia incorporato nella nuova linea di cobots di punta di Universal Robots. L'azienda aveva bisogno di automatizzare un'impegnativa attività di manutenzione della macchina a tre operazioni all'interno della sua macchina CNC e ora ha risparmiato il 23% sui costi di produzione e aumentato la produttività del 43% utilizzando il cobot UR5e.
La sfida
Toolcraft era a un bivio quando un grande ordine ha spinto l'azienda ad aggiungere un terzo turno per la produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Nessuno vuole correre al terzo turno da queste parti. Quando pubblichi un annuncio, non ricevi molte risposte", afferma Steve Wittenberg, direttore delle operazioni di Toolcraft, che si trova in un'area con il 3% di disoccupazione. Toolcraft ha iniziato a esaminare diverse opzioni di automazione, inizialmente prendendo in considerazione i robot industriali tradizionali.
"Se guardassimo solo all'hardware del robot, sembrerebbe una soluzione più economica", afferma. "Ma una volta che abbiamo iniziato a considerare i risparmi sul non dover montare una gabbia di sicurezza e il tempo risparmiato sulla facilità d'uso, evitando molta programmazione complessa, Universal Robots ha finito per essere la soluzione giusta."