La società di produzione tedesca Thiele desiderava estendere la sua produzione in piccola serie, ma trovava le normali soluzioni di automazione troppo costose e complesse. Un braccio robotico leggero di Universal Robots ha permesso all'azienda di eseguire turni di notte senza equipaggio, migliorando significativamente l'efficienza produttiva. Fino ad ora, l'automazione è stata impensabile per le piccole aziende. I robot disponibili sono stati troppo costosi, troppo complessi e troppo difficili da integrare nella produzione.
La società di produzione bavarese di 10 persone, Thiele, ha condiviso questa opinione. Ma di fronte alla sfida di estendere la sua produzione senza assumere lavoratori extra, l'automazione sembrava l'unica soluzione. Per essere rilevante, la soluzione doveva essere economica, estremamente facile da usare e mobile poiché Thiele aveva bisogno di spostarla rapidamente da una macchina all'altra.
Thiele ha deciso di optare per una soluzione personalizzata di Universal Robots: un braccio robotico da 18 kg con appositi raccoglitori e un'interfaccia utente grafica intuitiva, che consente a tutti i dipendenti di utilizzarlo con facilità. Costando solo un terzo di soluzioni simili, il robot era ben alla portata della piccola azienda.
Oggi, il robot gestisce tutte le attività relative alla fresatura di piccole serie di notte, senza alcuna interazione umana. Apre entrambi i cancelli, alimenta la materia prima, la fissa nella morsa della macchina, la rimuove dopo la fresatura e la mette da parte. Ciò solleva i dipendenti da un lavoro di gestione monotono e libera le mani per svolgere compiti molto più impegnativi. La soluzione robotizzata è stata sviluppata e integrata in sole quattro settimane e l'investimento si sarà ripagato in soli 7-10 mesi. Non c'è da stupirsi che Thiele stia attualmente pianificando ulteriori espansioni.


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...