--

UR3 e UR5 creano una produzione automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TCI New Zealand

In breve

TCI ha optato per due dei bracci robotici industriali Universal Robots, l'UR3 e l'UR5, per eseguire le attività di etichettatura e assemblaggio, con i tecnici dell'energia di progettazione che assistevano nella programmazione iniziale dei robot, in modo che ciascuno operasse secondo le esatte esigenze di TCI.

Essendo una delle più grandi aziende di stampaggio a iniezione di materie plastiche in Nuova Zelanda, TCI, con sede a Auckland, produce prodotti per una vasta gamma di settori da oltre 20 anni.

Dalla costruzione di componenti utilizzati nella strumentazione, nella navigazione, nel soccorso e nelle comunicazioni, a una vasta gamma di prodotti al dettaglio, si è affermata come un'azienda riconosciuta a livello globale. Tuttavia, al fine di competere, TCI aveva bisogno di una soluzione automatizzata per offrire un processo di produzione più economico.

Con il suo produttore di yogurt EsiYo, l'azienda aveva pagato due dipendenti per lavorare in turni di 12 ore per garantire la produzione 24 ore su 24. Ciò significava che se un dipendente non era in grado di lavorare per qualche motivo, l'intera linea di produzione doveva essere interrotta. Questa non era una situazione che l'azienda riteneva finanziariamente sostenibile.

TCI New Zealand

Settore Plastic and Polymers
Paese New Zealand
Numero di dipendenti 50-100
Cobot utilizzato UR3 & UR5

La soluzione

TCI desiderava qualcosa che non solo fornisse un livello più elevato di garanzia della qualità e la capacità di utilizzare meglio il proprio personale per compiti meno monotoni, ma anche una soluzione che riducesse i costi.

Durante la ricerca di una soluzione di automazione, TCI si è imbattuta nella tecnologia di Universal Robots durante una fiera e ha contattato Design Energy, distributore neozelandese di Universal Robots, che ha progettato il layout per la nuova cella di produzione.

L'UR3 è un robot da tavolo compatto che pesa solo 11 kg, in grado di gestire carichi utili fino a tre chilogrammi e ha un raggio d'azione fino a 500 mm e una rotazione di 360 gradi su tutte le articolazioni del polso – ed è ideale per produttori come TCI con uno spazio limitato in fabbrica e una serie di processi complessi.

L'UR5, installato a seguito di un buon funzionamento con l'UR3, può gestire carichi utili fino a cinque chilogrammi e un raggio d'azione fino a 850 mm, rendendolo adatto a compiti ripetitivi e pericolosi o a processi collaborativi come il prelievo, il posizionamento e il collaudo.

"I robot sono facili da configurare e la riprogrammazione può richiedere solo pochi minuti", aggiunge Quintin Fowler, Manager Director di TCI. "Tuttavia, uno dei maggiori punti di forza per noi è avere la garanzia che la produzione possa andare avanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza che ci preoccupiamo di fattori umani che potrebbero interrompere la produzione".

I robot sono facili da configurare e la riprogrammazione può richiedere solo pochi minuti

Quintin Fowler, Manager Director
Robot collaborativo UR3, TCI, Nuova ZelandaRobot collaborativo UR5, TCI, Nuova Zelanda

Sfide di automazione risolte:

  • Liberare il personale per attività meno ripetitive
  • Creazione di un processo più coerente e affidabile
  • Riduzione dei costi

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile
  • Collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Montaggio Etichettatura

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera