--

L'azienda danese raddoppia i ricavi con i cobots UR

Stantræk

In breve

Per la società di produzione danese a breve termine Stantræk, automazione significa crescita. Due bracci robotici con implementazione flessibile hanno permesso all'azienda di espandere la produzione e quasi raddoppiare le entrate senza aumenti significativi delle retribuzioni. Stantræk stava affrontando una forte concorrenza da parte dei paesi dell'Europa orientale con requisiti salariali più bassi e aveva difficoltà a vincere le offerte di lavoro. L'unica strada da percorrere era trovare un modo per crescere senza assumere più persone nella produzione.

Stantræk

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzati UR5
Video — Robot UR5, Stantræk, Danimarca

Non ci sono state lamentele sugli UR5. I nostri dipendenti hanno capito rapidamente che i robot svolgono un ruolo chiave nel generare entrate e ci hanno aiutato a tornare in equilibrio dopo la recessione,

Frank Barbarus, COO

Un investimento degno

Stantræk ha investito in due UR5 di Universal Robots e questi hanno rapidamente contribuito a incrementare i profitti. Dal 2008 al 2013, le entrate sono quasi raddoppiate da $4 milioni a $7 milioni, mentre il numero di dipendenti è aumentato solo da 21 a 28. Tutto dipende dall'automazione.

Uno dei robot UR5, ad esempio, viene utilizzato per produrre componenti meccanici che vengono prima collocati in una timbratrice e poi in una scatola. Un lavoratore esperto può posizionare 400 oggetti in una scatola all'ora e mentre il braccio robotico gestisce solo 300 oggetti nello stesso momento in cui viene ancora fuori. Perché un robot non ha bisogno di assegni, pause o ferie pagate. E i robot sono stati ben accolti dai dipendenti di Stantræk. In effetti, i bracci robotici facili da programmare si sono rivelati piuttosto attraenti per i dipendenti innovativi. Poul Lave che lavora nella produzione è uno di loro:

"In realtà ho trovato un modo per risparmiare tre secondi nella produzione di ogni articolo perché ho utilizzato la funzione di apprendimento, che mi consente di afferrare semplicemente il braccio del robot e mostrargli il movimento desiderato. Questo mi ha permesso di modificare i movimenti del robot per rendere l'UR5 più fluido. Prima, il robot gestiva circa quattro oggetti al minuto, ora ne finisce sei al minuto." Come risultato dello sforzo di Poul Lave, l'UR5 può ora elaborare l'intero contenuto di una scatola quattro volte più velocemente di prima.

Robot collaborativo UR5, Stantræk, Danimarca
Robot collaborativo UR5, Stantræk, Danimarca

Sfide di automazione risolte:

  • Automatizzazione per la crescita
  • Problemi di personale

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione semplice
  • Distribuzione flessibile
  • Ritorno rapido

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Macchina tendente

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera