La spinta a passare da una MSME a una PMI e oltre, insieme a una maggiore produttività e precisione, è ciò che ha portato SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd a scegliere i cobots di Universal Robots per la produzione di macchine tessili. Essendo una delle piccole imprese più recenti a implementare robot collaborativi, SMEW ha migliorato la sua produzione del 300% entro un anno dall'implementazione.
SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. opera nel settore della produzione di macchine tessili dal 1958. Producono macchine per avvolgimento soft package, riavvolgimento e macchine personalizzate per avvolgimento. È iniziata come una piccola azienda familiare che prospera ad Ahmedabad da oltre 50 anni.
Ashish Nagarsheth, MDLa semplicità e il requisito di non recinzione hanno soddisfatto i nostri requisiti specifici per queste macchine. I nostri operatori lo trovano molto facile da usare. Le caratteristiche di sicurezza sono estremamente importanti e il movimento +/- 360° aiuta il robot a lavorare in uno spazio limitato. Speriamo di avere una relazione a lungo termine con Universal Robots.

Stare al passo con la concorrenza e adottare gli ultimi progressi tecnologici del mercato sono le esigenze del momento. Pertanto, SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. ha collaborato con Universal Robots e ha implementato il suo primo braccio robotico UR10 nel gennaio 2017. Ciò era anche in linea con la leva della collaborazione uomo-robot dell'industria 4.0, che è vitale per le PMI per prosperare nella nuova era della produzione intelligente.
I cobots UR sono utilizzati per l'applicazione pick and place. Questa era una nuova aggiunta alla forza lavoro, ma la semplicità e le caratteristiche di facilità d'uso dei cobots rendevano il completamento delle attività più facile e veloce.

Dopo l'aggiunta del cobot alla loro produzione, SMEW si rese conto che la loro produzione era aumentata da 30 pezzi a settimana a 80-90 pezzi a settimana; un aumento del 300%della produzione, in un breve periodo di 8 mesi. Hanno assistito a un ritorno degli investimenti in meno di un anno.
Anche il personale è estremamente soddisfatto del loro nuovo collaboratore in quanto il cobot è facile da programmare in base alle loro esigenze e si diverte a lavorare al fianco dei robot.
Questa implementazione è stata effettuata dal principale distributore di Universal Robots India, Ms. Encon Systems con sede a Gurgaon, nel nord dell'India. Questa storia di successo testimonia il loro lavoro di ingegneria stellare che svolgono con le PMI del paese.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...