--

UR5 migliora la produttività e l'ambiente di lavoro

SHAD

In breve

SHAD, leader europeo degli accessori per motocicli, ha incorporato il suo primo UR5 nel proprio stabilimento di Mollet de Valles, ottimizzando la propria linea di produzione e migliorando l'ambiente di lavoro dei propri dipendenti. SHAD è cresciuta costantemente negli ultimi anni ed è alla ricerca di una soluzione robotica per gestire l'aumento della domanda. Le soluzioni che SHAD aveva visto non erano orientate verso cicli di produzione più piccoli e non erano economicamente valide come robot "monofunzione" poiché la gamma di prodotti SHAD era in continua evoluzione.

SHAD

Settore Automotive and Subcontractors
Paese Europe
Numero di dipendenti 100-500
Cobot utilizzati UR5
Video — Robot UR5, SHAD, Spagna

UN abbinamento perfetto

Universal Robots UR5 soddisfa perfettamente le esigenze di SHAD. Non solo era in grado di essere spostato all'interno dell'impianto di produzione secondo necessità, ma poteva anche essere riprogrammato per gestire le attuali esigenze dell'azienda. L'azienda ha scelto l'UR5 per ottimizzare il proprio processo produttivo, per la facilità d'uso e per la capacità di lavorare senza la necessità di costose recinzioni. L'UR5 a sei assi lavora spalla a spalla con gli operatori in uno spazio condiviso, liberandoli da compiti ripetitivi, tra cui l'assemblaggio delle valigie. Ciò migliora la qualità e i tempi di produzione, migliorando al contempo l'area di lavoro.

L'installazione del robot rappresenta un salto in avanti nella tecnologia di produzione che ci aiuta a fornire un ambiente di lavoro migliore, un prodotto di qualità superiore e allo stesso tempo ci aiuta a ridurre al minimo i costi

Joan Planas, Engineer
Robot collaborativo UR5, SHAD, SpagnaRobot collaborativo UR5, SHAD, Spagna

Sfide di automazione risolte:

  • Miglioramento della qualità dei prodotti.
  • Sollevare i dipendenti da compiti ripetitivi.

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione semplice
  • Collaborativa e sicura
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Montaggio avvitamento

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera