--

I cobots UR flessibili assumono 10 diverse applicazioni

Xiamen Runner Corporation

In breve

Uno dei maggiori produttori al mondo di accessori per il bagno e ricambi auto, Xiamen Runner Industrial Corporation in Cina, ha installato 64 robot UR per migliorare l'efficienza del processo di produzione stabilendo una linea di produzione altamente efficiente, flessibile e affidabile. I robot UR sono installati in 10 diverse applicazioni che vanno dallo stampaggio a iniezione, al tendaggio della macchina, al test del gas e all'assemblaggio del prodotto.

Prima di implementare i robot UR, la maggior parte delle operazioni presso Runner Corporation erano manuali e l'affaticamento dell'operatore comportava rischi sia per la sicurezza che per la resa del prodotto. L'azienda si è dedicata allo sviluppo di una linea di produzione altamente efficiente, flessibile e affidabile.

"Il nostro obiettivo è soddisfare la domanda del mercato migliorando l'efficienza del processo di produzione. Universal Robots ci ha sorpreso con la sua efficienza e la sua qualità, che è molto più elevata rispetto ai robot tradizionali", afferma William Xie, Chief Engineer di Xiamen Runner Corporation.

Xiamen Runner Corporation

Settore Furniture and Equipment
Paese Asia
Numero di dipendenti 1000+
Cobot utilizzati UR3, UR5 and UR10
Video — UR3, UR5, robot UR10, Xiamen Runner, Cina

Il robot collaborativo è una potente innovazione nel settore manifatturiero industriale, che consente una produzione automatizzata con una flessibilità senza precedenti

Mr. William Xie, Chief Engineer
Aggiunte innovative e flessibili

Aggiunte innovative e flessibili

Gli Universal Robots di Runner sono stati installati, regolati e messi in produzione velocemente:

"Con UR, un nuovo progetto può essere operativo in una settimana, mentre ci vogliono fino a sei mesi per preparare un robot tradizionale", afferma Yiping Chen, Automation Manager di Xiamen Runner Corporation.

Con giunti flessibili e dimensioni compatte, i robot possono lavorare in tandem, condividendo lo stesso spazio di lavoro in aree con spazi limitati. Un'altra innovazione di Runner è quella di estendere la portata e l'efficienza dei robot UR montando il robot su una guida di scorrimento, eliminando la necessità di spostare una macchina fissa mentre si supporta il funzionamento di più stazioni di lavoro.

Vision-guided pick and place

Vision-guided pick and place

Quando si preinserisce una parte, un robot UR può azionare tre serie di macchine per stampaggio a iniezione. Con uno strumento a sei pinze montato su un giunto flessibile da polso, il robot passa rapidamente in qualsiasi posizione di carico.

I robot UR eseguono il montaggio del prodotto prelevando un dado dall'uscita del disco vibrante e mettendolo nel punto, preleva il pezzo da lavorare e infine rimuove i prodotti assemblati. Il pick and place guidato dalla visione è anche un compito ora gestito dai robot UR dotati di un sistema di visione per localizzare con precisione le parti. Il sensore di visione individua l'oggetto e la loro nomenclatura su un trasportatore e blocca la pinza su oggetti posizionati casualmente.

I cobots UR aumentano la resa del prodotto

I cobots UR aumentano la resa del prodotto

Runner ha assistito a un forte aumento del rendimento del prodotto sin dall'implementazione dei robot UR, mentre la ridistribuzione delle posizioni del personale ha contribuito efficacemente a ridurre il tasso di turnover dei dipendenti dell'azienda.

"Man mano che i robot collaborativi si sviluppano e sono ampiamente adottati, l'automazione non sarà più associata alla produzione di massa di prodotti standardizzati. Le linee di produzione automatizzate consentiranno volumi ridotti di vari prodotti personalizzati. Sono molto favorevole alla prospettiva di Universal Robots", afferma il signor Xie.

Sfide di automazione risolte:

  • Allocazione più razionalizzata delle risorse interne.
  • Ottimizzazione della produzione e aumento della competitività.
  • Capacità di affrontare cicli di produzione ad alto mix/basso volume.

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Imballaggio e pallettizzazione
  • Etichettatura

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera