RSS Manufacturing e Phylrich, con sede in California, che producono impianti idraulici e raccordi per rubinetti, avevano bisogno di soddisfare un nuovo ordine mensile di 700 valvole. La loro macchina CNC era in grado di produrre 400 valvole al mese con due turni, quindi anche se avessero messo un terzo turno non sarebbe stato sufficiente per raggiungere l'obiettivo.
Aggiungendo un UR5 alla loro configurazione di produzione, l'RSS ha aumentato significativamente la velocità di produzione e ha anche aperto il 30% in più di capacità sui macchinari esistenti. Di conseguenza, il produttore statunitense è ora competitivo con i concorrenti esteri.
Invece di acquistare un'altra macchina CNC, RSS ha deciso di cercare sul mercato bracci robotici. La soluzione, tuttavia, avrebbe dovuto abbinare l'impianto di produzione a breve termine altamente specializzato di RSS con tempi di consegna rapidi come 24 ore.
Geoff Escalette, CEOIn un ambiente flessibile come questo, hai bisogno di un robot flessibile. Uno che può funzionare senza gabbie di sicurezza, uno che è portatile e uno che può essere riprogrammato rapidamente.
Le molte richieste di RSS sono state soddisfatte da un UR5. Il braccio robotizzato è stato messo in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed entro 11 giorni l'ordine di 700 valvole era pronto per essere spedito. E questo è stato solo il primo passo verso l'ottimizzazione della produzione. Quando l'UR5 è stato schierato per alimentare i tubi in una curvatubi mandrino, il team RSS ha avuto una sorpresa.
"Non ci aspettavamo che il robot fosse in grado di operare così velocemente. Ha spinto così tanto i limiti della piegatrice del mandrino che l'idraulica nella piegatrice si è surriscaldata e ha iniziato a funzionare male", afferma Escalette. "Ma ha prodotto 1500 pezzi in quattro ore. Ci sarebbero voluti due o tre giorni per realizzare con il lavoro manuale. Ora abbiamo ottimizzato la piegatrice per stare al passo con il robot”.
Il piano generale di RSS era quello di essere competitivo con i produttori esteri e riportare i lavori di produzione negli Stati Uniti. E l'UR5 ha contribuito in modo significativo a questo piano. Il braccio robotizzato non solo consente di aumentare la velocità di produzione senza l'acquisto di ulteriori macchine CNC. L'UR5 ha anche aperto il 30% in più di capacità sui macchinari esistenti.


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...