Il produttore di metalli con sede in Ohio Raymath si è rivolto a Universal Robots per automatizzare la saldatura TIG complessa, nonché le applicazioni di saldatura MIG e CNC. Le nuove applicazioni cobot dell'azienda hanno ampliato significativamente la produzione e hanno aiutato Raymath a soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo un ROI in meno di 12 mesi.
"I clienti vogliono avere meno fornitori", afferma Greg LeFevre, CEO e Presidente di Raymath. "Quindi, invece di un centinaio di fornitori, vorrebbero averne dieci che possano fare di più. Volevamo soddisfare queste esigenze." LeFevre sapeva che l'automazione sarebbe stata la chiave per raggiungere gli obiettivi di produttività ampliati di Raymath, ma la sua esperienza era nella produzione ad alto volume e a basso mix: "È stato molto facile automatizzare quando si fanno milioni di pezzi specifici. Passando al fab-shop, attività di tipo lamiera, ora stiamo esaminando un gran numero di parti diverse, ma in volumi molto più piccoli", spiega. Poiché l'automazione tradizionale non si presta a volumi elevati e bassi, Raymath aveva bisogno di un approccio molto più flessibile.
Quando il CEO di Raymath ha trovato un integratore di sistemi certificato UR, THG Automation, nelle vicinanze, THG lo ha invitato a portare parti e a mettere le mani sul sistema di saldatura MIG basato su cobot UR dell'azienda.
"Nelle quattro ore in cui sono stato lì, abbiamo programmato 20 punti di saldatura", afferma LeFevre. "In realtà stavo facendo pratica e campionando le parti che stavo per realizzare. Me lo ha dimostrato senza dubbio: se riesco a programmare questo in quattro ore e ad avere effettivamente le mie parti in funzione, questo può funzionare nel nostro negozio. Ho scritto l'ordine di acquisto quella stessa notte."
In breve tempo, Raymath ha installato quattro saldatrici cobot di THG, occupandosi della saldatura MIG. Due operatori robotizzati ora in genere eseguono due celle di saldatura THG ciascuno. "Gli operatori in genere eseguono un robot, premono Start e, mentre quello è in esecuzione, caricano l'altro e poi saltano avanti e indietro", afferma lo specialista di robotica di Raymaht, Nick Ogle. "Vedere tutte e quattro le cellule funzionare contemporaneamente è piuttosto gratificante, sapendo che stai spingendo fuori dalla porta tutto quel prodotto molto più velocemente".

I cobots gestiscono processi difficili da gestire con la metà del numero di operatori e saldano a una velocità doppia, con un conseguente miglioramento della produttività di 4 volte.
Raymath si è anche rivolta a UR per le sue esigenze di automazione delle macchine, aggiungendo le celle di lavorazione ProFeeder basate su cobot UR di ProCobots alle sue due macchine CNC Hurco a 3 e 5 assi.
"Abbiamo 24 ore di tempo di lavorazione in cui non siamo mai stati in grado di ottenerlo prima", afferma LeFevre. Questa elaborazione a luci spente offre a Raymath un aumento della produttività di oltre il 600% nella lavorazione, ottenendo il doppio delle ore con lo stesso numero di lavoratori. Ciò è particolarmente importante quando i lavoratori, specialmente per il lavoro del terzo turno, scarseggiano.

Raymath può ora intraprendere affari che l'azienda non ha mai avuto la manodopera e la capacità di fare prima. "Ora che siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti, sono meno propensi a rivolgersi a un concorrente che potrebbe anche ottenere affari futuri. È estremamente prezioso", afferma LeFevre.
La complessa saldatura dell'alluminio è stata una delle maggiori sfide di Raymath per la crescita, poiché era tutta saldata a TIG a mano con saldature precise sopra e sotto, con angoli e impostazioni di calore difficili e più parti mobili. Dopo aver visto il successo nella saldatura MIG, LeFevre si è rivolta a THG Automation per una soluzione TIG. "Una volta ottenuta la precisione e tutto il resto, l'unità THG può eseguire una saldatura TIG molto, molto buona e può farlo da due a sei volte più velocemente rispetto a farlo a mano", afferma il CEO di Raymath.
Nick Ogle - Robotics Specialist - RaymathUR e THG è la prima volta che uso robot collaborativi e sono rimasto molto sorpreso dalla facilità d'uso, afferma Ogle
Per una parte in alluminio, il sistema di saldatura THG a base di UR ha ridotto i tempi di saldatura da 15 minuti per parte manualmente a cinque-sei minuti per parte; per un'altra, i tempi di saldatura si sono ridotti da tre a quattro minuti ciascuno a 30-40 secondi. Mentre la saldatura MIG automatizzata può essere applicata a molti materiali e applicazioni diversi, può essere difficile per i produttori giustificare due sistemi, specialmente a bassi volumi. Con il sistema TIG push/pull a filo freddo THG, Raymath può saldare parti sia in acciaio inossidabile che in alluminio con lo stesso sistema.

La destrezza del cobot UR a 6 assi ha aumentato notevolmente la velocità del processo di saldatura TIG. "Prima, il saldatore doveva ruotare e manipolare manualmente il dispositivo", afferma uno specialista di robotica di Raymath, Nick Ogle. "Ora il robot si muove invece della parte che si muove, il che significa che possiamo saldare ovunque da due a sei volte più velocemente rispetto a farlo a mano."

Oltre alla saldatura, Raymath si è rivolta anche a UR per le sue esigenze di automazione delle macchine, aggiungendo le celle di lavorazione ProFeeder basate su cobot UR di ProCobots alle sue due macchine CNC Hurco a 3 e 5 assi.

Le saldature che Raymath produce con i sistemi di saldatura TIG e MIG a base di cobot UR di THG Automation possono variare da saldature lineari a saldature circolari per tessere saldature, in salita, in discesa e orizzontali con il materiale più spesso fino a circa mezzo pollice. "Puoi davvero eseguire qualsiasi posizione o tipo di saldatura di cui hai bisogno", afferma Nick Ogle, specialista di robotica presso Raymath. "Ora possiamo fare saldature circolari senza fermarci."

Con i cobots UR distribuiti in quattro celle di saldatura, Raymath può avere meno persone che frequentano più unità. "Altri robot che abbiamo esaminato hanno dovuto fissarlo all'ennesima potenza, ma non potevamo giustificare la costruzione di infissi per tutte le diverse parti che abbiamo", afferma il presidente di Raymath, Greg LeFevre. "Con i cobots UR, possiamo semplicemente metterli su un tavolo di saldatura con un fissaggio manuale minimo."
Questa facilità d'uso è un elemento chiave del design THG.
Con la piattaforma aperta di UR, THG Automation è stata in grado di creare un sistema di saldatura robotizzato personalizzato con il proprio software incorporato sul pendente Teach del cobot UR, rendendo il saldatore cobot facile da usare, anche per operatori senza precedenti esperienze di robotica. Ogle, un saldatore manuale di professione, ha semplicemente spostato il braccio del robot dove doveva essere per la saldatura e con l'angolazione corretta, usando il ciondolo Teach per salvare il punto. "UR e THG è la prima volta che uso robot collaborativi e sono rimasto molto sorpreso dalla facilità d'uso", afferma Ogle.
Mentre THG offre da uno a tre giorni di formazione per i nuovi sistemi, "Molte volte i nostri clienti avranno già un'applicazione in esecuzione nella saldatura prima ancora che ci presentiamo", afferma Matt Hendey, CEO di THG Automation.
"Quando ci chiamano lungo la strada, non si tratta di: ‘Come facciamo a far funzionare ancora questa cosa?’ Si tratta di ‘Ora so come fare tutte queste cose, voglio entrare nella loro funzionalità più avanzata.’”
UR prodotti utilizzati:
THG Automation MIG Solution
Soluzione TIG THG Automation
ProFeeder Plug and Produce Robot Cell di EasyRobotics/ProCobots
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...