RAMTEC situata nel centro di produzione di Marion, Ohio, riceve input da un folto gruppo di rappresentanti del settore coinvolti nella definizione del suo curriculum. Quando le aziende locali hanno iniziato a installare robot collaborativi, RAMTEC ne ha preso nota.
"Abbiamo fatto alcune ricerche e ci siamo resi conto che Universal Robots aveva uno dei migliori robot collaborativi sul mercato. Vogliamo sempre stare al passo con la produzione per garantire che quando i nostri studenti lasciano questa struttura, possano utilizzare le attrezzature adattate dall'industria", afferma Ritch Ramey, coordinatore RAMTEC che supervisiona la formazione sulla robotica presso i nove centri di carriera Tri-Rivers in Ohio di cui RAMTEC è il membro di punta. L'obiettivo di RAMTEC è quello di colmare l'incombente divario di competenze stimato in 2 milioni di posti di lavoro non occupati nel settore manifatturiero negli Stati Uniti entro il 2020.

Gli Universal Robots di RAMTEC sono ora utilizzati per insegnare molte abilità diverse:
"È come sbucciare una cipolla; possiamo abbatterla e presentarla agli alunni della quinta elementare che possono iniziare a programmare in pochi minuti. Oppure portalo in un ambiente di scuola superiore e chiedi agli studenti di fare controlli di movimento più avanzati. - Oppure possiamo insegnarlo in classe per adulti con molti dei nostri produttori locali interessati ad avere i loro dipendenti aggiornati sulla programmazione dei propri robot UR", afferma Clay Hammock, istruttore di robotica presso RAMTEC. "È davvero facile da fare con l'Universal rispetto ad alcuni degli altri robot sul mercato in questo momento. Soprattutto con tutte le risorse online gratuite come i moduli di formazione gratuiti in UR Academy e il simulatore che gli studenti possono scaricare ed esercitarsi a casa.

Il sistema di sicurezza integrato nei robot UR consente al braccio del robot di arrestarsi automaticamente se incontra oggetti o persone nel suo percorso. Questo è un aspetto importante in un ambiente scolastico secondo Clay Hammock: "La bellezza dell'UR è che non devo preoccuparmi che nessuno dei miei studenti si ferisca durante la programmazione di un vero robot industriale. Posso fare una rapida dimostrazione e lasciare che sperimentino da soli."
Non dover costruire costose gabbie di sicurezza intorno a ciascun robot significa anche accessibilità, afferma Ritch Ramey, che vede i cobots in classe come il futuro dell'istruzione in robotica.
Ritch Ramey, Robotics CoordinatorNon dovendo recintare il robot, possiamo comprare un paio di Universal Robots al prezzo in cui possiamo comprare un robot industriale con una gabbia di sicurezza, possiamo spostarli nella stanza tra i compiti in quanto ci sono così tante cose che uno studente può fare con un robot universale che si adatta ancora al modello di educazione robotica industriale di cui abbiamo bisogno.


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...