<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/1ab8d581ad/case-story-psg-college-of-technology-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/1030fb9bb6/case-story-psg-college-of-technology-full.png

UR cobots pioniere delle aule collaborative

PSG College of Technology

In breve

Fondato nel 1951, il PSG College of Technology, Coimbatore, è uno dei principali college di ingegneria dell'India. Il loro programma BE Robotics and Automation è iniziato nel 2011 ed è stato il primo del suo genere nello stato del Tamil Nadu.

La visione e la missione del PSG College è garantire che gli studenti abbiano accesso alle ultime tecnologie. Finanziato da un'iniziativa del governo indiano, il college ha deciso di investire nell'UR5 di Universal Robots per creare un'esperienza arricchente in classe, incorporando robot collaborativi nel loro programma di robotica e incoraggiando gli studenti a diventare pronti per l'industria lavorando con questa tecnologia Industry 4.0. Al fine di stimolare anche la crescita dei produttori circostanti a Coimbatore, PSG College offre anche corsi ai professionisti del settore locali per formarli alla tecnologia robotica collaborativa.

Il PSG College aveva già robot industriali tradizionali nel proprio laboratorio. Tuttavia, poiché sono grandi e non sicuri, sono tenuti all'interno di gabbie e gli studenti non sono stati in grado di lavorare con loro. Inoltre, la programmazione di questi robot tradizionali era difficile da imparare per gli studenti e anche la personalizzazione era ingombrante. In linea con la loro missione di avere la tecnologia più recente e creare un laboratorio di robotica affidabile a disposizione dei loro studenti, il team del PSG era alla ricerca di qualcosa che creasse un ambiente scolastico stimolante in cui gli studenti potessero davvero diventare pronti per l'industria al momento della laurea.

PSG College of Technology

Settore Education and Science
Paese Asia
Numero di dipendenti 1000+
Cobot utilizzati UR5
Video — Robot collaborativo UR5 implementato, PSG Institute, India
Sicuro e portatile

Sicuro e portatile

Il PSG College of Technology ha implementato il cobot UR5 e ha incorporato la tecnologia robotica collaborativa nel curriculum per il suo programma BE Robotics and Automation Engineering. A differenza degli altri robot tradizionali del laboratorio di robotica di PSG, l'UR5 funziona senza gabbie di sicurezza, consentendo agli studenti di svolgere lavori pratici e sperimentare applicazioni industriali. Flessibile e portatile, il cobot è facilmente trasportabile attraverso il campus su carrelli tra aule e laboratori robotizzati. Ciò garantisce che gli insegnanti possano dimostrare agli studenti le caratteristiche dei robot in tempo reale, creando un'esperienza educativa coinvolgente e interattiva ".

Un partner didattico ideale

Un partner didattico ideale

Inoltre, UR5 consente la personalizzazione con la sua piattaforma open source, rendendola ideale per gli studenti per sperimentare diversi programmi e persino creare le proprie applicazioni. La conformità con il Robotic Operating System (ROS) consente inoltre una facile comprensione degli usi industriali. Il Dipartimento dell'Industria Pesante, parte del governo indiano, ha finanziato il Centro di Eccellenza del PSG College non solo per educare gli studenti, ma anche a beneficio dei produttori circostanti a Coimbatore, un'importante area industriale in India. A tal fine, i professori e gli ingegneri di progetto del PSG College conducono anche corsi e workshop certificati per i professionisti del settore per ricevere una formazione sulla tecnologia robotica collaborativa.

Instillare conoscenze pratiche

Instillare conoscenze pratiche

Il team di ricerca PSG realizza anche progetti utilizzando l'UR5 per testarne l'efficienza in varie applicazioni, per poi trasmettere queste informazioni ai produttori locali per aiutarli a fare una scelta informata sulle loro esigenze di automazione. Il cobot è utilizzato in particolare per la ricerca e lo sviluppo nel Centro di eccellenza per l'ingegneria e la tecnologia di saldatura del PSG College. Poiché la collaborazione tra robot umani è uno dei fattori chiave dell'Industria 4.0, il PSG College ritiene imperativo diventare esperto nella tecnologia dei robot collaborativi. Il cobot UR5 ha contribuito alla conoscenza pratica degli studenti, aiutandoli a diventare pronti per le loro iniziative future.

È importante avere tutti gli ingredienti quando si crea un laboratorio di robotica di fama internazionale. Quando stavamo prendendo in considerazione un robot collaborativo, sapevamo che doveva essere di Universal Robots. Dopo aver acquistato un UR5, abbiamo ritenuto che fosse molto facile da usare, facile da configurare e semplice da personalizzare. È un robot che lavora su una piattaforma open source, consentendo agli studenti di condurre i propri esperimenti.

Dr. B. Vinod, Professor & Head of Department Robotics & Automation Engineering
Distribuzione flessibile e portabilità al PSG College, Coimbatore

Sfide di automazione risolte:

  • Personalizzazione per i progetti e la sperimentazione degli studenti
  • Consente lezioni interattive e pratiche
  • Creando studenti pronti per il settore

Fattori chiave del valore:

  • Sicurezza degli studenti durante la programmazione
  • Ridistribuzione flessibile in modo che il cobot venga spostato all'interno del campus
  • Tecnologia più recente incorporata nel curriculum
  • Formazione di professionisti del settore locali nella tecnologia cobot

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Facilita laboratori di robotica di fama internazionale
  • La tecnologia più recente è incorporata nel curriculum degli studenti
  • Crea studenti pronti per l'industria
  • Forma professionisti locali nella tecnologia robotica collaborativa

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera