--

L'officina di saldatura aumenta la produttività e affronta la carenza di manodopera qualificata con i cobots UR

Processed Metal Innovators

In breve

Processed Metal Innovators (PMI) con sede nel Wisconsin è un produttore di metalli che produce centinaia di diverse parti metalliche stampate e saldate per attrezzature pesanti, automobili, elettrodomestici e altro ancora. Con un mercato del lavoro ristretto, pochi saldatori certificati disponibili e saldatori robotici tradizionali in grado di gestire piccole tirature, PMI si è rivolta a Universal Robots cobot-powered BotX Welder per aumentare drasticamente la produttività e la redditività.

Erik Larson, vicepresidente delle operazioni presso PMI, era stanco di allontanare gli affari a causa della carenza di manodopera. "Ci sono stati molti affari che sono venuti a bussare alla nostra porta", spiega, "e molti in passato abbiamo dovuto rifiutare l'offerta perché richiede la saldatura. Abbiamo solo circa sette saldatori e per alcuni di questi lavori avevamo bisogno di nove o dieci saldatori. In questo momento, abbiamo abbastanza preventivi là fuori che avremmo dovuto assumere altri 30 saldatori." Con la carenza di manodopera nel Wisconsin che rendeva difficile assumere saldatori certificati e con saldatori robotizzati tradizionali non fattibili per una produzione ad alto mix/basso volume, Larson aveva bisogno di un'altra opzione.

La trasformazione aziendale

L'azienda si era già rivolta ai robot collaborativi di Universal Robots (UR) per tendere due presse meccaniche. I cobots prelevano le parti da un trasportatore, le posizionano in presse di stampaggio e spostano le parti su un altro trasportatore. I cobots sono stati implementati da Hirebotics, un integratore di sistemi certificato UR che fornisce robot connessi al cloud fatturati ogni ora per il tempo in cui lavorano, eliminando gli esborsi di capitale e semplificando le applicazioni. Questo successo ha portato PMI a cercare altre applicazioni da automatizzare per continuare a far crescere l'azienda. Quando PMI ha sentito parlare del nuovo saldatore BotX di Hirebotics, i pezzi sono andati a posto.

"Abbiamo scelto i robot BotX perché sono robot collaborativi e non è necessario un grande sistema di protezione intorno a loro. Sono molto piccoli, facili da usare, molto facili da insegnare. È un pacchetto vantaggioso per tutti: è il futuro per fare piccole saldature", afferma Larson.

Processed Metal Innovators

Settore Metal and Machining
Paese North America
Numero di dipendenti 100-500
Cobot utilizzati UR10e
Video - PMI, USA

Come ci sono riusciti

Il saldatore BotX è progettato per una facile implementazione e insegnamento, combinando una vasta esperienza nella saldatura e due anni di sviluppo in collaborazione con Red-D-Arc, Airgas e Air Liquide. Rob Goldiez, co-fondatore e CEO di Hirebotics, afferma: "Universal Robots è un'ottima scelta per la costruzione di questa piattaforma per diversi motivi: uno è che si tratta di una piattaforma estremamente aperta. Ci consente di controllare le prestazioni di quel robot dal cloud e la nuova e-Series ha funzionalità uniche nel suo sensore di coppia di forza integrato, che sfruttiamo fortemente per fornire una migliore esperienza utente per il cliente finale."

Questa competenza ora produce risultati concreti, inclusa la coerenza che nemmeno i saldatori manuali possono raggiungere. Larson di PMI afferma: "Con il sistema robotico BotX, la qualità delle saldature è eccezionale perché insegni a una saldatura a trovarsi in quel punto specifico, la saldatura sarà in quel punto specifico, elimina davvero le congetture sull'assicurarsi di posare la saldatura correttamente." I clienti possono insegnare a BotX le saldature richieste semplicemente tramite l'app Hirebotics su qualsiasi smartphone o tablet utilizzando librerie di saldatura appositamente sviluppate per BotX.

"Il team di Hirebotics è entrato e nel giro di due ore l'hanno sistemato. Nel giro di mezz' ora, lo stavo gestendo, insegnando e facendo tutto da solo", afferma Shaun Bruce, responsabile dell'area robotica e automazione di PMI. "Non sono un saldatore certificato, ma sono in grado di caricare facilmente un programma e ho i miei tavoli mappati in immagini, quindi so dove mettere i miei utensili e il mio sistema di maschere e sono in grado di passare da una parte all'altra nel giro di quindici minuti", dice.

Metà del costo della saldatura manuale

Metà del costo della saldatura manuale

Hirebotics fornisce e imposta il sistema e tutto ciò che il cliente deve fornire è gas, filo e le loro parti. Dopo una valutazione del rischio, non è richiesta alcuna protezione speciale e l'azienda paga una tariffa oraria solo per il tempo in cui il robot sta effettivamente saldando. "Rispetto a ciò che un dipendente otterrebbe per la sua retribuzione oraria, oltre a tutti i costi generali, probabilmente stai risparmiando la metà di ciò che pagheresti a un normale saldatore", stima Larson.

Espansione della capacità di lavoro

Espansione della capacità di lavoro

Il nuovo sistema di robot di saldatura ha già avuto un impatto sulla capacità dell'azienda di assumere nuovi posti di lavoro, nonostante l'acuta carenza di saldatori, spiega Larson. "Con il nuovo sistema BotX, possiamo andare là fuori e citare lavori che non siamo stati in grado di citare prima, perché sappiamo che nel momento in cui accettiamo il PO, possiamo far entrare un robot qui e pronto a saldare le parti prima ancora di ricevere il primo ordine nella porta."

Abbiamo scelto i robot BotX perché sono robot collaborativi e non è necessario un grande sistema di protezione intorno a loro. Sono molto piccoli, facili da usare, molto facili da insegnare. È un pacchetto vantaggioso per tutti: è il futuro per le piccole saldature.

Erik Larson, VP of operations, PMI (Processes Metal Innovators)

Saldatura certificata senza manodopera

Un altro vantaggio significativo è stata la capacità di PMI di ottenere la certificazione delle saldature BotX per i clienti che lo richiedono. "Questo ora significa che non è necessario utilizzare saldatori certificati per supervisionare l'operazione. Finché il programma del saldatore di cobot è certificato, qualsiasi operatore può occuparsi del saldatore di cobot. Questo sblocca davvero molte risorse per noi", afferma il responsabile delle operazioni di PMI.

Ciò è possibile perché il robot e il programmatore sono certificati da ispettori di saldatura, applicando gli stessi test che un saldatore umano passa per la certificazione, utilizzando campioni di saldatura e test distruttivi per certificare la saldatura. Larson afferma: "Con il nuovo sistema BotX possiamo introdurre un robot e farlo funzionare per tre turni senza dover assumere tre saldatori, quindi se avessimo bisogno di 30 saldatori, potremmo avere dieci robot in funzione. Dobbiamo assumere dipendenti per gestire i robot, ma ora non devono essere saldatori esperti.

BotX non è stata la prima esperienza di PMI con i robot collaborativi. Prima dell'arrivo del saldatore cobot, Hirebotics aveva già implementato due cobots UR10 sulle presse meccaniche di PMI. Il successo di questa prima installazione ha aperto la strada a nuovi progetti di automazione con i cobots.Il fatto che i cobots UR10 tendano le presse meccaniche dimostra come i cobots lavorino mano nella mano con i dipendenti. Il cobot preleva e posiziona le parti sulla linea in sincronia con i colleghi umani che alimentano il grezzo e prelevano le parti finite per un'ulteriore lavorazione ad ogni estremità della linea.

La robotica plug and play aumenta l'efficienza delle piccole tirature

PMI ha anche robot di saldatura tradizionali in casa, ma richiedono attrezzature che possono richiedere fino a 16 settimane per essere costruite. Soprattutto per le parti di piccole dimensioni, PMI ha scoperto che i dispositivi non erano convenienti. Larson di PMI spiega la differenza con il sistema collaborativo BotX. "I tavoli con cui viene fornito il robot BotX includono sistemi di bloccaggio e tutto il necessario per poter semplicemente fissare la parte sul tavolo e scattare alcune foto. Ne hai un piccolo diagramma e ogni volta che vai a reinserire quel programma, puoi impostare la tua parte come hai fatto prima, quindi non ci vuole un apparecchio di grandi dimensioni o un apparecchio costoso per farlo. Non ci sono investimenti di capitale, ed è solo plug-and-play."

Inoltre, qualsiasi tempo di inattività sui robot tradizionali potrebbe richiedere fino a due settimane per ottenere un tecnico di servizio da affrontare. In confronto, il sistema Hirebotics BotX include un servizio 24 ore su 24 che risponde con il semplice tocco di un pulsante nell'app Hirebotics. Larson dice: "Vai sul tuo telefono, fai clic sull'app e ti risponderanno".

Maggiore disponibilità di personale per progetti di saldatura più complessi

Come in qualsiasi officina di saldatura, il margine di profitto sulle saldature più grandi è significativamente maggiore rispetto alle saldature di piccole dimensioni. "Ora possiamo riassegnare i nostri saldatori manuali esistenti per gestire le parti più grandi, mentre siamo ancora in grado di realizzare le piccole parti", afferma Larson. "Quindi non stiamo sostituendo nessuno nella nostra azienda con robot; stiamo solo spostando le persone dove aggiungono più valore."

Larson ha anche trovato i robot attraenti per i lavoratori più giovani, che sono spesso difficili da assumere e mantenere nei lavori di produzione. Dice: "Abbiamo scoperto quando abbiamo inserito questi robot e stavamo cercando una posizione per essere la persona leader nel campo della robotica e della tecnologia che avevamo molti dipendenti più giovani tutti interessati a candidarsi per quella posizione perché amano i loro telefoni e amano i computer. È un grande successo per le giovani generazioni che vogliono avvicinarsi alla tecnologia per essere in grado di lavorare e programmare robot".

I clienti possono insegnare a BotX le saldature richieste semplicemente tramite un'app intuitiva su qualsiasi smartphone o tablet utilizzando librerie di saldatura create in laboratori di saldatura di livello mondiale. Una connessione cloud consente il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Hirebotics.
I clienti possono insegnare a BotX le saldature richieste semplicemente tramite un'app intuitiva su qualsiasi smartphone o tablet utilizzando librerie di saldatura create in laboratori di saldatura di livello mondiale. Una connessione cloud consente il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Hirebotics.

Sfide di automazione risolte:

  • Capacità di preventivare ed eseguire lavori di saldatura senza aggiungere personale esistente in un mercato del lavoro ristretto
  • Personale esistente riassegnato a saldature più grandi e redditizie
  • Saldatura ad alto mix/basso volume ora automatizzata senza sviluppare attrezzature dispendiose in termini di tempo e denaro

Fattori chiave del valore:

  • Configurazione rapida
  • Insegnamento semplice tramite un'app mobile
  • Funzionamento sicuro insieme ai dipendenti senza bisogno di protezioni
  • Nessun esborso di capitale
  • Assistenza clienti immediata

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Saldatura ad arco (MIG), asservimento presse meccaniche

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera