<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Vai al contenuto principale
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/61353d4c6b/case-story-otv-plast-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/172a9f6ffb/case-story-otv-plast-full.png

Migliorare la produttività e aumentare la sicurezza con i cobots UR

OTV Plast

In breve

OTV Plast era alla ricerca di modi per utilizzare un braccio robotico collaborativo per migliorare la produttività in tutta l'azienda. La soluzione UR ha soddisfatto le loro esigenze di un robot piccolo, economico e sicuro. Dalla sua introduzione, la produttività è aumentata del 35% e l'OTV sta esplorando altri modi per integrare la robotica. OTV Plast produce parti in plastica per molti settori diversi.

La fresatura e la finitura di un pezzo è un lavoro ripetitivo ed è suscettibile di fluttuazioni nei tempi di produzione a causa del coinvolgimento dei dipendenti: un esempio da manuale di dove un robot può avere un impatto enorme.

Per soddisfare le esigenze specifiche di OTV, un robot dovrebbe essere abbastanza piccolo da lavorare in uno spazio limitato, essere economico (con un breve periodo di recupero) ed essere in grado di lavorare vicino alle persone senza la necessità di schermature o recinzioni ingombranti.

OTV Plast

Settore Plastic and Polymers
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzati UR5

Come ci sono riusciti

Dopo aver considerato tutti i criteri, una soluzione Universal Robot è stata una delle uniche opzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di OTV. OTV ha scelto una soluzione UR che, dopo i tempi di installazione relativamente brevi, è stata in grado di integrarsi con la linea di produzione.

L'installazione, la marcatura CE e la formazione hanno richiesto un totale di tre giorni. Due giorni per installare e ottimizzare la soluzione robotica e un giorno per formare i dipendenti sul funzionamento. Quasi immediatamente, OTV ha visto un aumento della produttività. E dopo una piccola regolazione, l'aggiunta di un altro dispositivo di presa alle prestazioni del braccio del robot collaborativo è stata aumentata di un ulteriore 35%.

La nuova tecnologia consente a OTV di fare offerte per progetti che prima non sarebbero stati possibili. Questo, e l'esperienza di utilizzo del robot nella produzione, rende i robot un forte investimento potenziale per OTV in futuro.

UR5 utilizzata per migliorare la produttività di OTV Plast
UR5 utilizzata per migliorare la produttività di OTV Plast

Sfide di automazione risolte:

  • Riduzione della quantità di lavoro ripetitivo per i dipendenti.
  • Periodo di recupero: 1 anno e mezzo.

Fattori chiave del valore:

  • Payback rapido collaborativo e sicuro
  • Distribuzione flessibile
  • Facilità di programmazione

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Presa e posizionamento

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera