--

I cobots UR aumentano istantaneamente la produzione presso le PMI francesi del 10%

Nichrominox

In breve

Nichrominox è una delle migliaia di PMI francesi (piccole e medie imprese) che affrontano quotidianamente una crescente concorrenza internazionale. Per affrontare la concorrenza spietata, Nichrominox ha scelto di investire in quattro bracci cobot UR5 e ha visto immediatamente un aumento della produttività, una riduzione dei costi di manodopera e un miglioramento del benessere dei dipendenti.

Nichrominox, un'azienda a conduzione familiare di Saint-Bonnet-de-Mure (vicino a Lione, Francia), vende apparecchiature di sterilizzazione per dentisti da 40 anni e oggi affronta la crescente concorrenza di paesi con bassi costi di manodopera. L'azienda si è rivolta a Universal Robots per automatizzare attività selezionate e migliorare la propria produttività e competitività.

Nichrominox

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzati UR5
Video — Robot UR5, Nichrominox, Francia

La soluzione

Nichrominox ha selezionato Universal Robots attraverso uno dei suoi distributori in Francia, HMi-MBS, per automatizzare una cella di piegatura, alimentare una macchina e assemblare i prodotti insieme a un operatore. Sono stati necessari quattro robot UR5 che sono stati distribuiti su tre linee di produzione separate:

Prelievo e posizionamento: Il robot esegue un'operazione di punzonatura su una pressa, quindi gira i componenti su un tavolo navetta e infine esegue un'operazione di piegatura su una seconda pressa.

CNC: Il robot è completamente integrato con il centro di lavoro, consentendo agli operatori di risparmiare tempo, migliorare la qualità del loro lavoro e ridurre il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.

Montaggio collaborativo: Una stazione di montaggio è gestita da un operatore e una macchina che lavorano fianco a fianco in piena collaborazione, senza la necessità di alcuna protezione aggiuntiva. L'operatore attiva il robot applicando una pressione (attraverso un sensore di forza integrato nella pinza), che rende il robot facile da gestire.

I robot di Nichrominox sono programmati da un programmatore interno, Cédric Lefrancq-lumiere. Cédric ha avuto bisogno solo di due giorni di formazione da parte del distributore, HMi-MBS, per essere in grado di programmare un robot per una nuova operazione di produzione, un'attività che non richiede più di due ore. Attualmente sta applicando la sua formazione per perfezionare la programmazione dei robot, con l'obiettivo di migliorare sia la qualità che le prestazioni.

I robot UR5 ci hanno permesso di guadagnare istantaneamente il 10% di produttività

Éric Lefrancq-lumiere, General Manager
Miglioramenti immediati

Miglioramenti immediati

Nichrominox è lieta dei risultati raggiunti con i suoi bracci robotici Universal Robots. Oltre a diminuire la fatica di compiti monotoni e ridurre il rischio per i dipendenti, l'automazione ha avuto un impatto immediato per l'azienda. "I robot UR5 ci hanno permesso di guadagnare immediatamente il 10%della produttività", spiega Éric Lefrancq-lumiere, direttore generale di Nichrominox.

ROI in 14 mesi

ROI in 14 mesi

L'esperienza è stata molto positiva per quanto riguarda la semplicità di implementazione e il suo basso costo in quanto hanno visto un ROI sui robot in 14 mesi. La società intende proseguire la sua trasformazione e acquisire a breve ulteriori cobots.

Sfide di automazione risolte:

  • Aumento immediato della produttività del 10%.
  • Riduzione dei costi.
  • Miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Imballaggio e pallettizzazione
  • Etichettatura

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera