--

I cobots UR3 ottimizzano l'assemblaggio del tappo della bottiglia

MARKA Italy

In breve

MARKA è un'azienda chimica produttrice di detergenti che opera sul mercato da molti anni. Dopo aver dedicato i primi anni alla produzione per conto terzi, l'azienda decide di avviare la produzione con il proprio marchio. Recentemente, l'offerta nel settore dei beni di consumo è stata ulteriormente aumentata. È stata una scelta che ha coinciso con l'installazione di un robot collaborativo di Universal Robots che imita la gamma di movimenti di un braccio umano.

Marka ha scelto UR3 di Universal Robots per avvitare i tappi sui beni di consumo del proprio marchio. È stata una decisione che è stata premiata con l'accuratezza e l'affidabilità della macchina per un investimento che si è ripagato entro un anno.

La trasformazione aziendale

"MARKA produce beni di consumo per la vendita al dettaglio da qualche tempo", afferma Giorgio Belotti, responsabile della produzione e della ricerca e sviluppo "È una scelta che ha avuto un forte impatto sul modo in cui facciamo affari: ha significato rivedere la logistica di produzione, passare alla produzione di lotti più piccoli di merci che potevano essere modificati più rapidamente mantenendo gli stessi livelli di prestazioni e la stessa qualità complessiva. Questo è il motivo per cui l'azienda ha scelto di implementare l'automazione robotica."

MARKA aveva un requisito principalmente incentrato sulla produzione: mettere un tappo su una bottiglia che richiede precisione nell'applicazione con lo stesso livello di serraggio. "A causa della forma del tappo", afferma Sergio Melite, tecnico specializzato di MARKA, "è stato difficile ottenere una presa e un posizionamento precisi. Il motivo per cui abbiamo scelto un robot collaborativo, UR3, di Universal Robots, è perché è stato in grado di fare proprio questo. Siamo molto soddisfatti della nostra scelta. La configurazione e la gestione del robot UR3 è stata più semplice e molto più semplice di quella dei robot concorrenti".

MARKA Italy

Settore Medical and Cosmetics
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzati UR3
Video — Robot UR3, MARKA, Italia

La soluzione

UR3 ha superato la sfida del posizionamento e del serraggio precisi, grazie al suo software di gestione dei sensori di coppia già integrato. L'attività assegnata potrebbe essere avviata immediatamente grazie alla facilità di installazione e alla progettazione del robot. "Il robot è arrivato al mattino", continua Melite, "e 4 ore dopo era già operativo sulla linea di produzione, grazie a un sistema di programmazione intuitivo che non richiede precedenti competenze nella programmazione di robot. L'UR3 ha anche semplificato il ciclo di produzione: un operatore non specializzato è in grado di arrestare, resettare e riavviare la produzione molto rapidamente e senza la necessità di rimanere sempre vicino alla macchina. È facile da usare, ha un'interfaccia user-friendly e, inoltre, essendo collaborativo, può operare in sicurezza al fianco dei nostri operatori in un'area compatta.

"Grazie al robot di Universal Robots ", conclude Belotti, responsabile della produzione, "siamo stati in grado di aumentare la qualità complessiva del prodotto finito e di recuperare i costi di acquisto entro un anno.

Grazie al robot di Universal Robots, siamo stati in grado di aumentare la qualità complessiva del prodotto finito e di recuperare i costi di acquisto entro un anno.

Giorgio Belotti, Head of Production
Robot collaborativo UR3, Marka, Italia
Robot collaborativo UR3, Marka, Italia

Sfide di automazione risolte:

  • Tappi di chiusura sulle bottiglie.
  • I robot collaborativi utilizzano il loro controllo della forza incorporato per garantire che la forza corretta venga applicata nello stesso modo ogni volta.

Fattori chiave del valore:

  • Configurazione rapida
  • Facilità di programmazione
  • Payback rapido collaborativo e sicuro

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Coperchi di chiusura sulle bottiglie

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera