--

Il cobot UR compatto trasforma il principale produttore italiano di schede elettroniche

Life Elettronica

In breve

Life Elettronica ha deciso di automatizzare il processo di invasatura sostituendo con un robot una macchina che necessitava della presenza costante di un operatore. L'applicazione doveva inoltre essere adattata ad uno spazio molto ridotto e garantire elevati standard di qualità e ripetibilità. Life Elettronica è un'azienda di Modena specializzata nella produzione di schede elettroniche per conto terzi. Ha investito molto nell'automazione industriale e ha anche un ur3 per le operazioni di invasatura della tavola. L'applicazione ha fornito una produttività senza precedenti e ha liberato risorse per lavorare su operazioni con un maggiore valore aggiunto.

Life Elettronica è uno dei principali produttori italiani di pedaggi per schede elettroniche. Tutte le lavorazioni sono svolte presso il proprio stabilimento di Modena, dalla presa in carico del progetto alla consegna del prodotto finito. Per aumentare la produttività e l'efficienza dei propri processi e garantire un'eccellente e ripetibile qualità delle schede, Life Elettronica ha optato per l'automazione robotizzata con Universal Robots UR3 per le operazioni di invasatura.

La trasformazione aziendale

Il cobot – installato da Maxver srl che ha fornito fornitura, installazione e formazione - lavora in una piccola area di lavoro e può tracciare 20 schede elettroniche contemporaneamente. Il ciclo di lavoro complessivo, che dura circa 15 minuti, non ha paragoni con i metodi di invasatura tradizionali, che richiedono l'utilizzo di altre attrezzature e, soprattutto, la presenza costante di un operatore per supervisionare il processo.

Life Elettronica

Settore Electronics and Technology
Paese Europe
Numero di dipendenti 50-100
Cobot utilizzati UR3
Video — Robot UR3, Life Elettronica srl, Modena, Italia

La soluzione

Life Elettronica ha scelto Universal Robots e il suo cobot UR3 per il processo di invasatura. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua leggerezza, il cobot è stato installato nello spazio di lavoro senza richiedere alcuna modifica al layout di produzione; le sue 15 caratteristiche di sicurezza unite a una precisa analisi dei rischi lo rendono in grado di operare senza barriere protettive, in modo che l'operatore possa interagire senza interrompere il processo.

Life Elettronica ha scelto Universal Robots e il suo cobot UR3 per il processo di invasatura. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua leggerezza, il cobot è stato installato nello spazio di lavoro senza richiedere alcuna modifica al layout di produzione; le sue 15 caratteristiche di sicurezza unite a una precisa analisi dei rischi lo rendono in grado di operare senza barriere protettive, in modo che l'operatore possa interagire senza interrompere il processo.

L'automazione con il cobot Universal Robots ha aumentato la resa, l'efficienza e la produttività e preservato la qualità e la ripetibilità del processo per garantire prodotti di alta qualità e perfettamente in vaso. La ripetibilità elimina anche la possibilità di difetti e prodotti difettosi.

Inoltre, l'azienda ha potuto destinare i lavoratori inizialmente legati all'invasatura ad altre attività a maggior valore aggiunto, a beneficio dell'intero processo produttivo. Infine, la soluzione è stata sviluppata in tempi brevissimi e la facilità di programmazione e gestione del cobot ne ha garantito l'immediata messa in servizio. Considerando i risultati raggiunti, Life Elettronica amplia la propria gamma di robot collaborativi Universal Robots

Robot collaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, ItaliaRobot collaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, ItaliaRobot collaborativo UR3, Life Elettronica Srl, Modena, Italia

Sfide di automazione risolte:

  • Automazione di un processo manuale in uno spazio di lavoro limitato
  • Elevata qualità e ripetibilità del processo

Fattori chiave del valore:

  • Produttività
  • Efficienza
  • Rendimento
  • Migliore allocazione degli operatori sulle fasi di produzione
  • Zero difetti, facilità di installazione e programmazione
  • Flessibilità operativa

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Potting

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera