Labman Automation è una società tecnologica britannica specializzata nella progettazione e produzione di robotica di laboratorio. L'azienda ha sviluppato MultiDose, uno strumento di laboratorio di dosaggio solido automatizzato, scegliendo il braccio cobot UR3e per alimentare il sistema grazie al track record e alla facilità d'uso di UR. MultiDose può liberare fino a sei ore di tecnico di laboratorio su un esperimento rispetto all'esecuzione con processi manuali. Anche la produttività del laboratorio aumenta dopo ore poiché la natura "walk away" del sistema consente esperimenti automatizzati.
Il concetto per il prodotto MultiDose di Labman è nato per soddisfare una specifica esigenza del cliente. Un cliente chiave è arrivato in Labman richiedendo una soluzione in grado di automatizzare il dosaggio delle polveri con un maggiore livello di usabilità rispetto alle soluzioni esistenti, offrendo al contempo la versatilità di integrare il sistema in flussi di lavoro più ampi.
Oltre al requisito di una piattaforma da banco standard, era chiaro che un certo numero di clienti del laboratorio desiderava che Labman sviluppasse un involucro su misura che soddisfacesse le specifiche dell'armadio di sicurezza di Classe 1 per l'erogazione di ingredienti farmaceutici attivi.
Il sistema MultiDose non richiede praticamente alcuna formazione ed è molto facile da usare e intuitivo per i team di laboratorio. Il sistema è progettato per essere plug and play, tuttavia Labman è anche felice di fornire formazione in loco 1-1 quando richiesto. Labman supporta anche i sistemi con l'ausilio di un auricolare Microsoft HoloLens Augmented Reality.
I risultati sono stati immediati, soddisfacendo le esigenze del cliente per l'erogazione di principi attivi farmaceutici. La specificità richiesta in questo compito significa che una soluzione automatizzata ha avuto grandi vantaggi in termini di precisione e versatilità, consentendo al personale di andare avanti con un lavoro più impegnativo e più adatto alle proprie competenze.
Ian Riley, Technical Director, Labman AutomationAvere un partner di fiducia come Universal Robots ci ha aiutato a modellare e perfezionare il prodotto e, in definitiva, significa che il MultiDose è il migliore possibile. Il braccio Universal Robots funziona fuori dagli schemi – ci fidiamo completamente di esso come soluzione – e lo strumento risultante sviluppato viene ora utilizzato come qualsiasi altra apparecchiatura di laboratorio.

"La bellezza di questo sistema è che libera i tecnici di laboratorio, caricano i loro esperimenti e se ne vanno", afferma Rob Hodgson, Instrument Developer Manager, Labman Automation. "Il sistema è intuitivo da usare, entra in funzione ed è pronto per l'uso. Sblocca anche il tuo laboratorio per eseguire esperimenti al di fuori del normale orario di lavoro."

MultiDose offre una capacità di 56 teste di dosaggio con lettura e scrittura RFID da ogni posizione; sei rack di ingresso flaconi per singola corsa; e sei polpastrelli intercambiabili e adattatori per flaconi di bilanciamento. Il ruolo dell'UR3e qui è quello di trasportare le fiale e i vassoi intorno alla cellula.
Essendo conosciuta come l'azienda di automazione a cui le aziende si rivolgono quando gli altri trovano il compito troppo impegnativo, Labman era all'altezza del compito. "Avevamo già esperienza di lavoro con Universal Robots", afferma Rob Hodgson, Instrument Developer Manager, Labman Automation, che ha iniziato a cercare di integrare i bracci robotici collaborativi con la piattaforma di erogazione di polvere Mettler Toledo. “Pensavamo di poter sviluppare una soluzione migliore di quelle a disposizione dei nostri clienti."
La soluzione MultiDose è progettata attorno a un braccio robotico collaborativo UR3e di Universal Robots dotato della pinza Hand-E certificata UR+ di Robotiq, che è combinata con l'alimentatore di polveri Mettler Toledo XPR e il software di Labman per un'erogazione efficiente, accurata e riproducibile.
Una parte fondamentale del sistema richiedeva un braccio robotico collaborativo. Labman ha esaminato una serie di cobots diversi, ma ha scelto UR3e perché lo aveva già utilizzato in diverse altre applicazioni, anche per un'azienda Agrichem e un'importante azienda cosmetica. Il cobot rende il sistema altamente flessibile, il che consente a più utenti di utilizzare il sistema e consente una facile integrazione in un processo di laboratorio consolidato, senza compromettere la sicurezza. "Avere un partner di fiducia come Universal Robots ci ha aiutato a modellare e perfezionare il prodotto e, in definitiva, significa che il MultiDose è il migliore possibile", afferma Ian Riley, direttore tecnico di Labman Automation. "Il braccio Universal Robots è pronto all'uso – ci fidiamo ciecamente della sua soluzione – e lo strumento che ne deriva viene ora utilizzato come qualsiasi altra apparecchiatura di laboratorio, aiutando i nostri clienti a ottenere il meglio dai loro professionisti di laboratorio, lasciandoli liberi di utilizzare il loro tempo in modo più efficace."
La combinazione del braccio cobot Universal Robots e del sistema di dosaggio della polvere Mettler Toledo ha creato una piattaforma di dosaggio automatizzata che non è stata eguagliata sul mercato farmaceutico del Regno Unito e ha anche accelerato significativamente gli esperimenti di laboratorio ", afferma Matthew Smith, responsabile del progetto MultiDose, Labman Automation.
UR+ Prodotti utilizzati: pinze Hand-E di Robotiq

"I risparmi di tempo per i tecnici di laboratorio sono enormi: fino a sei ore in un esperimento rispetto all'esecuzione con processi manuali", afferma Matthew Smith, MultiDose Project Lead, Labman Automation, aggiungendo che la natura "spenta" del sistema ha l'ulteriore vantaggio di consentire l'esecuzione automatica di esperimenti al di fuori del normale orario di lavoro, aumentando la produttività di un laboratorio.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...