KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES è stata costantemente coinvolta nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettroniche sin dalla sua fondazione nel 1955, continuando a creare prodotti che superano gli standard di affidabilità e funzionalità. Nella produzione di prodotti che richiedono una qualità rigorosa, come il prodotto principale dei dispositivi elettronici di bordo, i PLC che fungono da torre di controllo per il controllo della macchina e gli encoder rotativi, la sfida è diventata come aumentare la produttività in base all'aumento della domanda.
Un membro del gruppo JTEKT che vanta la quota più alta al mondo nei cuscinetti dello sterzo automobilistico, ha installato un cobot UR3 di Universal Robots (UR) per migliorare la produttività. Per i prodotti di bordo che richiedono standard di qualità rigorosi, la qualità è migliorata mentre la produttività è aumentata del 31% grazie alla stabilità operativa del cobot.
La trasformazione aziendale
La prima cosa su cui l'azienda ha lavorato è stata una revisione del processo di ispezione del computer del pannello. Nel pre-processo, gli operatori eseguono il montaggio del prodotto e l'ispezione visiva, e nel post-processo gli operatori applicano stilo ai pannelli tattili per confermare che i dispositivi reagiscono come previsto. Il signor Katsuhiko Nakatani, vicedirettore generale del dipartimento di produzione, spiega: "Tradizionalmente, tre persone eseguivano la serie di lavori. Poiché c'erano alcuni processi di collo di bottiglia, ne abbiamo riallocati alcuni che hanno comportato la perdita dell'equilibrio tra il pre-processo e il post-processo. Quindi, abbiamo esaminato l'implementazione di un cobot UR per migliorare la produttività del post-processo".