--

I cobots UR riducono i costi delle macchine di oltre il 40%

Ket-Met Oy

In breve

L'officina meccanica subappaltatrice finlandese Ket-Met aveva perso la sua competitività in termini di costi perché il suo modo tradizionale di utilizzare le macchine a controllo numerico richiedeva troppa manodopera. I costi delle ore lavorative sono stati ridotti di oltre il 40% grazie ai cobots di Universal Robots. I risparmi sui costi hanno permesso all'azienda di aggiudicarsi nuovi ordini.

La trasformazione aziendale

Ket-Met contrae piccole serie di produzione fino a poche centinaia di unità per note società di ingegneria internazionali, come Andritz, Sandvik, Wärtsilä e Wetend Technologies. Situata a Savonlinna, vicino al confine russo, una parte significativa dei clienti dell'azienda proviene anche dalla Finlandia orientale. Sebbene l'azienda sia stata in grado di mantenere una relazione con questi clienti per anni, Ket-Met ha affrontato una crescita stagnante, spingendo il consiglio di amministrazione a fissare un obiettivo di crescita dei ricavi del 10% all'anno.

Negli ultimi anni, il fatturato dell'azienda è rimasto pressoché invariato a circa 1,3 milioni di euro (1,45 milioni di dollari USA). Secondo l'amministratore delegato Tuomas Kalanen, è stato difficile per l'azienda acquisire nuove relazioni con i clienti o aumentare le entrate derivanti dalle attuali relazioni con i clienti.

"La concorrenza sui prezzi nel settore è piuttosto agguerrita. Il nostro obiettivo è stato quello di ridurre i costi di produzione al fine di far crescere le nostre attività commerciali", afferma Kalanen. Parte del motivo dei costi è stato il basso grado di automazione dei macchinari dell'azienda. L'automazione della produzione viene utilizzata solo nei torni più recenti. I macchinari dell'azienda sono costituiti da sei torni Mori Seiki e due centri di lavoro a mandrino verticale. L'azienda dispone anche di una macchina di misura a coordinate 3D per la garanzia della qualità. Le macchine più vecchie richiedono molta più manodopera rispetto alle attrezzature moderne. Un tornio e una fresatrice invecchiati richiedono a un uomo di spostare il pezzo sulla macchina e sollevare nuovamente il pezzo finito, aumentando i costi di produzione. È anche difficile trovare lavoratori motivati che vogliono essere macchinisti CNC a Savonlinna – e quasi ovunque in Finlandia.

Savonlinna è lontana dai centri principali, come in decine di altri comuni, la popolazione di Savonlinna sta diminuendo man mano che i giovani si spostano verso i centri di crescita. "È quasi impossibile trovare nuovi macchinisti CNC qui, anche se certamente ci abbiamo provato", afferma Kalanen.

Ket-Met Oy

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR10
Video — Ket-Met Oy, Finlandia

Abbracciare l'automazione

Ket-Met ha acquistato il suo primo cobot (UR10) nel 2016 per potenziare la produzione del tornio automatico Mori Seiki. Il cobot si è rivelato una buona acquisizione dopo un periodo di installazione e programmazione di due settimane. Il cobot movimenta i pezzi sul tornio o sulla fresatrice, attende il loro completamento, pulisce i fissaggi e le parti con aria compressa e trasporta i pezzi finiti nel cestello di lavaggio per il lavaggio. Oltre alle macchine per la manutenzione, i cobots vengono utilizzati per assemblare parti e smerigliare le bave.

Un cobot ha permesso a un macchinista di concentrarsi su un lavoro più impegnativo a solo circa la metà del costo annuale di un dipendente in Finlandia. Successivamente, Kalanen ha acquisito altri due cobots (UR10 e UR10e). Kalanen calcola che il costo di rimborso (ROI) è stato di circa un anno per ogni cobot. I cobot si stanno dimostrando un'acquisizione di fondamentale importanza per quanto riguarda la strategia dell'azienda. L'azienda ha ricevuto nuovi ordini sia da nuovi clienti “in erba” che da vecchi.

“Credo che con i cobots sia notevolmente più facile per l'azienda raggiungere i propri obiettivi di crescita. Con ogni cobot, possiamo produrre tanto quanto con un nuovo dipendente, ma a un costo inferiore", afferma Kalanen. Il robot industriale tradizionale non sarebbe stato la soluzione giusta per Ket-Met. I costi sarebbero stati più alti e i robot avrebbero richiesto nuove strutture di sala con protezioni di sicurezza. Sarebbe stato difficile integrarli con le macchine nella sede esistente. "Le vecchie macchine sono spesso lente e le loro caratteristiche così limitate che le risorse umane vengono sprecate se ci si prende cura di esse. L'ultima UR ha prolungato la vita della nostra fresatrice Hartford del 1990 di qualche altro anno", afferma Kalanen.

"Con i cobots, siamo di nuovo competitivi in termini di prezzi", afferma Tuomas Kalanen, amministratore delegato di Ket-Met.Il cobot UR10e ha dato alla fresatrice Hartford - introdotta nel 1990 - diversi altri anni di vita produttiva.

Con i cobots, siamo stati in grado di ridurre i costi unitari di manodopera di produzione di oltre il 40% nelle parti applicabili. Siamo di nuovo coinvolti nella concorrenza sui prezzi

Tuomas Kalanen, Managing Director, Ket-Met

Giocatori di squadra

Secondo la tradizione aziendale, ogni nuova macchina prende il nome dall'onomastico della data di introduzione. A Ket-Met, i cobots sono conosciuti con i tradizionali nomi maschili finlandesi di Vihtori, Eetu e Tatu. I dipendenti non hanno considerato i cobots una minaccia per se stessi o per il proprio lavoro. “La programmazione e l'utilizzo dei cobots è facile. La programmazione di una nuova serie richiede solo circa due ore", afferma la macchinista CNC Hanna Kautonen, responsabile della programmazione dei cobots.

Oltre alla programmazione, il ruolo dell'essere umano è quello di agire come un controllore di qualità, assicurando che tutti i lati delle parti abbiano la forma e la lunghezza desiderate. Kautonen dice che i cobots sono affidabili. Le interruzioni sono causate principalmente dall'usura delle lame utilizzate nella lavorazione dell'acciaio inossidabile. Ma non è colpa dei cobots.

"I cobot hanno facilitato il nostro lavoro. Non dobbiamo monitorare il processo tutto il tempo", afferma Kautonen. Il bello del cambiamento è che non è avvenuto a spese dei lavoratori, ma piuttosto li ha sostenuti. Ket-Met non ha dovuto licenziare alcun dipendente a causa dei cobots. Piuttosto, i dipendenti possono ora concentrarsi su attività più impegnative che richiedono know-how, come la programmazione e la creazione di impostazioni. I movimenti più lenti delle braccia dei cobots sono uno dei fattori che li rende più sicuri. Gli esseri umani hanno il tempo di osservare e, se necessario, reagire alle azioni della macchina.

"Un essere umano può certamente muovere una parte più velocemente di un cobot. Tuttavia, non richiede pause caffè e continua a funzionare per diverse ore dopo che siamo già tornati a casa, afferma la macchinista CNC Pekka Myller. I robot Ket-Met non utilizzano la visione artificiale e i dipendenti di Ket-Met considerano questo un buon obiettivo di sviluppo futuro.

Ket-Met Oy, Finlandia

Sfide di automazione risolte:

  • Compatibilità con vecchi torni e fresatrici
  • Macchinisti CNC in grado di eseguire la programmazione
  • I cobot non hanno bisogno di recinzioni di sicurezza

Fattori chiave del valore:

  • Realizzazione della strategia aziendale
  • ROI a 12 mesi
  • Costi unitari di manodopera ridotti del 40%
  • Estensione dei cicli di vita delle macchine più vecchie
  • Carenza di manodopera risolta
  • Integrazione rapida (i professionisti dell'automazione non necessariamente necessari)

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Montaggio delle parti di servizio della macchina CNC
  • Sbavatura
  • Pulizia delle parti
  • Marcatura laser

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera