--

I cobot ispirano le generazioni future alla fiera della scienza

iQLANDIA

In breve

il centro scientifico iQLANDIA ha divulgato con successo la scienza per i giovani di Liberec, nella Repubblica Ceca, negli ultimi dieci anni. Gli esperti scientifici si sono rivolti a robot universali per la loro mostra interattiva sui robot. La mostra consente agli studenti di sperimentare in prima persona quanto sia facile programmare un robot UR sfidando l'idea che i robot non siano sicuri o complicati.

La trasformazione del business

Gli esperti e i docenti dell'IQLANDIA SCIENCE CENTER hanno voluto esporre un robot contemporaneo per mostrare ai visitatori i grandi balzi che sono stati fatti di recente nella tecnologia dei robot. La mostra sui robot dovrebbe essere in grado di mostrare come i robot siano diventati facili da usare, facili da usare e sicuri da usare, poiché il Science Center è frequentato da scuole primarie e secondarie di tutta la Repubblica Ceca.

iQLANDIA

Settore Education and Science
Paese Europe
Numero di dipendenti 50-100
Cobot utilizzati UR5
Video — braccio robotico UR5, centro scientifico iQLANDIA, Repubblica Ceca

La soluzione

iQLANDIA ha scelto la mostra Robot Run, costruita attorno a un robot UR5. Robot Run è un gioco robot interattivo che consente agli utenti di controllare il robot attorno a una struttura labirintica. Il gioco evidenzia e drammatizza la precisione del braccio del robot, la facilità di programmazione e l'ampia gamma di applicazioni con cui il robot può essere incaricato.

La soluzione si basava su un braccio robotico UR5 di Universal Robots. Garantiva un funzionamento sicuro e flessibile senza la necessità di schermi e poteva ruotare di 360 gradi, perfetto per le esigenze del gioco interattivo.

La mostra è diventata un'attrazione molto popolare al centro scientifico e cattura i cuori e le menti degli oltre 50.000 giovani visitatori ogni anno.

Sfide di automazione risolte:

  • Azionare il braccio del robot da parte dei visitatori attraverso un gioco interattivo eseguito su un dispositivo mobile.

Fattori chiave del valore:

  • Facilità di programmazione
  • Collaborazione e sicurezza
  • Configurazione rapida

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Capacità di presentazione del robot moderno per i visitatori

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera