--

I cobot stabilizzano i processi e garantiscono la capacità di consegna

Hofmann Glastechnik Gmbh

In breve

A partire dal primo cobot nel 2016, Hofmann Glastechnik ha otto cobots UR che supportano oggi la produzione di apparecchi in vetro. I cobots caricano diversi torni in vetro e sono attivamente coinvolti nella formatura del vetro.

Allora come oggi, i cobots impressionano per il loro funzionamento coerente. Stabilizzano i processi di produzione, aumentano la qualità del prodotto e del lavoro garantendo al contempo una capacità di consegna affidabile. L'aumento dell'utilizzo della macchina ha comportato un aumento del 25%dell'efficacia con i cobots che si ripagano in meno di 12 mesi. I cobots avevano principalmente lo scopo di liberare la manodopera qualificata della Hofmann Glastechnik da compiti ripetitivi. Ciò includeva il caricamento di diversi torni in vetro controllati da PLC, che richiedevano ai cobots di gestire tubi di vetro sensibili.

Hofmann Glastechnik Gmbh

Settore Medicale e Cosmetico
Paese Germany
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR10e & UR5 & UR3e
Implementazione del primo cobot

Implementazione del primo cobot

"Quando abbiamo comprato il primo cobot, era solo per curiosità. Il prezzo era gestibile. E mi sono detto: esci e provalo", dice l'amministratore delegato Robert Hofmann.

Hofmann ha implementato un UR10 per caricare e scaricare un tornio in vetro e ne ha visto rapidamente i vantaggi. La macchina ha funzionato in modo più coerente e più a lungo. Gli ordini potevano essere serviti meglio e i lavoratori qualificati potevano essere liberati.

Seguirono altri bracci del robot

Seguirono altri bracci del robot

Seguirono altri sette bracci robotici e le applicazioni divennero più complesse. Oltre a caricare le macchine, i cobots si occupano anche della formazione dei vetri. Ad esempio, un UR10e è dotato di uno strumento di formatura. Un altro UR10e guida un bruciatore a gas su un pezzo da lavorare.

“I cobots si occupano dei piccoli lotti e delle grandi produzioni, mentre le maestranze si occupano di prodotti complessi secondo le esigenze del cliente. Ciò significa che le persone possono ancora una volta concentrarsi su dove si trovano i loro punti di forza e dove si godono il loro mestiere", afferma Hofmann con soddisfazione.

Grazie all'automazione, ora ci troviamo in una situazione in cui nessuno può farci del male. Produciamo prodotti di alta qualità a un prezzo equo. E soprattutto, possiamo consegnare in tempo. Sono vantaggi che i nostri clienti apprezzano

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
Otto robot UR a supporto di Hofmann Glastechnik in Germania

Questi cobots apportano così tanto valore aggiunto che sei incline ad acquistarne diversi rapidamente. Oggi abbiamo un totale di otto robot. Ci aiutano enormemente con l'elevato volume di ordini che abbiamo

Robert Hofmann, CEO at Hofmann Glastechnik
Un cobot UR10e

Un cobot UR10e

Un cobot UR10e gestisce parte del processo di formatura tenendo e guidando un utensile a torcia su una parte di vetro.

Un cobot UR5

Un cobot UR5

Questo cobot UR5 equipaggia un tornio in vetro con un pezzo da lavorare e una piccola lastra di vetro. Alla fine, qui viene creato un tubo di vetro chiuso.

Sfide di automazione risolte:

  • Manodopera qualificata liberata da compiti ripetitivi
  • Manipolazione riuscita di tubi di vetro sensibili da parte dei nostri cobots
  • Capacità di automatizzare la produzione ad alto mix/basso volume

Fattori chiave del valore:

  • L'aumento dell'utilizzo delle macchine aumenta l'efficacia del 25%
  • Payback per cobot entro un anno
  • Programmazione intuitiva per sviluppare l'applicazione cobot con risorse interne

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Macchina che si occupa di torni in vetro
  • Formazione di occhiali - supporto al processo

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera