--

I cobot diventano forti dopo 10 anni di attività

Heemskerk Fijnmechanica B.V

In breve

Heemskerk, un produttore di parti di alta precisione di medie dimensioni, è stato uno dei primi ad adottare robot collaborativi in Olanda e si affida all'automazione dei cobot nella sua produzione da oltre un decennio. I cobots UR caricano macchine CNC e pezzi puliti. Assumendo questi compiti ripetitivi e monotoni, liberano i lavoratori qualificati da compiti spiacevoli o faticosi, migliorando così l'ambiente di lavoro e la capacità di trattenere il personale. La costante modifica dei prodotti in diverse dimensioni di lotto ha rappresentato una sfida per l'azienda olandese, con macchine che dovevano essere riprogrammate per ogni ordine. Per i lotti di piccole dimensioni, ciò significava riprogrammare ogni giorno.

I tempi di ciclo spesso molto lunghi delle macchine CNC hanno anche fatto sì che il noioso compito di caricare le macchine legasse i lavoratori qualificati a un prezioso tempo di lavoro.

"Per stare al passo con la concorrenza internazionale, dobbiamo lavorare in modo efficiente e richiedere molte ore di produzione", spiega Lucien Heemskerk, proprietario e direttore tecnico. "Se vuoi mantenere la tua produzione nei Paesi Bassi, devi essere creativo, pensare fuori dagli schemi e fare le cose in modo diverso rispetto a tutti gli altri".

Heemskerk Fijnmechanica B.V

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobots used: UR5 & UR10
Video - UR5 e UR10, Heemskerk Fijnmechanica B.V, Paesi Bassi

La soluzione

Per Heemskerk, il passo logico era automatizzare compiti noiosi e monotoni come il caricamento di macchine CNC o la pulizia di pezzi. La società di medie dimensioni ha iniziato a implementare cobots UR per queste attività circa dieci anni fa.

I robot UR con la loro facile operatività erano appena entrati nel mercato ed erano idealmente attrezzati per i prodotti in continua evoluzione e le piccole dimensioni dei lotti: grazie all'interfaccia utente intuitiva, ogni dipendente può programmare i cobots in modo rapido e semplice senza alcuna precedente esperienza di robotica. I robot UR possono quindi essere regolati per una produzione ad alto mix/basso volume in un tempo molto breve. Poiché i cobots non richiedono alcuna gabbia di sicurezza che richiede spazio, possono essere semplicemente schierati accanto al dipendente dopo una valutazione del rischio completata, garantendo una produzione snella e versatile.

Colpita dai vantaggi, Heemskerk, con l'aiuto del suo partner di lunga data e integratore di sistemi UR Gibas Automation B.V., ha integrato uno dei primi cobots nei Paesi Bassi: un UR5 con un'applicazione di soffiaggio per la pulizia delle parti. Il robot svolge ancora oggi questo compito. Negli ultimi dieci anni, a questo primo robot si sono aggiunti diversi colleghi. Heemskerk ora utilizza un totale di otto robot UR, un UR5 e sette UR10. Di questi, cinque UR10 caricano diversi tipi di macchine CNC. Due UR10 aggiuntivi lavorano insieme a un robot industriale per pulire i pezzi.

È difficile trovare lavoratori qualificati. Devi assicurarti di tenere quelli che hai. Facendo sì che i cobots di Universal Robots si assumano compiti noiosi ed estenuanti, posso offrire ai miei dipendenti campi di attività più interessanti e più responsabilità.

Lucien Heemskerk, Owner and Technical Director
UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., Paesi BassiUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., Paesi BassiUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., Paesi BassiUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., Paesi Bassi

Prodotti:

  • Parti di alta precisione

Fattori chiave del valore:

  • Flessibile, adattabile al nuovo prodotto in un breve periodo di tempo
  • Programmazione facile
  • Sicuro e collaborativo, può funzionare senza protezioni sicure a fianco dei lavoratori dopo aver completato con successo la valutazione del rischio Preciso e affidabile
  • Stabile

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Pick-and-Place
  • Machine Tending

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera