Hailo utilizza tre cobots di Universal Robots per sollevare i propri dipendenti da attività faticose garantendo al contempo elevati standard di prodotto. L'azienda ha implementato un UR5 per dotare le scale con istruzioni operative e accessori, e un UR10 e un UR10e per alimentare i corpi in lamiera alle fustellatrici. La moderna tecnologia cobot garantisce una produzione ottimizzata in termini di costi e supporta l'azienda di medie dimensioni nel sostenere la sua posizione di leader sul mercato.
Per due anni, le scale a pioli hanno dovuto essere dotate di istruzioni operative. Questo cambiamento negli standard ha spinto Hailo a riprogettare il processo di produzione delle scale. Di fronte a una carenza di manodopera qualificata, Hailo non ha preso in considerazione l'idea di allegare le brochure a mano, invece l'azienda si sforza di delegare alle macchine un lavoro fisicamente più impegnativo e ripetitivo, offrendo ai dipendenti compiti più interessanti che promettono un maggiore valore aggiunto.
Poiché la struttura in cui vengono prodotte le scale offre poco spazio, Meik Schmidt, responsabile della produzione presso lo stabilimento di Haiger, e il responsabile di processo Heinz Hild erano alla ricerca di una soluzione di automazione compatta che fosse facile da integrare nella linea di produzione. Attraverso fiere e riviste, i due uomini sono venuti a conoscenza della robotica collaborativa che consente una convivenza sicura tra uomo e macchina.
Dopo aver esaminato diversi fornitori, Hailo ha infine optato per un cobot di Universal Robots: "Siamo rimasti particolarmente colpiti dal basso consumo di spazio dei robot collaborativi di UR. Una volta che la valutazione del rischio è stata completata con successo, possono lavorare direttamente con i colleghi sulla linea di produzione senza essere separati da loro da recinzioni protettive", spiega Hild. La loro facilità d'uso e l'ampia gamma di applicazioni sono stati ulteriori fattori positivi per Hailo.
HEINZ HILD , Group Leader Process Management and Engineering, Hailo"Con i cobots di Universal Robots, stiamo assicurando la nostra competitività e rimaniamo un datore di lavoro attraente".

Insieme al partner UR MS Electronics GmbH, Hailo ha sviluppato un'applicazione con un cobot UR5. Posiziona fino a 1.100 istruzioni operative per turno di otto ore su scale a pioli preassemblate prima che vengano imballate e portate al magazzino.
L'UR5 è posizionato direttamente accanto a un nastro trasportatore. Non appena una scala si avvicina sul nastro, il cobot prende un libretto da un caricatore con una pinza a vuoto. Lo sposta su una pistola per colla a caldo applicando adesivo e infine lo appone con una leggera pressione su uno dei gradini della scala. Altri modelli di scale sono dotati dall'UR5 di cartoni accessori che sono bloccati alle scale.

A causa della corretta implementazione dell'UR5 e del rapido ammortamento dei costi di acquisizione, il cobot si è ripagato in meno di un anno. Hailo ha commissionato lo sviluppo di due ulteriori applicazioni di cobot UR in due dei suoi impianti di produzione di contenitori per rifiuti. Presso gli impianti, un UR10 e un UR10e per ogni maniglia cilindri in lamiera verniciata. I due cobots raccolgono i fustellati con una doppia pinza appositamente studiata per Hailo. Li posizionano in fustellatrici dove vengono stampati dei fori nei cilindri. L'implementazione delle due applicazioni è stata impegnativa: "Abbiamo dovuto coordinare l'alimentazione di diverse fustellatrici e assicurarci che la verniciatura delle parti in lamiera non venisse danneggiata durante la movimentazione", spiega Marc Straußfeld, proprietario e amministratore delegato di MS Electronics.

La decisione a favore della robotica collaborativa ha ripagato Hailo sotto ogni aspetto. Anziché inserire faticosamente a mano i corpi in lamiera nelle fustellatrici, come avveniva in passato, gli addetti oggi non devono far altro che assicurare un sufficiente stock di pezzi e monitorare il processo produttivo. Possono assumere compiti più impegnativi nell'assemblaggio finale o in altri reparti. "In Hailo, i robot di UR sono ora una parte naturale del team", riassume il responsabile della produzione Schmidt. "Grazie alla loro elevata precisione di ripetizione, manteniamo i nostri elevati standard di prodotto e la fiducia nel marchio Hailo, perché non scendiamo a compromessi in termini di qualità e sicurezza".
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...