Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd. (Guangzhou Li Gong), fondata nel 1985, ha studiato e prodotto macchine AIoT, tra cui sistemi incustoditi cobot, robot mobili autonomi senza equipaggio e apparecchiature di edge computing. Nel 2018, Guangzhou Li Gong ha iniziato a progettare una soluzione basata su cobot che integrava il cobot di Universal Robots (di seguito denominato UR) in una piattaforma di carico e scarico intelligente - cobot incustodito CoSi (di seguito denominato CoSi), riducendo l'input del costo del lavoro, migliorando l'efficienza e la resa, migliorando in modo completo la sicurezza della stazione e ottenendo l'effetto di liberare manodopera, ridurre i costi e migliorare l'efficienza.
carico e lo scarico sono un lavoro ripetitivo e noioso che può portare a lesioni da sforzo ripetitivo o errore umano. Pertanto, Guangzhou Li Gong è alla ricerca di soluzioni di automazione per migliorare la qualità, la consistenza e la velocità di produzione, ampliando così la capacità produttiva.
Il complesso linguaggio di programmazione dei robot, il passaggio quotidiano tra diversi pezzi e l'enorme recinzione di protezione sono tutti ostacoli che Guangzhou Li Gong ha incontrato in precedenza nell'uso dei robot industriali. Con il continuo aumento degli ordini dei clienti e il frequente passaggio giornaliero tra diversi pezzi, Guangzhou Li Gong ha bisogno di una serie di soluzioni più flessibili ed efficienti.
Guangzhou Li Gong ha puntato sull'automazione collaborativa. Dopo molteplici considerazioni, Guangzhou Li Gong ha deciso di integrare i cobots UR5, UR10 e UR16e nella sua piattaforma di carico e scarico intelligente.
Guangzhou Li Gong è un'impresa senza personale di vendita e solo un piccolo team di progetto per seguire il progetto. Tuttavia, hanno stabilito un buon rapporto di collaborazione con ogni cliente e hanno vinto il premio come miglior partner globale per i clienti in diversi settori per molte volte, il tutto a seconda della produzione intelligente della fabbrica. CoSi è una delle soluzioni intelligenti sviluppate da Guangzhou Li Gong, in grado di caricare automaticamente i materiali sulle apparecchiature senza noiose programmazioni, così da realizzare produzioni multi-categoria, small-batch, flessibili e discrete.
La serie CoSi ha 6 soluzioni, tutte in grado di abbinare fresatura CNC (come centro di lavoro a cinque assi), tornitura CNC (centro di tornitura a doppio mandrino), elettroerosione e macchina di misurazione a coordinate (CMM) e integrare cobots UR corrispondenti, inclusi UR5, UR10 e UR16e in base alle diverse esigenze di attività. Anche il più grande cobot UR16e, con un diametro di montaggio della base di soli 19 cm, può essere strettamente integrato in un set completo di apparecchiature.
Adam Sobieski, General Manager of UR ChinaNell'aggiornamento e nella trasformazione tradizionali, l'industria manifatturiera incontrerà i seguenti problemi: la difficoltà e la complessità dell'intera tecnica di programmazione del robot; la limitazione dello spazio di fabbrica originale; i potenziali rischi per la sicurezza. I vantaggi dei cobots UR possono risolvere esattamente questi problemi.

Li Weichong, CEO di Guangzhou Li Gong, ha dichiarato: "Avevamo bisogno di un collega davanti a ciascun CNC per seguire il carico e lo scarico dei prodotti. È completamente diverso dopo lo sviluppo della serie CoSi che integra i cobots UR. Abbiamo solo bisogno di un collega per cinque macchine CNC, liberando manodopera. Inoltre, CoSi è conforme allo standard internazionale di sicurezza della collaborazione uomo-macchina e raggiunge una collaborazione uomo-macchina sicura senza parapetti aggiuntivi. Se la macchina viene spostata a causa di una collisione, si fermerà e suonerà un allarme. I nostri colleghi sono più sicuri di collaborare con i robot".

La programmazione di cobot UR è intuitiva e anche i dipendenti senza esperienza nella programmazione di robot possono iniziare rapidamente dopo la formazione. Questo è anche un motivo importante per una rapida implementazione di CoSi. Soprattutto dopo aver utilizzato il sistema CoSi XOS, di solito bastano solo 15 minuti per distribuire CoSi alla macchina utensile corrispondente e iniziare il carico e lo scarico. Inoltre, la sostituzione del pezzo e la commutazione della linea di produzione possono essere completate al più presto entro 1 minuto.

La precisione di posizionamento ripetuta del cobot UR con cobot CoSi incustodito è di 0,03mm e la precisione del robot CoSi con dispositivi di serraggio CoFi di Li Gong può arrivare fino a 0,015 mm, soddisfacendo pienamente i requisiti della produzione flessibile di precisione, riducendo notevolmente il tasso di errore e migliorando l'efficienza.
"Non abbiamo bisogno di assumere operatori extra per l'attrezzatura. Ad esempio, prendiamo 6 macchine CNC come esempio. Originariamente, era richiesto un collega per 2 macchine CNC, 9 colleghi in totale richiesti in 3 turni. Ora sono necessari solo 3 colleghi in 3 turni con cobot CoSi incustodito. Inoltre, per l'implementazione di cobot UR, non è necessario assumere esperti di robot per la programmazione o acquistare recinzioni di guardia, riducendo il costo degli investimenti tecnologici. Tutti questi ci aiuteranno a trasformarci in una fabbrica intelligente più velocemente e senza intoppi", ha affermato Li Weichong.

Ogni cliente ha diverse linee di produzione, diversi ambienti di lavoro e diverse esigenze. Pertanto, UR lavora a stretto contatto con distributori e partner integratori di sistemi per personalizzare le applicazioni adatte ai clienti e innovare le soluzioni UR+. UR+ integra il grande ecosistema del settore e la "competenza" dei cobot per fornire agli utenti potenti periferiche e suite di applicazioni. Gli utenti possono applicare suite di applicazioni e componenti UR+ certificati da UR per processi di automazione più rapidi.
Li Weichong ha sottolineato: "Con UR+, i principianti diventano esperti. Il software che abbiamo sviluppato in UR+ può trasformare decenni di esperienza di un master in matematica e poi in un programma. Ciò di cui abbiamo bisogno è solo aprire il ciondolo del braccio, aprire il programma UR+ e inserire l'hardware da posizionare, come i parametri della forza di serraggio, i parametri di etichettatura, ecc. Tutti gli standard quantificabili e le esecuzioni ripetibili rendono la produzione automatizzata e la produzione intelligente facili ed efficienti".
Li Weichong, CEO of Guangzhou Li Gong Industry Co., Ltd.Con UR+, i principianti diventano esperti. Tutti gli standard quantificabili e le esecuzioni ripetibili rendono la produzione automatizzata e la produzione intelligente facili ed efficienti.
Li Weichong aggiunge: "Il cobot UR è sicuro e facile da usare; il pionieristico UR+ potrebbe portare a una distribuzione più rapida e al ritorno sull'investimento. Come sviluppatore e utente di applicazioni, Guangzhou Li Gong può trarne vantaggio, ed è per questo che scegliamo fermamente UR come nostro partner. Continueremo inoltre ad esplorare la possibilità di adottare più cobots UR, o di integrarli in nuove piattaforme applicative."
Il mercato globale dei cobot è cresciuto di quasi dieci volte negli ultimi cinque anni, con una crescita del 30% ogni anno. Il carico e lo scarico non presidiato è uno dei contenuti principali del cobot nelle applicazioni industriali. In Cina, ci sono più di 2 milioni di macchine CNC, il che significa un mercato di 100 miliardi di livello.
Adam ha concluso: "Il cobot ha un grande potenziale e potere di sviluppo nel campo delle applicazioni CNC e ha un futuro promettente".

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...