<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Vai al contenuto principale
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/da13f087d9/case-story-glidewell-laboratories-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/887217bf8d/case-story-glidewell-laboratories-full.png

Cobot ottimizza la produzione di nove ore

Glidewell Laboratories

In breve

Avendo un robot UR5 tend quattro macchine CNC che fresano corone dentali, i laboratori Glidewell in California sono stati in grado di ottimizzare una parte sostanziale del ciclo produttivo. Ora, altri quattro robot stanno arrivando.

Produrre la corona perfetta è un processo complicato. Di solito ci vogliono cinque giorni da quando un dentista invia l'impronta dei denti di un paziente al laboratorio, fino al ritorno della corona finita. I Glidewell Laboratories di Newport Beach, in California, volevano ottimizzare questo processo.

La sfida principale era un ciclo di fresatura di 10 minuti, che rendeva impossibile avere un operatore di stanza sulla macchina. Invece, il laboratorio ha inserito manualmente le corone in lotti di 15 ciascuno, che dovevano essere eseguiti solo ogni due ore.

David Leeson, responsabile tecnico di Glidewell, riteneva che una soluzione di automazione intelligente potesse garantire un processo più fluido e presto la sua ricerca lo portò a Universal Robots:

"Avevo seguito lo sviluppo collaborativo dei robot per un po' e sentire che i robot UR venivano utilizzati in BMW era un voto di fiducia in questo nuovo tipo di robot", afferma Leeson.

Glidewell Laboratories

Settore Medicale e Cosmetico
Paese North America
Numero di dipendenti 1000+
Cobot utilizzati UR5
Video — UR5 cobot, Glidewell, USA

La soluzione

L'azienda ha deciso di provare un robot UR5. È stato facilmente programmato per prelevare una corona dagli erogatori, posizionarla nel tornio di fresatura, prelevarla nuovamente e posizionarla su un trasportatore dopo il ciclo di fresatura di 10 minuti.

Comunicando con una telecamera di visione, il robot è stato programmato per passare a una tonalità diversa in caso di esaurimento dei distributori, garantendo una produzione fluida. Nel complesso, questo flusso dinamico a pezzo singolo ha ridotto il tempo del ciclo di produzione da 27 a 18 ore, risparmiando due operatori di fresatura per turno.

Gestiamo un'operazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il robot ha permesso ai nostri dipendenti di concentrarsi su attività complesse, il che migliora la qualità complessiva del nostro prodotto. Probabilmente avremo altri 3-4 robot UR nel prossimo futuro

David Leeson, Engineering Manager
Robot collaborativo UR5, Glidewell Laboratories, USA
Robot collaborativo UR5, Glidewell Laboratories, USA

Sfide di automazione risolte:

  • Ottimizzato un lungo ciclo di fresatura non fattibile per l'uomo tendente da 27 ore a 18 ore.

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione semplice
  • Configurazione rapida
  • Collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Seleziona e posiziona
  • Vision Camara

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera