Fluidics Instruments, un produttore olandese di componenti per bruciatori a olio, porta l'implementazione collaborativa dei robot al livello successivo con sette cobots UR3 che lavorano in tandem su una linea di assemblaggio che produce 1.000 ugelli dell'olio all'ora. L'azienda dispone di ulteriori cobots UR su piattaforme mobili pronti ad affrontare compiti in continua evoluzione e ha anche sviluppato un'applicazione di guida a vite alimentata da cobot. Con una flotta totale di dodici cobots, Fluidics Instruments aumenta costantemente la produzione e le vendite nonostante la carenza di lavoratori qualificati.
Come molte altre aziende di vari settori, Fluidics ha affrontato ogni giorno le sfide della produzione ad alto mix/basso volume. Alcuni prodotti sono prodotti in lotti molto grandi nel corso di molti anni, mentre altri sono solo temporaneamente nella gamma di prodotti. Il funzionamento della macchina presso Fluidics varia quindi notevolmente.
Inoltre, la mancanza di lavoratori qualificati nei Paesi Bassi è stata una sfida per molti anni e il tentativo di esternalizzare la produzione non ha portato alla qualità del prodotto desiderata per Fluidics. Doveva essere trovata una soluzione diversa.

L'azienda olandese ha trovato la soluzione nell'automazione. Oltre a varie macchine CNC, da molti anni Fluidics si affida anche ai robot, inclusi i robot collaborativi di Universal Robots. Grazie alla loro flessibilità, l'azienda può reagire in modo ideale alla diversa situazione dell'ordine. Se una macchina CNC è temporaneamente non in funzione, il cobot viene semplicemente posizionato di fronte a un'altra macchina per il prelievo e il posizionamento. Per questo tipo di applicazione Fluidics ha montato due UR5 e una UR10 su postazioni mobili. "Questo ci consente di fare un uso ottimale dei robot", spiega Huward Wijnen, proprietario e direttore di Fluidics. Un altro UR5 è permanentemente integrato nella linea di produzione e avvita quattro filtri in ugelli nello stesso ciclo.

Probabilmente l'applicazione più accattivante che Fluidics ha in funzione è una stazione di assemblaggio per ugelli dell'olio: sette UR3 automatizzano completamente il montaggio di un ugello dell'olio composto da otto singole piccole parti, producendo 1.000 ugelli all'ora, che è significativamente più veloce rispetto a se il montaggio fosse eseguito manualmente. Per lo sviluppo e l'implementazione di questa applicazione, Fluidics è stata in grado di sfruttare l'esperienza del suo partner di lunga data e integratore di sistemi Gibas Automation B.V., con il quale erano già stati implementati tutti i precedenti robot UR.
Recentemente Fluidics ha acquistato anche un UR5e e lo ha dotato di un sistema di visione Robotiq. È progettato per rimuovere pezzi sensibili da una macchina CNC. Il robot di nuova generazione è ideale per questo: un sensore di coppia di forza integrato conferisce sensibilità al braccio del robot.
Huward Wijnen, Owner and DirectorCon l'aiuto dei nostri 12 robot UR siamo in grado di offrire ai nostri clienti la solita qualità "Made in the Netherlands" e aumentare la nostra produzione sia in termini di dimensioni del lotto che di gamma di prodotti.


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...