--

Cobot supporta le macchine CNC per lavorare a pieno regime

Endutec GmbH

In breve

Presso il produttore di macchine speciali Endutec, un UR10e è responsabile dell'alimentazione di una macchina CNC. Il robot supporta l'azienda nell'utilizzo delle sue macchine a pieno regime assumendo il turno di notte, offrendo flessibilità e vantaggi in termini di risparmio di spazio.

La sfida Endutec

GmbH si è affidata a parti acquistate per costruire le sue macchine speciali. Per essere più indipendente qui e per mantenere un'alta qualità affidabile delle parti della macchina, l'amministratore delegato Andreas Flieher ha deciso di acquistare le proprie macchine CNC e produrre i pezzi da solo. Affinché ciò sia economicamente vantaggioso, l'azienda deve anche essere un produttore a contratto che mette le macchine CNC a lavorare su parti anche per altre aziende.

A causa della mancanza di lavoratori qualificati, tuttavia, Endutec non è stata in grado di impostare un'operazione su due turni. Il turno di notte è rimasto vacante e l'azienda si è trovata di fronte alla grande sfida di non poter utilizzare le proprie macchine a pieno regime.

Endutec GmbH

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR10e
Guarda come i cobots UR consentono la produzione a luci spente

La soluzione

Endutec ha deciso di automatizzare l'alimentazione di una macchina CNC. L'azienda ha sviluppato una propria stazione di carico per questo. UR10e rimuove i pezzi da un rack. Anche i componenti pesanti e ingombranti sono posizionati in modo tale che il cobot possa prelevarli comodamente e depositare nuovamente i pezzi fresati. Poiché alcuni pezzi sono taglienti e pesanti, la stazione di applicazione e di carico è dotata delle necessarie protezioni di sicurezza.

Nonostante la necessità di gabbie di sicurezza, la stazione di carico è salvaspazio e flessibile. Se necessario, può essere facilmente spostato con un carrello elevatore e, dopo aver impostato le misure di sicurezza, può caricare un'altra macchina CNC.

Endutec ha confrontato in anticipo vari sistemi robotici e ha coinvolto i propri dipendenti nel processo di selezione fin dall'inizio. I cobots di Universal Robots sono stati particolarmente convincenti grazie alla loro facile programmazione e gestione. Endutec ha scelto un modello e-Series. Questo modello ha un sensore di forza e coppia integrato, che consente l'inserimento preciso dei pezzi nei dispositivi di chip.

Il risultato: i dipendenti amano lavorare con l'UR10e e persino utilizzarlo più ampiamente di quanto pianificato in precedenza. In questo modo, il cobot non solo prende il controllo del turno di notte, ma solleva anche gli operai specializzati dal monotono lavoro di intarsio durante il giorno. Invece, usano il tempo per impostare nuovi programmi CNC. Questo evita errori e rende la produzione molto più efficiente.

La cosa bella del cobot è che i dipendenti lo vedono come un collega. Quando finiscono il lavoro nel pomeriggio, consegnano semplicemente gli ordini rimanenti al robot, che li completa durante la notte. A chi non piace un collega del genere?

ANDREAS FLIEHER, Managing Director
Applicazione UR10e cobot, Endutec GmbH, GermaniaApplicazione UR10e cobot, Endutec GmbH, Germania

Sfide di automazione risolte:

  • Parti di fresatura CNC

Fattori chiave del valore:

  • Facilità di programmazione e controllo
  • Sicuro e salvaspazio
  • Preciso, affidabile e flessibile
  • Stabile

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Caricamento di una macchina CNC

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera