I cobots UR hanno dimostrato di non aver bisogno di tanta area e protezione di sicurezza rispetto alle celle robotiche tradizionali. Un altro aspetto importante era che l'azienda poteva facilmente integrare i cobots con le loro macchine più vecchie in un modo molto più flessibile e semplice rispetto all'utilizzo di robot di caricamento speciali integrati con macchine utensili.
"Per quanto riguarda la funzionalità UR stessa, siamo rimasti colpiti dalla semplice applicazione, da un'interfaccia intuitiva, dalla facile programmazione e dalla disponibilità immediata del prodotto che ci consente di avviare il progetto quando volevamo", afferma Trčka.
Dopo la formazione di base presso l'ufficio locale di UR, il cliente ha acquistato il suo primo UR5 e lo ha integrato in una macchina utensile vecchia di 30 anni per inserire la materia prima e rimuoverla dopo un processo di attrezzaggio. Prima, questo processo richiedeva la supervisione continua di un operatore. Ora, la nuova soluzione include lo stoccaggio con 84 pezzi di materia prima, sufficienti per 45 minuti di produzione. L'operatore alimenta solo il contenitore di stoccaggio e controlla i prodotti finiti, consentendogli di supervisionare nel frattempo altre macchine CNC.