--

Sfruttare UR+ per progettare una soluzione innovativa per la stesura di palle

Clearpack

In breve

Clearpack, con sede a Singapore, è un fornitore leader di soluzioni di automazione del packaging con clienti nel sud-est asiatico, in Cina, India, Medio Oriente e Africa. Dopo aver scoperto il produttore di cobot Universal Robots+ (UR+), una piattaforma di prodotto globale con soluzioni plug and play certificate di terze parti per cobots Universal Robots (UR), Clearpack è stata rapidamente in grado di progettare una soluzione di pallettizzazione sicura, compatta e facile da usare comprendente un cobot UR10 e il LIFTKIT di Ewellix , un fornitore globale di componenti di movimento lineare. Ciò ha aiutato numerosi clienti Clearpack nel settore dei beni di largo consumo a ottimizzare lo spazio di magazzino e a godere di un rapido ritorno sull'investimento (ROI).

I produttori spesso non considerano lo spazio necessario per la pallettizzazione automatica, un processo automatizzato di impilamento di casse di prodotti su un pallet, quando pianificano il layout del piano di produzione. Questo presenta loro una sfida spaziale. Impegnata nello sviluppo di soluzioni intelligenti e innovative, Clearpack si è posta l'obiettivo di progettare un sistema di pallettizzazione efficiente per i propri clienti, sicuro, compatto, flessibile e facile da usare, consentendo al contempo alle aziende di utilizzare al massimo lo spazio di stoccaggio del proprio magazzino.

Clearpack

Settore Cibo e bevande
Paese Asia
Numero di dipendenti 500-1000
Cobot utilizzati UR10
Video — Robot collaborativi nella soluzione di packaging Clearpack - Singapore

La soluzione

Clearpack aveva già familiarità con Universal Robots (UR), avendo utilizzato cobots UR in passato per sviluppare una soluzione di montaggio e imballaggio di custodie per i propri clienti. La partnership si è rivelata un successo, portando il team a UR ancora una volta a progettare una soluzione di pallettizzazione, questa volta con l'aiuto dell ’ecosistema UR+ e del LIFTKIT di Ewellix.

Flessibilità:

una delle principali considerazioni di Clearpack per la scelta di UR era la sua piattaforma aperta, il che significava che l'utente finale aveva la flessibilità di programmare l'applicazione da solo.

Facilità d'uso:

Clearpack doveva garantire che la soluzione fosse facile da implementare in modo che i suoi clienti nel settore dei beni di largo consumo potessero adattarsi rapidamente ad essa. L'interfaccia uomo-macchina user friendly di UR ha facilitato questo e la natura collaborativa del cobot gli ha permesso di lavorare in coordinamento con le persone.

Sicuro:

Per Clearpack la valutazione del rischio è parte integrante di qualsiasi studio di fattibilità del progetto in quanto collaborano con molte aziende multinazionali leader che hanno elevati standard di sicurezza. Con la giusta applicazione e una corretta progettazione degli accessori, il team è stato in grado di mettere insieme un sistema senza la necessità di una guardia di sicurezza. Le protezioni di sicurezza sono in genere necessarie quando si implementano ingombranti robot industriali tradizionali, con conseguenti costi aggiuntivi per l'installazione e le modifiche al layout di fabbrica.

"La maggior parte dei nostri clienti, mentre costruiscono il loro impianto di produzione, non avrà considerato lo spazio per la pallettizzazione automatica. La stampa compatta del piede e la facilità d'uso di UR hanno reso possibile la pallettizzazione automatica. Il cobot consente anche un modo più ergonomico e sicuro per gestire attività ripetitive come la pallettizzazione."

Quando si tratta di cobots, la nostra scelta è molto chiara, la soluzione migliore sul mercato è Universal Robots. UR, leader di mercato in questo segmento, offre una flessibilità senza compromessi con un ottimo rapporto costo/qualità. Il cobot si integra facilmente nella linea di produzione con accessori minimi. La sua leggerezza le permette inoltre di essere trasferita da una linea di produzione all'altra con le sole ruote piroettanti. Questi fattori aiutano a recuperare più velocemente la spesa di investimento.

Vishnu Puranik, General Manager, Clearpack.

Ottimizzazione dello spazio di stoccaggio del magazzino

Soddisfatti della loro scelta di cobot, il team ha quindi cercato l'accessorio ideale per migliorare la soluzione di pallettizzazione e consentire al cobot di aumentare la sua altezza di impilamento, ottimizzando lo spazio di stoccaggio nell'impianto di produzione.

Pallettizzazione

Pallettizzazione

Sfogliando lo showroom online di UR+, il team ha scoperto il LIFTKIT, un accessorio robotico che può essere fissato alla base di un cobot, consentendone il sollevamento verticale fino a 900 mm con un'altezza di retrazione compatta. Il team non perse tempo a contattare Ewellix per effettuare un ordine.

"Siamo stati lieti di sentire da Clearpack che erano interessati a integrare il LIFTKIT e l'UR10 per una soluzione di pallettizzazione. Il LIFTKIT integra molto bene il cobot UR, aggiungendo un ulteriore asse lineare per estenderne la portata. Un sistema UR è un investimento per il cliente e il LIFTKIT è un accessorio che può aiutare a massimizzare questo investimento in termini di produttività e ritorno sull'investimento.

Un'ottima soluzione

Un'ottima soluzione

"La piattaforma UR+ offre una fantastica opportunità per mostrare i nostri prodotti per questo mercato in forte espansione di cobots. È un modo molto mirato per promuovere i nostri prodotti specificamente progettati per Universal Robots. La risposta è stata travolgente da quando si è unito a UR+. Non abbiamo mai avuto un impatto e una risposta di mercato così immediati con il lancio di un nuovo prodotto", ha affermato Thomas Lotz, Business Support Manager, Ewellix.

"Poiché il LIFTKIT è stato progettato in base ai requisiti UR, è stato abbastanza facile per noi integrare e mettere insieme l'intero sistema, impiegando non più di un giorno. Abbiamo esaminato diverse opzioni, ma con il LIFTKIT siamo stati in grado di ottenere le altezze dello stack richieste con la velocità lineare che volevamo. Quindi, è stata una decisione facile per noi. Ewellix è anche un nome di fiducia nel mercato che ci ha dato la garanzia di andare avanti con il LIFTKIT", ha aggiunto Vishnu.
UR, attraverso i suoi cobots, e la piattaforma UR+ in collaborazione con il LIFTKIT, ha offerto a Clearpack un'ottima soluzione per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Ciò ha comportato un aumento degli ordini per la soluzione di pallettizzazione.

Soluzione di confezionamento con cobots UR10
Soluzione di confezionamento con cobots UR10

Sfide di automazione risolte

  • Facile da implementare
  • Compatto e leggero, che integra la struttura e l'infrastruttura esistenti
  • Capacità di automatizzare senza protezioni di sicurezza
  • Programmazione e funzionamento a cura degli operatori
  • Possibilità di aumentare le altezze di impilamento

Fattori chiave di valore

  • Programmazione semplice
  • Collaborativa e sicura
  • Distribuzione flessibile leggera e compatta

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Pallettizzazione

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera