--

L'automazione dei cobot aiuta a risparmiare oltre il 35%dei costi di manodopera

BTC Mold CO., LTD.

In breve

BTC Mold ha introdotto quattro cobots UR5 nelle sue linee di produzione di stampi ad iniezione in plastica per spostare, pallettizzare, prelevare e posizionare i prodotti per l'ispezione. Con bracci cobot flessibili e una facile programmazione, i cobots UR sono adatti per processi di produzione in cui è coinvolta un'ergonomia complessa. Questi cobots hanno risparmiato oltre il 35%del costo della manodopera per BTC Mold e hanno risolto una grave carenza di manodopera causata da problemi ambientali del lavoro come il rumore. Hanno anche ridotto significativamente il rischio di rischi professionali in fabbrica.

La trasformazione aziendale

Ora l'11%del processo di produzione di BTC Mold è supportato da cobots UR: una maggiore agilità ha migliorato l'efficienza di utilizzo dello spazio sul pavimento e ha aiutato l'azienda a rimanere flessibile sia sul funzionamento che sulla strategia. Pertanto, BTC Mold può ora adattare immediatamente le sue linee di produzione alla domanda dei clienti di una produzione ad alto mix e basso volume, fornendo prodotti personalizzati di alta qualità e ottimizzando la competitività complessiva dell'azienda.

BTC Mold, produttore "full-process" di stampi ad iniezione in plastica, si impegna da oltre un decennio nello sviluppo e nell'ottimizzazione delle tecnologie di stampaggio della plastica, offrendo prodotti di alta qualità a clienti a Taiwan e all'estero come FEC, SENOR e rinomati rivenditori di mobili in Europa. Automatizzando il processo di produzione, l'azienda spera di raggiungere i suoi obiettivi per una qualità del prodotto più stabile e una maggiore produzione di massa in un servizio di produzione più completo per gli ordini ad alto mix e basso volume dei clienti.

BTC aveva introdotto apparecchiature di produzione automatizzate di grandi dimensioni nelle sue linee di produzione. Ma queste macchine gigantesche erano rumorose, ingombranti e rischiose, richiedendo ampio spazio per l'installazione e la distanza di sicurezza. Altri problemi come il reclutamento e la carenza di manodopera hanno anche reso difficile per l'azienda raggiungere la flessibilità operativa e strategica che si sarebbe resa necessaria quando la produzione fosse aumentata. Pertanto, BTC Mold sperava di colmare il suo divario di manodopera introducendo cobots flessibili e a basso rischio. Con la capacità dei cobots di lavorare a stretto contatto con gli esseri umani, l'azienda voleva anche riallocare le risorse umane nelle linee di produzione, ottimizzare l'efficienza produttiva e ridurre i rischi di occupazione in un luogo di lavoro più amichevole e sicuro per i dipendenti.

BTC Mold CO., LTD.

Settore Metallo e lavorazioni meccaniche
Paese Asia
Numero di dipendenti 50-100
Cobot utilizzati UR5
Video — BTC Mold CO., Taiwan

La soluzione

BTC Mold ha introdotto quattro cobots UR5 per movimentare, pallettizzare, prelevare e posizionare i prodotti per l'ispezione.

Poiché i cobots UR possono aiutare i dipendenti umani a evitare di lavorare in un ambiente rumoroso pieno di apparecchiature automatizzate di grandi dimensioni, hanno aiutato BTC Mold a risparmiare oltre il 35%del costo del lavoro e hanno risolto i problemi urgenti dell'azienda di alto turnover dei lavoratori e carenza di manodopera.

I cobots UR possono essere utilizzati senza gabbia (soggetti a valutazione del rischio)ed essere in grado di lavorare in prossimità con gli esseri umani. In passato, i prodotti dovevano essere imballati in casse da lavoratori manuali; poiché i lavoratori dovevano piegarsi quando mettevano i prodotti nelle scatole, tendevano a sviluppare dolore alle articolazioni e alla vita nel tempo. L'introduzione dei cobots UR ha allontanato i dipendenti di BTC Mold dalle attività ripetitive, riducendo il rischio di rischio di occupazione causato da lunghi periodi di duro lavoro. Inoltre, poiché i lavoratori possono imparare a risolvere i problemi di base in una sola ora, oltre l'80%dei dipendenti ha lavorato con i cobots. I cobots UR aiutano i dipendenti a trasformarsi da professionisti a supervisori, il che a sua volta consente all'azienda di allocare la manodopera con flessibilità e aumentare l'efficienza produttiva.

In grado di muoversi in rotazione di 360 gradi su ciascun asse, i cobots UR possono simulare facilmente l'ergonomia e adattarsi alle diverse esigenze delle linee di produzione. Quando si imballano prodotti in plastica in scatole, ad esempio, gli angoli e le posizioni possono variare a seconda dei diversi prodotti e alcuni devono essere posizionati in determinate angolazioni o i prodotti potrebbero collassare o schiacciarsi. Con il sistema di sicurezza brevettato UR s, i cobots UR possono proteggere i prodotti durante tutto il processo di confezionamento, abbassando significativamente il tasso di guasto in modo sicuro e veloce. Un'attività che coinvolge un pallet con due casse può ora essere completata entro 20 minuti, mentre l'utilizzo di robot industriali nello stesso processo potrebbe causare incidenti e rovinare i prodotti.

Facile e intuitivo da usare

Facile e intuitivo da usare

Inoltre, i cobots UR possono essere facilmente programmati e gestiti in modo intuitivo, veloce e semplice, con procedure guidate di configurazione integrate per migliorare l'efficienza della programmazione e consentire una facile integrazione con altre apparecchiature di automazione. Un solo cobot è sufficiente per gestire più attività, tra cui test, smistamento e pallettizzazione. Sfruttando i cobots UR5 e i sensori di visione esistenti nelle sue linee di produzione, BTC Mold utilizza i cobots per raccogliere i contenitori di plastica e posizionarli davanti ai sensori per l'ispezione del tasso di resa. L'azienda non ha più bisogno di liberare spazio per macchine di automazione con diverse funzioni e, poiché la capacità continua ad espandersi, i cobots UR hanno semplificato in modo efficace il processo di produzione automatizzato e lo spazio è ora utilizzato in modo più efficiente. Di conseguenza, l'azienda può investire maggiori risorse in R&S e progressi tecnologici, che a loro volta stanno creando un circolo virtuoso per la crescita dell'azienda.

Presa e posizionamento

Presa e posizionamento

BTC Mold utilizza i cobots per prelevare i contenitori di plastica e posizionarli davanti ai sensori per l'ispezione del tasso di resa

BTC Mold CO., LTD

BTC Mold CO., LTD

Da destra a sinistra, BTC Mold Project Leader Engineer Fan, Purchasing Denise Chang, Executive Assistant William Tian e Factor Operator Lee.

Cobot e umani

Cobot e umani

I cobots UR possono lavorare con gli esseri umani nelle immediate vicinanze (soggetti a valutazione del rischio)

Sfide di automazione risolte:

  • Carenza di manodopera nella linea di produzione
  • Ambiente di lavoro/miglioramento della qualità
  • Migliore protezione del luogo di lavoro per i dipendenti

Fattori chiave del valore:

  • Colmare il divario di manodopera
  • Riduzione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti
  • Allocazione più flessibile della manodopera
  • Utilizzo più efficiente dello spazio a terra

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Presa e Posizionamento
  • Pallettizzazione

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera