--

I robot collaborativi aprono la strada a rifiuti di qualità zero

Blue Star Limited

In breve

Blue Star Limited è uno dei principali produttori indiani di prodotti per la climatizzazione e la refrigerazione commerciale. Lo stabilimento di Wada, nel Maharashtra, stava affrontando problemi di rifiuto della qualità a causa dello stress mentale e fisico causato dal compito ripetitivo ma vitale dell'espansione del tubo di rame, che veniva eseguito manualmente. Il produttore ha implementato robot collaborativi e tecnologie di intelligenza artificiale per assumersi il compito e ha completamente sradicato lo stress e il rischio ergonomico, consentendo all'azienda di aumentare la produzione del 10%ed eliminare gli scarti di qualità, offrendo la propria visione di prodotti di alta qualità.

La sfida

Lo stabilimento Wada di Blue Star Limited ha riscontrato scarti di qualità a causa dell'espansione del tubo di rame, un processo critico nella produzione di scambiatori di calore a fascio tubiero, che è stato eseguito manualmente. Essendo un processo ripetitivo che richiedeva precisione, il compito ha portato alla fatica mentale e fisica che, a sua volta, ha comportato rifiuti e la necessità di rilavorazione.

L'azienda, impegnata per l'Industria 4.0, aspirava a posizionare una tecnologia che potesse assumere il compito faticoso e ottimizzare questo processo chiave. Blue Star, quindi, ha deciso di esplorare l'automazione del proprio processo di espansione con robot collaborativi.

Blue Star Limited

Settore Metallo e lavorazioni meccaniche
Paese India
Numero di dipendenti 1000+
Cobot utilizzati UR10
Guarda come i cobots UR guidati dalla visione automatizzano la perforazione e l'erogazione del sigillante nei tubi di rame.

La soluzione

Il team Blue Star ha implementato cobots UR10 per gestire il compito di espansione del tubo di rame. Integrata con un sistema di visione, la fotocamera scatta una foto dello scambiatore di calore a fascio tubiero, rilevando il profilo dei tubi in rame. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI), viene calcolato il centro di ciascun tubo e le coordinate vengono trasferite al cobot per guidarlo nella posizione corretta. Una pinza multipla specializzata integra uno strumento di erogazione per applicare il sigillante, nonché un trapano che poi espande il foro. Il cobot è anche programmato per immergere lo strumento di espansione in detergente e lubrificante ogni 5 cicli.

Lo stazionamento di cobots in azienda ha permesso alle persone e ai robot collaborativi di lavorare insieme in uno spazio sicuro. L'intervento umano consente ai dipendenti di supervisionare il processo svolto dai cobots, liberando al contempo il loro tempo per gestire altre attività significative che richiedono sforzi umani. Anche gli operatori cobot, che sono stati qualificati per imparare a gestire i cobots, sono entusiasti di poter utilizzare questa tecnologia avanzata. "Il processo manuale ha causato due tipi di stress: mentale e fisico. Questo perché l'operatore doveva tenere traccia di ogni singolo tubo espanso e il processo di espansione causava tensione alle dita. Ora, gli operatori sono felici di utilizzare questa tecnologia avanzata che ha completamente eliminato entrambi i tipi di stress", afferma Yogesh Vakare, Senior Specialist, Manufacturing Engineering, con Blue Star Limited.

Nel processo è richiesto l'intervento umano, a causa del quale non possiamo utilizzare robot industriali, poiché non sono sicuri. Avevamo bisogno di qualcosa che lavorasse in collaborazione con i nostri operatori e che liberasse anche il loro tempo per compiti più significativi. Ora, la produttività è migliorata del 10% e il rifiuto della qualità è praticamente nullo

Dharmesh Kapadia, General Manager, Manufacturing Engineering, Blue Star Limited
IL prodotto

IL prodotto

Fondata nel 1943, Blue Star è una delle più grandi aziende indiane di climatizzazione e refrigerazione commerciale, con una presenza in 18 paesi. Lo stabilimento Wada di Blue Star è specializzato nella produzione di viti, refrigeratori scroll, pannelli per celle frigorifere e refrigeratori d'acqua per l'esportazione.

Blue Star Limited
Migliore qualità ed eliminazione dello stress con l'UR10 utilizzato per l'espansione del tubo di rame a Blue Star, Wada, IndiaUR10 eroga sigillante prima dell'espansione del tubo di rame a Blue Star, Wada, IndiaGli UR10 sono integrati con un sistema di visione e intelligenza artificiale presso Blue Star, Wada, India

Sfide di automazione risolte:

  • Scarto qualità ridotto a zero
  • Cobot lavora in sicurezza con gli esseri umani
  • Lo stress mentale e fisico è stato completamente sradicato
  • Upskilling del lavoro
  • I dipendenti ora sono liberi di lavorare su altre attività che richiedono sforzi umani
  • Cobot schierati: 2 UR10 a Wada, Maharashtra + 1 UR10 a Baddi, Himachal Pradesh

Fattori chiave del valore:

  • Risparmio di tempo e costi grazie al miglioramento della qualità
  • Sicuro da implementare in quanto è richiesto l'intervento umano
  • Consente una soluzione personalizzata specifica per l'applicazione
  • Il cobot può facilmente tracciare la variabilità dei prodotti

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Espansione del tubo di rame

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera