Una soluzione flessibile
Betacom si è rivolta a Design Energy per sviluppare una soluzione basata su UR10 di Universal Robots. Il flessibile e facile da programmare UR10 viene utilizzato con una serie di strumenti diversi al fine di produrre in modo efficiente i nuovi prodotti di illuminazione a LED. Utilizzando una pinza sottovuoto multitesta, l'UR10 preleva una scheda elettronica da un rack e la posiziona su una pressa in alluminio. Il robot quindi preleva sei lenti a LED e le posiziona sulla scheda elettronica. Il passo finale è prendere un cacciavite pneumatico con viti di avanzamento automatico e fissare le lenti e il circuito stampato alla pressa in alluminio.
Dato che le lenti devono essere posizionate in diversi orientamenti per garantire la migliore diffusione della luce, Betacom è stata molto attenta a garantire che non venissero commessi errori durante il processo di produzione per garantire la consegna di un prodotto ad alto funzionamento. Un altro vantaggio è che i LED e le lenti non vengono toccati da mani umane, garantendo una contaminazione minima.
Secondo Mike Shatford di Design Energy, l'UR10 ha soddisfatto le esigenze di Betacom perché semplicemente non commette errori.